Un carport solare in Belgio copre il fabbisogno energetico dell'edificio
Obiettivo del progetto
Con un impianto fotovoltaico su un carport, la filiale belga è in grado di produrre in media 100 kWh di energia al giorno con un picco massimo di 40 kWp. In questo modo viene coperto l'intero consumo energetico di un edificio.
Traguardi
- Valutazione delle opzioni senza modificare significativamente il paesaggio
- Costruzione di un carport solare
Produzione media giornaliera
Potenza massima di picco
Pannelli solari installati
Dall'idea alla realizzazione in più fasi
Incentivare un consumo energetico ecologico e soluzioni ecologiche è da diversi anni in cima all'agenda della legislazione belga. Questo ha portato a un grande cambiamento nel panorama energetico, con conseguenti sfide enormi per l'infrastruttura energetica esistente. La crisi energetica del 2022, in particolare, ha aperto gli occhi dell'opinione pubblica sull'uso inefficiente dell'energia.
L'esclusivo sistema di gestione dell'energia MINT di Phoenix Contact consente all'utente di consumare l'energia nel modo più economico ed ecologico. Questo principio incoraggia persino l'utente a investire nella produzione di energia locale (vale a dire energia solare, energia eolica, Power-to-X, ecc.) e nell'accumulo di energia locale (ossia batterie), entrambi diventati estremamente popolari a causa della crisi energetica.
Tutti questi aspetti hanno portato la filiale belga all'idea e al progetto di sviluppare una sorta di showroom. Qui i visitatori possono familiarizzare con il sistema e sperimentare una sorta di dimostrazione dell'efficacia della soluzione.
L'implementazione è stata più semplice del previsto: una parte del parcheggio è stata trasformata in una piccola solar farm. Nello specifico: insieme a Enerdeal, azienda leader nelle soluzioni solari, i belgi hanno realizzato un carport solare in calcestruzzo dall'aspetto industriale ma estremamente facile da installare.
Ad oggi, il carport solare ha già convinto molti clienti degli effetti positivi della produzione solare locale sulla gestione dell'energia.
Con questo impianto fotovoltaico e con tutte le altre tecnologie, vogliamo posizionarci come innovatori e pionieri tecnici nella transizione energetica. Non per parlarne, ma per mostrare come funziona.
Il tuo contatto per questo progetto
Anche questo potrebbe interessarti
Riduzione del consumo energetico nel tunnel olandese
La filiale soddisfa gli obiettivi governativi di riduzione del consumo energetico.
La Cina crea connessioni per una maggiore sostenibilità
"AES Youth" plasma i valori per il bene comune.
Gli Stati Uniti utilizzano l'energia solare per un cambiamento climatico positivo
Riduzione dell'impronta di CO₂ attraverso impianti per l'utilizzo di energia rinnovabile.