Da sapere
21.11.2024

Che cos'è il Power-to-Gas? La tecnologia Power-to-Gas (PtG/P2G) promuove la transizione energetica contribuendo alla stabilità della rete e rendendo più efficiente l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Impianto di idrogeno Power-to-Gas davanti a turbine eoliche e pannelli solari

Sintesi

Il Power-to-Gas converte l'energia rinnovabile in idrogeno tramite elettrolisi, che viene utilizzato direttamente o convertito in metano aggiungendo CO₂. Questa tecnologia consente di immagazzinare l'energia rinnovabile, di alimentare la rete del gas naturale, di stabilizzare le reti elettriche e di promuovere l'accoppiamento settoriale attraverso l'uso versatile del gas in vari settori industriali.

Rappresentazione schematica dell'elettrolisi

Come funziona il Power-to-Gas?

Alla base c'è l'elettrolisi, un processo elettrotecnico in cui la corrente elettrica viene utilizzata per dividere l'acqua nelle sue molecole. Viene rilasciato idrogeno pulito, che è una fonte di energia versatile. Con il PtG, l'idrogeno viene convertito in metano in un'ulteriore fase, ad esempio con la CO₂ a disposizione in seguito alla cattura e al sequestro del carbonio.

Questo processo è chiamato metanizzazione. Il gas sintetico ottenuto può essere immesso nella rete del gas naturale esistente o utilizzato in varie applicazioni industriali.

Possibili impieghi del Power-to-Gas

Uno degli impieghi principali è l'accumulo di energia. Invece di immagazzinare l'energia nelle batterie, il Power-to-Gas permette di immagazzinare l'energia elettrica sotto forma di idrogeno o metano. Il metano sintetico può essere utilizzato per il riscaldamento e la produzione di corrente. Allo stesso tempo, il gas è un'alternativa ai combustibili fossili per l'industria, in quanto può essere utilizzato nelle stesse infrastrutture.

L'idrogeno prodotto può essere utilizzato in diversi settori industriali, dalla produzione di acciaio ai processi chimici. Viene utilizzato anche nella mobilità, ad esempio per rifornire i veicoli a cella combustibile che possono funzionare senza emissioni.

Personale addetto alla manutenzione di un impianto ad energia eolica

Il Power-to-Gas influenza la transizione energetica

Il Power-to-Gas facilita l'integrazione delle energie rinnovabili nell'impianto elettrico esistente e ne garantisce la disponibilità tutto l'anno. Allo stesso tempo, si rende possibile una connessione senza soluzione di continuità tra le forme di energia elettrica, gassosa e mobile. Ciò contribuisce alla stabilità delle reti elettriche e riduce, ad esempio, la regolazione delle emissioni di energia solare ed eolica.

Inoltre, la tecnologia promuove la transizione verso un'economia senza emissioni, poiché i gas prodotti possono sostituire i combustibili fossili. La PtG crea connessioni tra i vari settori dell'approvvigionamento energetico e promuove innovazioni tecnologiche che aumentano l'efficienza della generazione dell'energia e del suo utilizzo.

I vantaggi del Power-to-Gas

Invece di sprecare l'energia inutilizzata, il PtG la converte in combustibili gassosi utili, da richiamare quando necessario. La metanizzazione lega la CO₂ e la converte in metano, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra. L'idrogeno e il metano prodotti possono essere utilizzati in vari modi, ad esempio nell'industria, nei trasporti e per la fornitura di calore. Tale tecnologia contribuisce quindi all'accoppiamento settoriale. Inoltre, la rete di gas naturale esistente può essere utilizzata per lo stoccaggio e il trasporto. Si evitano costosi investimenti in nuove infrastrutture.

Conclusione

Il PtG/P2G favorisce un'alimentazione elettrica sostenibile e orientata al futuro. È una tecnologia che promuove la transizione verso un'economia a emissioni zero, sostituendosi ai combustibili fossili con alternative neutrali per il clima e riducendo così in modo significativo le emissioni di gas serra. Alla luce degli sforzi globali per combattere i cambiamenti climatici e promuovere le energie rinnovabili, il Power-to-Gas è una componente chiave della All Electric Society, in quanto tale tecnologia consente un'alimentazione elettrica sostenibile e favorisce la transizione verso un'economia a emissioni zero.

Autore: Phoenix Contact

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Ti offriamo consulenza sulle questioni relative all'accoppiamento settoriale e ti supportiamo con le nostre soluzioni."

Ulteriori contributi