Da sapere
13.11.2024

Che cos'è il Power-to-Heat? Per Power-to-Heat (PtH/P2H) s'intende il processo in cui l'energia elettrica viene convertita in calore. Questo calore può essere reso disponibile per l'uso diretto o immesso in un sistema di accumulo del calore.

Impianti a energia eolica, impianti FV e sistemi di accumulo dell'energia per il Power-to-Heat

Sintesi

Il Power-to-Heat offre l'opportunità di utilizzare in modo più efficace le energie rinnovabili volatili e fluttuanti. Nel corso degli anni, il concetto si è evoluto, in particolare con i progressi della tecnologia di stoccaggio e la crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili. Costituisce un ponte tra la generazione di elettricità e il settore del riscaldamento e contribuisce a ottimizzare l'alimentazione elettrica.

Pannelli solari davanti a un cielo terso

Come funziona il Power-to-Heat?

Per riscaldare l'acqua o altri fluidi, il P2H utilizza l'energia elettrica, solitamente proveniente da fonti rinnovabili come il vento o il sole. Ciò avviene in speciali impianti Power-to-Heat, spesso dotati di elementi riscaldanti elettrici o pompe di calore. Il calore generato può essere utilizzato nei sistemi di riscaldamento locali o nelle condutture di teleriscaldamento. In questo modo si ottimizza l'integrazione delle energie rinnovabili nell'impianto elettrico esistente. Un vantaggio decisivo è la flessibilità: le tecnologie di accumulo sono integrate nel sistema e il calore convertito può essere richiamato quando necessario. Aumenta pertanto la stabilità della rete mentre si riducono le emissioni di CO₂. Il Power-to-Heat è quindi una delle tecnologie del Power-to-X.

Power-to-Heat e teleriscaldamento

Le reti di teleriscaldamento possono distribuire in modo efficiente il calore generato dal P2H nelle aree urbane. Nelle aree urbane, dove la domanda di calore è particolarmente elevata, questa combinazione consente di utilizzare in modo efficiente le infrastrutture esistenti per ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili. Inoltre, questi sistemi contribuiscono alla stabilità della rete convertendo in calore l'energia elettrica in eccesso e immagazzinandola, per poi immetterla nelle reti di riscaldamento quando necessario. Le aziende e gli enti locali non solo ne traggono un vantaggio economico riducendo i costi operativi, ma danno anche un importante contributo alla tutela del clima.

Tetto di un'abitazione con pannelli solari per il Power-to-Heat

Power-to-Heat in un'abitazione indipendente

I proprietari di casa possono utilizzare il calore generato dal PtH per riscaldare l'acqua o gli ambienti domestici. Nelle abitazioni unifamiliari, questa tecnologia è spesso utilizzata in combinazione con gli impianti fotovoltaici. Il sistema può essere complementare ai tradizionali metodi di riscaldamento e offre la possibilità di ridurre i costi grazie alla ridotta domanda di combustibile fossile. Per soddisfare con precisione i singoli requisiti energetici, la produzione di calore può essere ottimizzata integrando dei sistemi di controllo intelligenti. Il Power-to-Heat offre quindi un'alternativa sostenibile, efficiente e rispettosa dell'ambiente per il riscaldamento domestico, che può contribuire a ridurre la pressione sulla rete elettrica pubblica.

Impianti industriali e serbatoi in riva al mare con il PtH

Power-to-Heat nell'industria

In particolare nei settori ad alta intensità energetica, come l'industria chimica e siderurgica, la tecnologia può contribuire a ottimizzare il consumo di energia. Il calore generato può essere utilizzato nei processi produttivi, ad esempio per la generazione di vapore o l'essiccazione dei materiali. I sistemi Power-to-Heat non offrono solo vantaggi ecologici, ma anche incentivi economici, grazie alla riduzione dei costi energetici e al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dalla legge. La flessibilità dell'alimentazione elettrica industriale è aumentata e rappresenta un fattore importante quando i prezzi dell'energia si rendono volatili. Le aziende possono aumentare la loro competitività e allo stesso tempo dare un contributo significativo alla transizione energetica.

Il ruolo chiave nella transizione energetica

Il Power-to-Heat svolge un ruolo chiave nella transizione energetica. Converte in calore l'energia elettrica in eccesso, stabilizzando l'uso dell'energia solare ed eolica. In questo modo si ottimizza l'utilizzo della rete e si aumenta la sicurezza di alimentazione. Il P2H riduce le emissioni di gas serra sostituendosi ai combustibili fossili e promuove la flessibilità del sistema energetico attraverso soluzioni di stoccaggio innovative. Questa tecnologia combina i settori dell'elettricità e del riscaldamento, supporta la decentralizzazione del sistema energetico e facilita la transizione verso un futuro energetico più sostenibile.

I vantaggi

Il P2H integra le energie rinnovabili nei sistemi esistenti, riduce le emissioni di CO₂ e migliora la stabilità della rete producendo meno eccedenze. Aumenta la flessibilità del sistema energetico, poiché il calore generato può essere immagazzinato o utilizzato a seconda delle necessità. Questo è particolarmente vantaggioso quando la produzione di energia è altalenante. Il PtH riduce inoltre il costo delle importazioni di energia e rafforza l'indipendenza energetica grazie alle risorse locali. In definitiva, promuove soluzioni energetiche decentralizzate e aumenta la resilienza del sistema energetico, elemento cruciale per la transizione energetica.

Conclusione

Il Power-to-Heat è una tecnologia all'avanguardia che consente di utilizzare in modo sensato l'energia elettrica in eccesso in molti settori. Convertendo questa energia in calore, il P2H offre vantaggi non solo ecologici ma anche economici, in quanto riduce le emissioni di CO₂ e la dipendenza dai combustibili fossili. L'impiego del P2H è particolarmente importante nei contesti urbani e industriali, dove contribuisce alla stabilizzazione e all'ottimizzazione delle reti esistenti. Dopotutto, il Power-to-Heat dà un contributo decisivo alla transizione energetica, promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e rafforzando la resilienza del sistema energetico.

Autore: Phoenix Contact

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi