Da sapere
28.06.2024

L'accoppiamento settoriale richiede una comunicazione end-to-end Un'intervista con Martin Müller di Phoenix Contact sulla mancanza di standard e sullo sguardo oltre l'orizzonte del mondo dei bus di campo.

Martin Müller, specialista in comunicazione industriale di Phoenix Contact

Sintesi

Dalla famigerata guerra dei bus di campo attraverso specifici protocolli Ethernet a una comunicazione realmente standardizzata basata su standard globali - sembra quasi troppo bello per essere vero. Le cose possono davvero funzionare a medio termine con gli attuali sviluppi? Con una comunicazione che non distingue più l'uso che se ne fa? Quindi un cavo per tutte le occasioni? Martin Müller utilizza il termine "reti convergenti". In un'intervista con Thorsten Sienk, l'esperto di Phoenix Contact per i bus di campo e simili, spiega perché sono così importanti per collegare settori molto diversi.

Intervista

Thorsten Sienk:
Interbus, Profibus, CANopen: ricordo i tempi in cui c'erano intere riviste specializzate sui sistemi di bus di campo. All'inizio del nuovo millennio, l'industria dell'automazione sentiva di dedicare più tempo allo sviluppo di moduli di comunicazione che alle funzioni reali della macchina. Hanno vissuto gli inizi dei bus di campo e anche quella che poi è diventata nota ai media come la guerra dei bus di campo. Perché tutto questo sforzo?

Martin Müller:
La cosiddetta guerra dei bus di campo è iniziata all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso. La necessità di comunicazione tra i controllori e i sensori e gli attuatori sul campo è nata essenzialmente da una fonte tangibile di sofferenza: il cablaggio in parallelo dei sensori con i controllori delle macchine e gli enormi fasci di cavi. Lo sviluppo di bus di campo prometteva enormi risparmi ed è stato sovvenzionato dal governo in un cosiddetto progetto comune. Già allora si parlava di Profibus, al quale partecipò Phoenix Contact, e che in seguito fu strettamente legato a Siemens.

Thorsten Sienk:
Nella mia memoria, tuttavia, Phoenix Contact era l'acronimo di Interbus

Martin Müller:
Sì. Con Interbus S abbiamo avuto un successo commerciale. S sta per Speed. Esisteva anche una variante C, che abbiamo sviluppato come "Communication" insieme a Intel e Digital Equipment. All'inizio, Interbus P esisteva anche come derivazione di Profibus. Alla fine, solo l'Interbus S ha avuto successo commerciale per Phoenix Contact.

Thorsten Sienk:
Senza guardarsi troppo indietro. Perché in seguito l'industria dell'automazione ha deciso di abbandonare i classici bus di campo e di utilizzare invece Ethernet?

Martin Müller:
Il vantaggio principale di Ethernet era la possibilità di trasmettere più informazioni diverse con un solo cavo. In passato, i cavi di comunicazione potevano essere tre: il classico bus di campo, la comunicazione per i sistemi di sicurezza e infine Ethernet per il collegamento in rete dei sottosistemi intelligenti. Nessuno voleva più far passare due o tre cavi uno accanto all'altro. Questo è stato l'inizio di sistemi come CC-Link, Ethercat, Powerlink, Sercos3 e anche PROFINET.

Thorsten Sienk:
Ma ancora una volta, dietro ogni nome c'è un produttore di automazione che guida il suo sistema. Non sarebbe stato più intelligente utilizzare l'esperienza acquisita con la coesistenza dei bus di campo per impedire finalmente in modo efficace la proliferazione dei protocolli? I colleghi della stampa specializzata prevedevano già all'epoca la seconda guerra dei bus di campo. Allestimento personalizzato invece di un patto comune: il settore non ha imparato nulla?

Martin Müller:
Se ripenso al periodo precedente ai classici bus di campo, la concorrenza tra i diversi sistemi si basava sul semplice fatto che non esisteva una comunicazione standardizzata. Era quindi necessario sviluppare qualcosa. Ciò si traduce in una differenziazione rispetto ai concorrenti del mercato. La sua domanda è giustificata al più tardi con l'introduzione di Ethernet in Real Time - sapendo bene che le attività in corso dipendono dai diversi sistemi di comunicazione delle aziende. Questo vale sia per i bus di campo che per i protocolli Ethernet avanzati.

Abbiamo bisogno di nuovi sistemi e griglie convergenti per l'accoppiamento settoriale.

Martin Müller, Direzione Automation Infrastructure
Martin Müller, specialista in comunicazione industriale di Phoenix Contact

Thorsten Sienk:
Ma è ancora sostenibile? In termini di comprensione, il canale di comunicazione è solo un mezzo per raggiungere un fine, per far arrivare le informazioni da A a B. Abbiamo davvero bisogno di standard universali?

Martin Müller:
Soprattutto, abbiamo bisogno di nuovi sistemi e di reti convergenti. Mi riferisco alle tecnologie di uso commerciale che possiamo utilizzare anche nell'industria. Devono essere specificati di conseguenza.

Thorsten Sienk:
Questo significa fondere il mondo?

Martin Müller:
Esattamente, e si tratta di una rete convergente in cui vengono utilizzate diverse tecnologie. TSN, ad esempio, come Ethernet cablata per il Real Time. La rete TSN, o Time Sensitive Network, è stata originariamente sviluppata per applicazioni di broadcasting audio e video, ma può essere utilizzata anche per compiti critici dal punto di vista temporale in applicazioni industriali, come il controllo del movimento. Poi c'è il 5G per le applicazioni che richiedono reti mobili o le WLAN 6 e 7 nell'ambito della tecnologia di trasmissione wireless senza licenza. Single Pair Ethernet, in breve SPE, è ancora una volta molto adatto per la comunicazione sugli ultimi metri.

Thorsten Sienk:
Quindi tutto è già pronto per il nuovo mondo standardizzato della comunicazione industriale.

Martin Müller:
Esattamente. Se riassumiamo gli esempi precedenti, già oggi dispongo di tecnologie in grado di soddisfare tutto ciò per cui in passato abbiamo implementato e commercializzato soluzioni specifiche per il settore sulla base di standard.

Thorsten Sienk:
Dove siamo oggi?

Martin Müller:
La questione non è tanto dove siamo, ma dove dovremmo essere.

Thorsten Sienk:
Dove dovremmo essere?

Martin Müller:
Laddove siamo già nella sfera privata. Come utente, non mi preoccupo di quali tecnologie utilizza il mio smartphone. Contiene reti mobili e, si spera, anche 5G, Bluetooth e NFC per i pagamenti. Non mi interessa la marca che uso quando voglio fare una telefonata. Un telefono Google comunica con un iPhone allo stesso modo di un dispositivo Android.

Thorsten Sienk:
Partendo dall'ipotesi che un accoppiamento settoriale funzionante richieda una comunicazione end-to-end ad alte prestazioni: cosa sta facendo Phoenix Contact per raggiungere questo obiettivo?

Martin Müller:
Partecipiamo attivamente ai comitati di utenti e di standardizzazione, investendo non solo tempo ma anche denaro. Siamo convinti dei benefici dell'accoppiamento settoriale e siamo pienamente impegnati a promuovere la All Electric Society. Per questo motivo ci impegniamo attivamente e non aspettiamo che altri preparino qualcosa di cui poi ci occupiamo noi. Questo ci spinge a lavorare non solo su soluzioni tecniche, ma soprattutto a convincere le persone che la strada verso un mondo che ottiene il suo fabbisogno energetico interamente da energie rinnovabili nel lungo periodo è quella giusta. Quindi non comunichiamo solo a livello di macchina, ma portiamo con noi anche le persone. Almeno questo è il nostro obiettivo a lungo termine.

Abbiamo bisogno di informazioni per l'accoppiamento settoriale.

Martin Müller, Direzione Automation Infrastructure
Martin Müller, specialista in comunicazione industriale di Phoenix Contact

Thorsten Sienk:
Quest'anno andrà in pensione anticipata. Alle sue spalle 36 anni di lavoro in Phoenix Contact e una vita professionale altrettanto lunga caratterizzata dalla comunicazione industriale. Non voglio nemmeno chiedere cosa significhi uscire dal mondo del lavoro. Ma: cosa vuole in termini di comunicazione in un mondo elettrificato?

Martin Müller:
All'inizio ho parlato di reti convergenti. Vorrei che diventassimo più veloci nello svilupparle e nell'utilizzarle. Se mi guardo indietro, da molto tempo abbiamo bisogno di comunicazione industriale in molti settori. Nell'ambiente commerciale, ad esempio nelle telecomunicazioni, gli operatori sono abituati a ritmi più veloci.

Thorsten Sienk:
Nel loro ruolo di "Digital Natives", le giovani generazioni possono assumersi il compito di togliere i freni e dare gas?

Martin Müller:
Posso ben immaginarlo, soprattutto perché questa generazione ha una scarsa comprensione del motivo per cui utilizziamo così tanti sistemi di comunicazione diversi nell'automazione industriale. Non ha molto senso spiegare perché lo stiamo facendo rimanendo fedeli al business esistente a lungo termine. Alla luce delle sfide climatiche globali, dobbiamo concentrarci ancora di più sul fatto che, ad esempio, un flussimetro misura il flusso e non come lo collego. Ciò che conta è la funzione e non il collegamento. Abbiamo bisogno di informazioni per l'accoppiamento settoriale. La via è solo il mezzo.

Thorsten Sienk:
Martin Müller, grazie per l'intervista. Credo che il settore sentirà la sua mancanza

Autore: Thorsten Sienk

E-mail:

Whitepaper Single Pair Ethernet Una tecnologia chiave nella digitalizzazione del nostro mondo

Maggiori informazioni su:

  • Nozioni di base sulla tecnologia Single Pair Ethernet
  • Aree di servizio e gamma di applicazioni
  • Consulenza e servizi da un'unica fonte

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Ti offriamo consulenza sulle questioni relative all'accoppiamento settoriale e ti supportiamo con le nostre soluzioni."

Ulteriori contributi