I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Per i produttori di dispositivi, Phoenix Contact sviluppa tecnologie per un futuro migliore e sostenibile. La protezione del clima e le emissioni ambientali come quelle di CO₂ sono pertanto aspetti centrali della nostra strategia di sostenibilità. È per questo che stiamo convertendo i primi prodotti alla bioplastica.
"Mossi dalla passione per la tecnologia e l'innovazione, vogliamo creare insieme un mondo sostenibile". È così che noi di Phoenix Contact definiamo il nostro scopo aziendale per motivarci nel nostro lavoro quotidiano nel settore della tecnologia di connessione di dispositivi. La protezione delle risorse, dell'ambiente e del clima deve essere alla base del pensiero vissuto e dell'agire per ogni aspetto della nostra società. Vogliamo sviluppare insieme azioni sostenibili e mettere in discussione i comportamenti consolidati. Rimaniamo in dialogo con i clienti per affrontare le sfide che incontreremo sulla strada verso un mondo sostenibile.
I vantaggi
L'impronta di carbonio viene notevolmente ridotta.
Applicazioni a prova di futuro grazie all'uso della tecnologia di connessione di dispositivi a base biologica
L'uso di materie prime rinnovabili consente di preservare risorse preziose e limitate.
Promozione del ciclo di riciclaggio della plastica utilizzando materiali con una percentuale di rifiuti di plastica
Il livello di qualità comprovato viene mantenuto anche grazie all'uso di bioplastiche.
Se i dati tecnici non cambiano, non è necessario ripetere il Design-in per le varianti di prodotto più sostenibili.
Solo le aziende che perseguono un modello di business basato sulla sostenibilità avranno un successo economico a lungo termine.
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer e President di Business Area Device Connectors di Phoenix Contact
Morsetti per circuiti stampati e connettori in bioplastica
Phoenix Contact punta a prodotti progressivamente sempre più sostenibili. Già oggi, un numero crescente di soluzioni entra a far parte della gamma prodotti di Phoenix Contact: grazie all’ottimizzazione dei processi e all’impiego di materiali più sostenibili, queste soluzioni presentano bilanci di CO₂ sensibilmente migliorati rispetto alle serie di prodotti realizzate con metodi tradizionali. Nelle categorie di prodotto morsetti per circuiti stampati e connettori sono già disponibili le prime soluzioni con un livello di sostenibilità ottimizzato. Ciò è possibile, ad esempio, grazie all’impiego di plastiche a base biologica sviluppate a partire dalla pianta di ricino.
Nel video, il Product Manager Timur Uzunlar mostra la bioplastica ricavata dai semi di ricino, usata per la produzione del morsetto per circuiti stampati MKDS 3.
Piante di ricino per ridurre l'impronta di CO₂
Come base per le plastiche in grado di ridurre le emissioni di CO₂ viene usato l'olio della pianta di ricino. Dal punto di vista ecologico, questa coltura presenta alcuni vantaggi, in quanto non è in conflitto con la coltivazione di alimenti o foraggi. Il ricino cresce proprio in zone aride non adatte ad altri tipi di agricoltura e quindi non comporta un ulteriore consumo di suolo. Non sono necessarie concimazioni o irrigazioni. Grazie a questa risorsa sostenibile, è possibile ottenere un significativo risparmio di CO₂ nei componenti a base di plastica.
Uno sguardo al bilancio del prodotto
Per raggiungere una maggiore sostenibilità nell'intero portafoglio, è necessario determinare l'impronta ecologica dei prodotti. Phoenix Contact lo fa con le cosiddette impronte ambientali dei prodotti (Product Environmental Footprint, PEF).
Una PEF, nota anche come bilancio ecologico o Life cycle assessment (LCA), è una raccolta e un'analisi dei flussi input e output e dei potenziali impatti ambientali, ad esempio le emissioni di CO₂ di un prodotto durante il suo ciclo di vita. Ciò include lo sviluppo, l'approvvigionamento dei materiali, la produzione, la distribuzione, l'uso e la considerazione della fine del ciclo di vita. Solo con queste nozioni di base esatte è possibile illustrare possibilità di miglioramento significative.
Tre esempi di sostenibilità in Phoenix Contact
La responsabile della sostenibilità, Lara Meyer, spiega alla SPS 2023 di Norimberga come Phoenix Contact si impegna per una maggiore sostenibilità: da un lato ottimizzando la logistica tramite l'uso di e-truck e con il certificato dell'Environmental Footprint dei nostri prodotti sul nostro sito web, dall'altro con la produzione dei primi prodotti a base biologica con semi di ricino per ridurre le emissioni di CO₂.
Campioni gratuiti
Prova i prodotti a base biologica
Desideri provare i nostri primi morsetti per circuiti stampati o connettori a base biologica? Ordina gratuitamente il tuo campione personalizzato e scopri il valore aggiunto delle soluzioni Phoenix Contact.
FAQ sui prodotti a base biologica di Phoenix Contact
Utilizziamo plastiche prodotte con materie prime rinnovabili. Il risultato sono prodotti che rilasciano nell'ambiente una quantità significativamente inferiore di CO₂.
Utilizzando bioplastiche, possiamo ridurre significativamente le emissioni di CO₂ dei nostri articoli. Nei singoli casi, ciò dipende dal prodotto in questione.
Sì. Le nostre bioplastiche sono termoplastiche di alta qualità. Garantiamo il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di omologazione come per le plastiche prodotte in modo convenzionale.
No. Al momento non tutti i prodotti sono stati convertiti alla bioplastica. Piuttosto vogliamo lavorare con i nostri clienti per identificare le esigenze e le priorità.
In questo elenco prodotti sono riportati i primi articoli a base biologica delle categorie morsetti per circuiti stampati e connettori.
Vogliamo percorrere insieme a te la strada verso un futuro più sostenibile. Saremo lieti di ricevere le tue opinioni, i tuoi suggerimenti o le tue domande sulle nostre attività relative ai prodotti in bioplastica.