Un futuro senza piombo

Ripensare i processi di produzione per una gamma di prodotti più sostenibile. L'intero settore della lavorazione dei metalli e l'industria elettrica si trovano di fronte al compito di sviluppare prodotti senza piombo o altre sostanze pericolose per l'ambiente e la salute.
Un futuro senza piombo

Dobbiamo rivedere la catena produttiva in ottica di sostenibilità, eliminare le sostanze dannose per l'ambiente e la salute e trovare alternative.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors presso Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors presso Phoenix Contact

Logo RoHS

Una questione di ambiente per una maggiore sostenibilità

Il piombo danneggia l'uomo e l'ambiente. Phoenix Contact cerca di agire in modo sostenibile facendo a meno del piombo il più possibile. L'obiettivo è quello di dare un contributo importante per una migliore qualità di vita. Come azienda che lavora con i metalli, noi di Phoenix Contact abbiamo un'importante responsabilità nei confronti dell'ambiente e della salute. Di conseguenza, abbiamo iniziato presto a sviluppare processi che ci permettono di realizzare prodotti elettromeccanici senza piombo¹ con le stesse proprietà tecniche e la consueta qualità.

¹ *La denominazione senza piombo si riferisce al futuro valore limite dello 0,1% nella direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) del Parlamento europeo

Un uomo tiene in mano un connettore circolare senza piombo M5-M58

Lavoro pionieristico per la qualità abituale

Le proprietà tecniche del piombo fanno sì che farne a meno porti a sfide completamente nuove nella produzione industriale. Il piombo nelle leghe di rame, per esempio, le rende più facili da lavorare e da formare a freddo. Il piombo agisce anche come un efficace lubrificante. Se vogliamo fare a meno di queste proprietà, dobbiamo operare alla base della produzione.
Phoenix Contact ha assunto il compito di produrre senza piombo prima di altre aziende. La conversione è considerata uno dei progetti più significativi nell'industria metallurgica degli ultimi 50 anni. Gli ingegneri di Phoenix Contact hanno sicuramente fatto un lavoro pionieristico in questo processo lungo e difficile.

Connettori circolari senza piombo M5-M58

Nuove sfide tecniche

Il passaggio a processi di produzione senza piombo è una sfida particolare per tutti i produttori di parti elettroniche. È associato a conversioni complesse e a investimenti elevati e, in ultima analisi, colpisce anche le catene di approvvigionamento internazionali.
Questo aspetto diventa particolarmente evidente, ad esempio, nei contatti a crimpare. Le leghe utilizzate devono, da un lato, condurre bene la corrente e, dall'altro, avere adeguate proprietà di lavorazione e di formatura a freddo. Questo atto di bilanciamento si è sviluppato in una vera e propria disciplina da seguire per gli sviluppatori di prodotti. Richiedeva anche una stretta collaborazione con i fornitori, i laboratori tecnologici e la produzione in serie.

Connettori M17

Un vantaggio grazie all'uso precoce di prodotti senza piombo

Puoi scegliere: l'assenza di piombo dà un vantaggio. Noi di Phoenix Contact consideriamo un'evidente responsabilità aziendale quella di rendere la nostra catena di produzione il più sostenibile possibile. L'impegno dà i suoi frutti - per l'ambiente, la salute e un futuro degno di essere vissuto.

FAQ sui prodotti senza piombo e la direttiva RoHS

Dadi con punto interrogativo
Dadi con punto interrogativo
Dadi con punto interrogativo
Dadi con punto interrogativo
Dadi con punto interrogativo
Dadi con punto interrogativo

Conformità alla direttiva RoHS e assenza di piombo sono spesso equiparati. C'è una differenza essenziale: le parti conformi alla RoHS sono quelle che rispettano i limiti stabiliti dalla direttiva RoHS del Parlamento europeo.

Per il piombo, il valore limite nella direttiva è 0,1 per cento. Il limite attualmente applicabile a causa dell'esenzione 6c è del 4 per cento. La denominazione "senza piombo" si riferisce già al futuro valore limite dello 0,1%.

Dadi con punto interrogativo

Tutti gli articoli senza piombo di Phoenix Contact sono elencati impostando il filtro "secondo RoHS 6c (Pb < 0,1 %)" e possono essere trovati nell'elenco prodotti al link qui sotto.

Vai all'elenco prodotti
Dadi con punto interrogativo

Tutti i nostri articoli senza piombo e conformi alla RoHS sono accuratamente testati per quanto riguarda le loro caratteristiche elettriche.

Dadi con punto interrogativo

Le informazioni ufficiali della Commissione europea possono essere trovate al seguente link.

Altre informazioni
Dadi con punto interrogativo

L'uso del piombo nel processo di produzione è problematico perché il piombo è tossico. Si accumula negli organismi lungo la catena alimentare e difficilmente si riesce a eliminare. Inoltre, a volte si riversa dalle discariche nell'ambiente naturale, è scarsamente degradabile e quindi si accumula nel ciclo naturale.