Utility Metering e Reporting efficienti presso il centro congressi MCH Messecenter Herning Retrofitting flessibile per una maggiore trasparenza e una precisa fatturazione dell'energia

Vista aerea del centro congressi ed espositivo di Herning

Profilo cliente


Analisi dei consumi energetici sul monitor del PC desktop

Un centro congressi ed espositivo con un'infrastruttura complessa

Il centro congressi ed espositivo MCH Messecenter Herning è una delle più grandi sedi per eventi della Danimarca. Ampliatosi nel corso dei decenni, comprende diversi padiglioni, uno stadio e grandi aree di servizio. Questa sua versatilità rende il sito un luogo vivace adatto a fiere ed eventi internazionali, ma anche una sfida quando si tratta di registrare in modo trasparente il consumo energetico.

Sfida


Planimetria del complesso edilizio con le aree di parcheggio contrassegnate

Creare trasparenza senza interrompere le attività

Gli operatori si sono trovati di fronte a un compito difficile: come implementare una moderna soluzione di monitoraggio dell'energia senza modificare radicalmente l'infrastruttura esistente? La fatturazione doveva essere più precisa e conforme al principio di causalità, mentre allo stesso tempo le attività in corso dovevano continuare senza interruzioni.

Soluzione


Framework IIoT con monitoraggio dell'energia e componenti hardware

Un sistema che cresce insieme a te e ti fornisce risultati immediati

Invece di riprogettare tutto, i responsabili hanno optato per un retrofit intelligente. Phoenix Contact ha sviluppato un sistema che si integra perfettamente nella struttura esistente e può essere ampliato gradualmente.
La base è costituita dai dispositivi per la misurazione dell'energia della serie EEM, che registrano direttamente i consumi. Il PC Edge EPC 1522 viene utilizzato per raggruppare i dati localmente, preelaborarli e trasferirli in modo sicuro e crittografato alla piattaforma cloud Proficloud.io. Sono disponibili in dashboard intuitivi, con funzioni di esportazione e reporting per semplificare la fatturazione.
Cosa lo rende speciale? È una soluzione modulare e aperta. Nuovi edifici o contatori aggiuntivi possono essere integrati in qualsiasi momento senza bisogno di grandi interventi o modifiche. Grazie al framework basato su IoT e agli standard aperti, è possibile integrare anche dispositivi di altri produttori. Il risultato è un sistema flessibile che cresce con le esigenze e crea immediatamente trasparenza.

Impianto industriale con dashboard energetico su monitor

I vantaggi

  • Fatturazione energetica precisa e trasparente
  • Soluzione scalabile per strutture edilizie consolidate
  • Collegamento al cloud sicuro e funzionamento semplice
  • Riduzione delle chiamate di assistenza grazie all'accesso remoto
  • Base per l'ottimizzazione futura e la sostenibilità
Il team discute l'analisi dei dati davanti a uno schermo

Conclusione: la strada verso una maggiore efficienza inizia con la trasparenza

Con l'introduzione del monitoraggio energetico, il centro congressi ed espositivo di Herning ha compiuto un passo decisivo verso la trasparenza e l'efficienza. La soluzione non solo consente la fatturazione conforme al principio di causalità, ma crea anche la base per decisioni sostenibili ed espansioni future, senza influire sulle attività in corso.

Contatti


Foto di gruppo del team di esperti della fabbrica digitale
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Saremo lieti di supportarti nel percorso verso una fabbrica efficiente, sostenibile e sicura.