Efficienza energetica senza fermare la produzione: Boehringer Ingelheim riduce i consumi grazie ad analisi energetiche intelligenti

Linea di riempimento farmaci
Vista aerea della fabbrica e dell'edificio di Boehringer

Boehringer Ingelheim - Innovazione e responsabilità dal 1885

Boehringer Ingelheim è una delle aziende farmaceutiche leader nella ricerca a livello mondiale. Sin dalla sua fondazione nel 1885, l'azienda a conduzione familiare ha perseguito l'obiettivo di raggiungere un reale progresso medico attraverso l'innovazione, oggi e per le generazioni future. Oltre 53.000 dipendenti lavorano nelle divisioni Human Pharmaceuticals, Animal Health e Biopharmaceuticals. Un desiderio centrale: la sostenibilità e l'uso responsabile delle risorse in tutte le aree dell'azienda.

Stabilimento di Boehringer Ingelheim

L'elevato consumo energetico soddisfa i severi requisiti di produzione

Boehringer Ingelheim utilizza speciali pompe a vuoto per la prova di tenuta nel processo di produzione delle cartucce per inalatori. Le dieci pompe, con una potenza totale di 55 kW, hanno causato un elevato consumo energetico, anche durante il funzionamento a vuoto. Allo stesso tempo, i requisiti normativi non consentivano di modificare il sistema di controllo esistente o di interrompere la produzione in corso. L'obiettivo: un'analisi precisa del fabbisogno energetico in condizioni reali, senza interferire con i processi certificati.

Risultati delle misurazioni presso Boehringer

Misurazione senza contatto

Insieme a Phoenix Contact, Boehringer Ingelheim ha sviluppato una soluzione intelligente per il rilevamento dell'energia senza contatto durante il funzionamento:

  • Misurazione in tempo reale: i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro registrano i dati di consumo di corrente tramite morsetti posti intorno ai cavi, senza alcun intervento sull'impianto elettrico.
  • Valutazione dei dati con PLCnext Technology: i dati vengono analizzati utilizzando il dispositivo edge EPC 1522 in combinazione con il sistema di automazione aperto PLCnext Technology.
  • Integrazione perfetta: la soluzione è stata installata a parte nel quadro elettrico e utilizza l'alimentazione a 230 V esistente, senza alcun impatto sul funzionamento attuale.

In quanto ecosistema aperto, PLCnext Technology consente l'integrazione flessibile di tecnologie e protocolli esistenti e futuri come Modbus, NodeRed o MQTT.

Quadro elettrico di Phoenix Contact con tecnologia di controllo e misurazione presso Boehringer

Vantaggi

  • Risparmio energetico del 10% grazie alla regolazione intelligente dello standby dopo 15 minuti.
  • Non è necessaria alcuna interruzione della produzione o modifica del sistema di controllo
  • Ulteriore potenziale di ottimizzazione grazie a perdite rilevate e pompe sovradimensionate
  • Sistema aperto, orientato al futuro, con facile espandibilità e integrazione di nuovi tool
  • Partner di progetto affidabile: Phoenix Contact si distingue per la sua profonda competenza nel settore, la rapidità di implementazione e la cooperazione basata su partnership di livello globale
Quadro elettrico con tecnologia di misura e sicurezza di Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim verso una produzione sostenibile

L'analisi del fabbisogno energetico realizzata congiuntamente ha permesso a Boehringer Ingelheim di ottenere un risparmio energetico diretto del 10% e di individuare ulteriori potenziali di ottimizzazione futura. L'aspetto particolarmente degno di nota è che la soluzione è stata implementata senza interferire con i delicati processi produttivi e soddisfa tutti i requisiti farmaceutici. Con Phoenix Contact come partner e la PLCnext Technology, Boehringer Ingelheim si trova in una posizione ideale per raggiungere con successo gli ambiziosi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2030.

Contatti


Ihre Experten für die digitale Fabrik

Foto di gruppo del team di esperti della fabbrica digitale
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Saremo lieti di supportarti nel percorso verso una fabbrica efficiente, sostenibile e sicura.

Prodotti