I dipendenti in una produzione con colonna di segnalazione

Valutazione dei dati basata sull'AI per un'ottimizzazione intelligente della produzione Anomaly Detection - Machine Learning semplice con MLnext

La crescente quantità di dati pone una sfida per la raccolta dei dati e la valutazione da parte degli esperti. Il potenziale nascosto può essere scoperto a questo punto con l'analisi dei dati basata sull'AI. Con MLnext ti offriamo:

  • la capacità di creare autonomamente algoritmi di apprendimento automatico per l'ottimizzazione della produzione.
  • Un algoritmo pronto per l'ottimizzazione della produzione.
  • Suggerimenti di intervento basati sull'AI per i dipendenti nella produzione sulla base dei dati attuali.
Anomaly Detection

Ottimizzazione della produzione grazie all'AI

Se un impianto di produzione è completamente equipaggiato con capacità di raccolta dati e questi dati sono disponibili in una forma standardizzata per OT e IT, la sfida più grande è la loro valutazione utile. Tuttavia, le quantità di dati sono spesso troppo grandi. I processi di produzione cambiano troppo rapidamente perché questi dati possano essere valutati a mano. Questo problema si intensifica ancora di più se si vuole effettuare una valutazione a livello di sede intera. Tuttavia, una valutazione completa dei dati è assolutamente necessaria, altrimenti i potenziali nascosti non possono essere individuati.

L'azienda deve quindi implementare l'intelligenza artificiale per valutare i dati. Tuttavia, molte aziende non hanno il know-how o la capacità di programmare e mantenere un tale algoritmo. Dipendendo da un fornitore di servizi, concedono la visione dei processi e dei dati e si mettono in un rapporto di dipendenza costoso.

Molte aziende stanno quindi cercando un modo per implementare un algoritmo basato sull'AI al fine di ottimizzare i processi, il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva senza dover divulgare troppo know-how ed essere ancora in grado di effettuare adattamenti in modo indipendente.

Rilevamento delle anomalie grazie alle reti neurali

MLnext Technology
Logo MLnext Framework
Logo MLnext Execution
Logo MLnext Creation
MLnext Technology

Le nostre soluzioni per la generazione di algoritmi di Machine Learning con MLnext permettono di rilevare rapidamente e facilmente le anomalie nei processi di produzione o di consumo e di effettuare ottimizzazioni.

L'offerta MLnext comprende tre diverse soluzioni software.

Per una consulenza completa su questo argomento, ti offriamo numerosi servizi in cui ti mostriamo cosa è possibile nella tua produzione.
Vediamo insieme come MLnext può essere integrato nella tua infrastruttura. Per trovare insieme una soluzione personalizzata, esaminiamo insieme a te le condizioni quadro esistenti nella tua produzione con i servizi MLnext.

Logo MLnext Framework

Con MLnext Framework offriamo la possibilità di programmare un algoritmo da soli in un ambiente preparato. Molte funzioni di base sono già pronte, in modo che lo sforzo sia notevolmente ridotto e si possa ancora agire in maniera completamente indipendente. Disponibile gratuitamente come open source.

Scarica MLnext Framework
Logo MLnext Execution

Esecuzione sicura a livello industriale e integrata di reti neurali nella produzione:
Puoi configurare il sistema da solo, incaricare un fornitore di servizi raccomandato da noi o avvalerti del team di esperti di Phoenix Contact.

Scarica MLnext Execution
Logo MLnext Creation

Lasciati guidare passo dopo passo nella creazione e nell'adattamento di un algoritmo. Con MLnext Creation, lo sforzo di programmazione per te è notevolmente ridotto, devi solo parametrizzare.

Scarica MLnext Creation

Con la nostra soluzione per la smart production, siamo stati in grado di soddisfare in modo rapido e semplice i requisiti di sicurezza per l'utilizzo di robot. La realizzazione non ha richiesto grandi sforzi.

Tom Hammerbacher, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Un uomo che lavora con un tablet

Aumentare la produttività in modo sostenibile e intelligente

La nostra offerta MLnext ti fornisce:

  • la libertà di decidere autonomamente se e quanto know-how vuoi condividere con noi per creare un'ottimizzazione della produzione basata sull'AI.
  • La scoperta del potenziale nascosto e inutilizzato nei tuoi processi per essere ancora più competitivi in futuro.
  • Una facile integrazione degli algoritmi di apprendimento automatico nei flussi di lavoro e nelle strutture IT esistenti.
Soluzioni individuali e scalabili
Insieme troveremo la soluzione che fa per te

Digitalizza la tua fabbrica ora e rimani competitivo nel presente e in futuro.

Contattaci subito
Dipendenti in una fabbrica digitale