Sistemi postazione di lavoro modulari per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici

31.03.2025
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line

I sistemi postazione di lavoro clipx Basic line di Phoenix Contact consentono di creare facilmente postazioni di lavoro personalizzate per lavorare in modo efficiente ed ergonomico. Il sistema modulare consente di personalizzare o espandere in modo flessibile le postazioni di lavoro, ad esempio con il software di assistenza operatore clipx ENGINEER per l'assemblaggio di morsettiere.

Grazie alla loro scalabilità, gli accessori possono essere integrati nelle postazioni di lavoro esistenti o combinati con le ergonomiche postazioni di lavoro di base di Phoenix Contact. Le postazioni di lavoro ergonomiche possono essere utilizzate a seconda delle esigenze e contribuiscono a ottimizzare in modo sostenibile i processi produttivi. La disposizione strutturata dei componenti necessari consente una fornitura efficiente dei materiali.
Oltre a migliorare l'ergonomia, la produttività aumenta grazie alla riduzione dei tempi di ricerca e degli errori. I sistemi postazione di lavoro modulari clipx BASIC line offrono soluzioni facili da implementare e personalizzate per ottimizzare i processi produttivi nella costruzione di quadri elettrici. La configurazione flessibile e la personalizzazione consentono postazioni di lavoro ergonomiche e strutturate con un migliore flusso di lavoro. In questo modo è possibile ottenere un rapido aumento dell'efficienza e una rapida ottimizzazione del processo con il minimo sforzo. I sistemi postazioni di lavoro appositamente progettati per la costruzione di quadri elettrici si basano su anni di esperienza e competenza nella consulenza di processo e su una collaborazione di successo con i clienti. A partire da queste soluzioni collaudate, Phoenix Contact ha creato uno "standard" progettato in modo ottimale per i processi di costruzione di quadri elettrici e che può essere personalizzato in base alle varie esigenze.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management