Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati per custodie a profili estrusi UM

20.02.2025
Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati per custodie a profili estrusi UM

Il supporto per Evaluation (EVA) Board per custodie a profili estrusi UM-BASIC e UM-PRO di Phoenix Contact è un sistema di tenuta regolabile in modo flessibile per il fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni. Il sistema può essere montato su un profilo UM-BASIC/UM-PRO 122 di Phoenix Contact.

Le traverse possono scorrere sul profilo. Il dispositivo di fissaggio del circuito stampato può essere regolato a piacere in base alla disposizione dei fori sul circuito stampato. Ciò significa che circuiti stampati di diverse dimensioni e forme vengono fatti scorrere sul profilo UM. Il circuito stampato viene bloccato in posizione mediante un meccanismo a innesto o a vite. È possibile anche inserire i circuiti stampati nel profilo. Il supporto per Evaluation (EVA) Board per UM-BASIC e UM-PRO offre un elevato grado di flessibilità e consente di utilizzare un'ampia superficie del circuito stampato in uno spazio di installazione ridotto.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications