Premi per i relè PLC-INTERFACE con interruttore automatico negli USA

10.06.2025
Relè PLC-INTERFACE con interruttore automatico e logo dei riconoscimenti

Il relè PLC-INTERFACE con interruttore automatico di Phoenix Contact vince il primo premio ai Control Engineering 2025 Product of the Year Awards e il titolo di "Most Valuable Product" ai Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards negli USA.

Il "Control Engineering Product of the Year" premia da quasi quarant'anni le tecnologie pionieristiche nel campo dell'automazione e del controllo. Nel 2025 saranno premiati anche i prodotti che danno forma al futuro dell'ingegneria industriale. I prodotti nominati sono stati introdotti sul mercato nordamericano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Con l'interruttore automatico PLC-INTERFACE, Phoenix Contact riceve il primo premio nella categoria "Power".

Il programma "Plant Engineering Product of the Year" celebra quest'anno il suo 37° anniversario e continua a essere il premio principale per i nuovi prodotti più innovativi e influenti nell'industria manifatturiera e non. Questo programma annuale, basato sulle scelte dei lettori, mette in evidenza le innovazioni che stanno rivoluzionando le attività degli impianti e guidano il progresso del settore. Phoenix Contact riceve qui il premio "Most Valuable Product (MVP)" per l'interruttore automatico PLC-INTERFACE.

Questi riconoscimenti riflettono l'impegno di Phoenix Contact nell'innovazione continua nel campo della commutazione e dell'automazione industriale. L'interruttore automatico PLC-INTERFACE è la soluzione compatta per la commutazione e la sicurezza: offre l'innovativa combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore) in una larghezza di soli 6,2 mm, per un maggiore spazio nel quadro elettrico. La corrente nominale (da 1 a 6 A) e il comportamento di arresto possono essere configurati in modo personalizzato tramite DIP switch sul dispositivo. Un'uscita di diagnosi attiva fornisce una segnalazione di stato affidabile al controllore di livello superiore. Un LED multicolore di colore verde, giallo e rosso segnala visivamente lo stato.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications