Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Lettore RFID per il controllore per la ricarica in AC con indicatore a LED e cicalino

20.05.2024
Lettore RFID per controllori per la ricarica in AC

Il nuovo lettore RFID con indicatore LED configurabile e cicalino di Phoenix Contact viene utilizzato in combinazione con i controllori per la ricarica CHARX control modular ed è adatto per l'installazione in wall box o stazioni di ricarica.

Il lettore RFID dispone di un luminoso indicatore di stato a LED a quattro colori e un cicalino per un feedback acustico durante le interazioni del RFID. Gli utenti delle stazioni di ricarica ricevono quindi un feedback intuitivo sullo stato RFID e di carica - in tal caso l'indicatore a LED si illumina, lampeggia o pulsa con una luminosità regolabile in quattro colori selezionabili e il cicalino suona con un volume regolabile.
Il lettore RFID può essere comodamente configurato per il CHARX control modular tramite un browser web o uno strumento di configurazione; è inoltre disponibile un'interfaccia NFC per future espansioni funzionali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications