Inserti contatti modulari con funzione per connettori industriali

22.10.2024
Inserti contatti a moduli con funzione per connettori industriali

Con i nuovi inserti contatti modulari HEAVYCON HC-M-MWF per connettori industriali, Phoenix Contact offre un elevato grado di funzionalità per il cablaggio in campo. Gli inserti contatti modulari hanno un vano funzionale e una zona di sezionamento. In questo modo si realizzano, ad esempio, i ponticelli di potenziale o la messa in sicurezza direttamente sull'applicazione.

Le sovrastrutture decentrate consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ridurre il cablaggio. Gli innovativi inserti contatti modulari consentono di spostare la funzionalità dal quadro elettrico al campo. La zona di sezionamento multifunzionale e il doppio vano funzionale sono le caratteristiche principali degli inserti contatti a 5 poli. La ripartizione rapida e personalizzata del potenziale è resa possibile dai ponticelli a innesto. La zona di sezionamento offre flessibilità nell'impiego di fusibili, componenti e spine di sezionamento. Ad esempio, è possibile realizzare un semplice inoltro dell'energia e la messa in sicurezza delle stringhe. La tecnologia Push-in consente di connettere in modo sicuro e senza utensili conduttori da 0,14 a 2,5 mm². I moduli sono adatti ai telai portamoduli HEAVYCON e offrono resistenza agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma DIN EN 61373. Combinando diversi mezzi di trasmissione in un unico connettore industriale, si crea un'interfaccia personalizzata e compatta per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management