Alimentatore bidirezionale per montaggio nel rack

12.11.2024
TRIO POWER per montaggio nel rack

Con una potenza di 20 kW per il montaggio nel rack da 19", il modulo di potenza AC/DC TRIO POWER di Phoenix Contact consente la conversione bidirezionale della potenza in diversi ambiti di applicazione. Grazie alla tecnologia di connessione frontale e a una tensione DC fino a 1000 V, può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, ma è particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di accumulo a batteria.

L'alimentatore da 20 kW montato nel rack viene utilizzato in diversi ambiti di applicazione, come i sistemi di accumulo di energia, la mobilità elettrica e la tecnologia DC. La tecnologia di connessione direttamente sulla parte frontale garantisce un'installazione flessibile e semplice. Questo facilita l'installazione e la manutenzione del modulo in rack da 19" senza accesso alla parte posteriore, ad esempio nelle batterie di accumulo. Quando viene utilizzato nelle batterie di accumulo, il modulo di potenza TRIO POWER può sia fornire energia dal sistema di accumulo sia fungere da "batteria tampone". La conversione di potenza bidirezionale del modulo di potenza consente sia di prelevare sia di immettere energia nella rete. Inoltre, il modulo di potenza può funzionare indipendentemente dalla rete elettrica e alimentare le utenze, ad esempio, in luoghi privi di collegamento alla rete.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications