Energy Management Service - On-Premises: gestione dell'energia efficiente secondo ISO 50001 per una gestione aziendale sostenibile

21.05.2025
Un software di gestione dell'energia lungimirante

La soluzione di gestione dell'energia "Energy Management Service - On-Premises" è il fulcro di una partnership strategica tra Phoenix Contact ed EMPURON. Il software offre potenti strumenti di analisi che permettono di analizzare in modo completo i dati energetici e di creare resoconti eloquenti. Ciò contribuisce a prendere decisioni informate sul risparmio energetico.

La collaborazione combina la vasta competenza di Phoenix Contact nelle tecnologie di automazione e comunicazione industriale con l'esperienza pluriennale di EMPURON nello sviluppo di sistemi di gestione dell'energia per creare una soluzione potente che dà un contributo importante a una gestione aziendale sostenibile.

L'"Energy Management Service - On-Premises" supporta il monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico. L'archiviazione e l'elaborazione a livello locale dei dati energetici garantiscono un elevato livello di sicurezza dei dati. Grazie all'analisi dei dati in tempo reale, le aziende possono monitorare costantemente il proprio consumo energetico e reagire immediatamente agli scostamenti. Il software può essere utilizzato per creare dashboard e grafici informativi per visualizzare e valutare il consumo energetico. Un editor di formule integrato consente di creare e calcolare i propri indicatori di efficienza energetica (EnPI). Vengono inoltre inviate notifiche qualora il consumo energetico superasse determinati valori soglia.

L'interfaccia software intuitiva consente un funzionamento semplice e una rapida familiarizzazione, favorendo l'accettazione e l'utilizzo all'interno dell'azienda. Il prodotto può essere utilizzato sia nelle piccole che nelle grandi aziende, cresce con le rispettive esigenze pur rimanendo sempre efficiente e potente. Grazie alla compatibilità con hardware e sensori di terze parti, il software è aperto all'analisi di tutti i tipi di energia e offre flessibilità nella scelta dei dispositivi di misurazione. Un altro vantaggio dell'"Energy Management Service - On-Premises" è la sua finanziabilità in conformità alla norma ISO 50001. Lo standard internazionale per i sistemi di gestione dell'energia aiuta le aziende a migliorare sistematicamente la propria efficienza energetica e a risparmiare sull'energia in modo sostenibile. I clienti possono facilmente progettare ed esportare i resoconti richiesti. Il software soddisfa anche i requisiti della norma ISO 16247 e del Protocollo sui gas serra (Greenhouse Gas Protocol). Grazie agli aggiornamenti gratuiti, i responsabili della gestione dell'energia usufruiscono di servizi costantemente ottimizzati e di nuove funzioni frutto di una collaborazione continua.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management