Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettori industriali per attività di misura e collaudo nel campo della tecnologia di protezione

30.07.2024
Inserti contatti HEAVYCON TSC per il collaudo dei trasformatori

I nuovi inserti contatti HEAVYCON TSC di Phoenix Contact sono utilizzati nei quadri di media tensione. Sono stati progettati appositamente per le attività di misura e collaudo e offrono una soluzione solida per collegamenti temporanei o continui.

I connettori industriali garantiscono una trasmissione sicura di potenza, dati e segnali anche in condizioni difficili. I nuovi inserti contatti TSC a polo fisso e modulari possono ora essere utilizzati anche per collaudare in modo affidabile i trasformatori di corrente. Il cortocircuito anticipato e automatico del trasformatore offre la massima sicurezza. Grazie al robusto alloggiamento del connettore e all'elevata protezione IP, il collegamento è adatto anche all'uso permanente nel quadro elettrico. Le varianti modulari consentono inoltre di combinare diversi mezzi di trasmissione in un connettore, creando un'interfaccia personalizzata e compatta. La tecnologia Push-in consente di risparmiare tempo grazie a una connessione dei conduttori semplice e senza utensili. Gli inserti contatti HEAVYCON TSC sono la risposta alle crescenti esigenze della moderna tecnologia di protezione e offrono una soluzione lungimirante per gli specialisti dell'elettrotecnica.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications