Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Configuratore per la siglatura personalizzata dei materiali

22.04.2025
MARKING Configurator aperto sul monitor del PC

Con la soluzione di siglatura Marking Configurator di Phoenix Contact, è possibile ordinare materiali di siglatura etichettati in modo personalizzato per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti. Il configuratore si distingue per l'elevata facilità d'uso e la flessibilità nell'organizzazione personalizzata di soluzioni di siglatura. Il processo di ordinazione è semplice, trasparente e completamente digitalizzato - anche per quantità minime.

La siglatura industriale deve rispettare numerosi requisiti diversi. Questo vale non solo per i requisiti relativi alle aree di applicazione, ai tipi di montaggio o alla durata di un singolo marcatore, ma anche per il processo di produzione e di approvvigionamento dei materiali di siglatura. Nel caso in cui il sistema di siglatura adatto non sia disponibile in produzione, si debbano gestire i picchi di ordini o superare gli interventi di manutenzione, le siglature pronte all'uso possono essere ordinate facilmente con Marking Configurator. Oltre 2000 materiali standard di Phoenix Contact sono disponibili per la siglatura personalizzata in base a requisiti specifici. Funzioni di editing intuitive ed efficienti con una struttura di menu sensibile al contesto facilitano l'utilizzo del configuratore online. Include ampie opzioni di progettazione per testo, immagini, loghi, simboli, codici a barre e altro ancora. La visualizzazione di un'immagine digitale della singola siglatura consente di evitare errori. I progetti possono essere comodamente salvati e richiamati per essere riordinati tramite la panoramica dei progetti "My Solutions". Il processo di ordinazione completamente digitalizzato e trasparente di soluzioni di siglatura personalizzate e pronte per l'uso, senza necessità di stampa interna, assicura un elevato livello di flessibilità ed efficienza.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications