Fremsyn i stedet for bagklogskab: Phoenix Contact bringer maskinelle læringsprognoser ind i energistyringen

01.10.2025
Diagram med vist prognose for energiforbrug

Phoenix Contact udvider sin Energy Management Service med en stærk prognosefunktion. Ved hjælp af maskinel læring kan virksomheder estimere fremtidigt energiforbrug, skabe gennemsigtighed og genkende potentielt overforbrug på et tidligt tidspunkt - et nyt skridt i retning af prædiktiv energistyring i overensstemmelse med ISO 50001.

På SPS 2025 præsenterer teknologivirksomheden Phoenix Contact en banebrydende tilføjelse til sit etablerede Energy Management Service-produkt: En ny prognosefunktion muliggør præcise energiforbrugsprognoser baseret på maskinelle læringsalgoritmer - direkte integreret i den eksisterende energistyringssoftware. Energy Management Service er en cloud-løsning til produktionsvirksomheder, der systematisk ønsker at overvåge, analysere og forbedre deres energieffektivitet - i overensstemmelse med kravene i DIN EN ISO 50001. Softwaren tilbyder allerede grundlæggende funktioner som:

  • Dashboards til overvågning af energiforbruget i næsten realtid
  • Kontekstfølsomme forbrugsanalyser (f.eks. afhængigt af produktionsmængde)
  • EnPI-rapportering (Energy Performance Indicators) til audits og intern dokumentation
  • Eksportfunktioner og grænseflader til rapportering og kommunikation
  • Indbyggede alarmsystemer, når grænseværdier overskrides

Prognosefunktionen er ny og tilgængelig med det samme. Den aktiveres via en brugervenlig vippeknap og giver brugerne en visuel forhåndsvisning af det fremtidige energiforbrug, som kan vises i forskellige diagramtyper. Det er baseret på trænede ML-modeller, som giver præcise prognoser, der tager højde for historiske forbrugsdata, produktionsmængder og sæsonudsving. Konfidensintervallet kan justeres frit. Brugerne får gennemsigtig feedback om prognosens kvalitet og kan træffe velbegrundede beslutninger på dette grundlag. Det gør det muligt at opdage potentielt overforbrug på et tidligt tidspunkt, at vurdere omkostningstendenser og at indføre kontrolforanstaltninger på forhånd.

"Med prognosefunktionen tager vi vores energistyringstjeneste til et nyt niveau af brugerorientering. Virksomhederne får ikke kun retrospektive og faktiske data, men også et databaseret syn på fremtiden - en klar fordel i forbindelse med løbende forbedringer og strategisk energiplanlægning," siger Hendrik Schramm, produktchef hos Phoenix Contact. Den nye funktion er specielt udviklet til brugere, der ønsker at certificere (eller recertificere) deres energistyringsproces i overensstemmelse med ISO 50001, og som er afhængige af gennemsigtighed, effektivitet og datakvalitet. Prognosefunktionen giver en betydelig merværdi, især i forbindelse med den ISO 50001-kompatible evaluering af energieffektivitet. Udvidelsen er nu en del af Energy Management Service og vil blive gjort tilgængelig for alle eksisterende kunder som en opdatering. Live-demonstrationer vil finde sted på Phoenix Contacts stand i hal 9, stand 310.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications