Overvågning af overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader

26.09.2023
Fjernmeldemoduler overvåger overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader i CLIXTRAB-produktfamilien

Signalledninger er som nervebaner i tekniske anlæg. Det er derfor meget vigtigt at beskytte disse anlægsdele mod overspændinger forårsaget af koblingshandlinger eller lynnedslag. Denne beskyttelse kan implementeres på en særlig pladsbesparende måde med overspændingsbeskyttelsesenhederne i produktfamilien TERMITRAB complete fra Phoenix Contact.

Ofte er beskyttelseskomponenterne installeret i flere styretavler eller i felten. Derfor er en permanent visuel inspektion af beskyttelsesenhederne på stedet meget tidskrævende eller til dels ikke mulig. Med fjernmeldemodulerne i produktfamilien TERMITRAB complete overvåges nu op til 50 overspændingsbeskyttelsesenheder. Her registreres status for alle beskyttelsesmoduler, og i tilfælde af en fejl udsendes en alarm til en central signalkontakt. Derudover kan disse fjernmeldemoduler også bruges til at overvåge overspændingsbeskyttelsesenhederne i CLIXTRAB-familien.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications