Çalışan yardım sistemleri
clipx WIRE assist çalışan yardım sistemi, verimli kablo işlemeyi olanaklı kılar. Yazılım destekli sistem, kullanıcılara, yarı otomatik kablo işleme süreci boyunca rehberlik eder, ilgili çıkış cihazlarını otomatik olarak inceler ve CAE verilerini temel alarak gerekli bilgileri sağlar.
Daha fazla bilgiclipx WIRE assist çalışan destek sistemi
Endüstriyel kontrol panosu imalatında süreçler hâlâ çok sayıda manüel iş adımına sahiptir. Özellikle kablonun işlenmesinde ve hazırlanmasında hâlâ önemli bir potansiyel vardır. Bu zaman alıcı işler kontrol panosu üreticisinin çalışma saatlerinin yarısından fazlasını oluşturur.
Phoenix Contact'ın clipx WIRE assist destek sistemi, ekonomiklik ve verimlilik açısından bu potansiyelden olabildiğince yararlanan bir "araçtır".
Avantajlarınız
- Sezgisel kullanıcı arayüzleri ve CAE programlarından basit veri alımı ile uygulamada kullanışlı
- Doğrudan cihaz kontrolü ile yazılım destekli kablo hazırlığı sayesinde yüksek proses güvenilirliği
- Mobil uygulama seçenekleri ile el aletlerinin, otomatik aletlerin ve baskı sistemlerinin optimum konumlandırılmasıyla verimlilik ve esneklik artırılır.
Yeni ürünler
clipx WIRE assist ülke versiyonları ve aksesuarları
Workbench'in ülkeye özgü versiyonları
clipx WIRE assist, iletken ve kabloların dijital destekli montajı için ergonomik bir çalışan destek sistemidir. Temel workbench'in yeni ülke versiyonlarında, örneğin ABD için “AB”, İngiltere için “G”, Fransa için “E” ve İtalya için “L” fiş boyutları için soketler bulunur. İlaveten, clipx WIRE assist için yeni aksesuarlar şimdi anında etki ile sistem fonksiyon yelpazesini genişletiyor.
Bunlar ana özelliklerdir
- Kompakt iş istasyonu çözümü
- Özelleştirilmiş konfigürasyon
- Elektriksel olarak yükseklik ayarlı workbench
- Tutma sistemleri ve raflarla modüler olarak genişletilebilir.
Bunlar avantajlardır
- Yüksekliği ayarlanabilir bir workbench ve cihazların bireysel olarak hizalanması ile mükemmel ergonomi
- Aksesuarlarla modüler uyum, uygulamaların esnekliğini ve kapsamını artırır
- 5S prensibi uyarınca kısa ulaşma mesafeleri sayesinde yüksek verimlilik ve el aletlerine hızlı erişim
- Tekerlekler ve kilitleme mekanizması ile mobil kullanım
clipx WIRE assist çalışan destek sistemi
Yazılım destekli kablo hazırlığı
Yazılım destekli kablo hazırlığı sayesinde proses güvenilirliği
Süreçlerin yazılım destekli tamamlanması için gerekli kablolama bilgileri standart CAE programlarından dışarıya aktarılır. Bilgi clipx WIRE assist sistemine aktarılır. Ek olarak entegre editör işlevi verilerin manüel olarak derlenmesine de imkân sağlar.
Bu verilere dayanarak, clipx Wire assist yazılımı çalışana yarı otomatik kablo sonlandırma süreci boyunca rehberlik eder. Aynı zamanda, çalışan destek sistemindeki cihazlar doğrudan kontrol edilerek diğer süreçler ve kablolama için gerekli bilgiler, optik olarak geliştirilmiş ve takip etmesi kolay bir formatta monitörde görüntülenir.
Ergonomik iş istasyonu tasarımı
Ergonomik tasarım ve mobilite sayesinde esneklik
Yüksekliği ayarlanabilir clipx WIRE assist iş istasyonu ergonomik gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Bunun bir avantajı, çalışırken oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapabilmesidir ve ayrıca çalışanın fiziksel boyuna ve/veya tamamlanacak işe göre uyarlanabilir. Markalama cihazlarının ve otomatik aletlerin çalışma alanında ideal şekilde konumlandırılması çalışanın ulaşması gereken mesafeyi azaltır, bu da başka bir ergonomik avantajdır.
Çalışan yardım sistemi, frenli dört endüstriyel tekerleğe monte edilmiştir ve bu da onu oldukça hareketli kılar. Bu, sistemin işin yapılması gereken yerde kullanılabileceği anlamına gelir, böylece gereksiz ayak işlerini azaltır, hatta ortadan kaldırır.
Yalın ilkelere dayalı çalışan destek sistemi
5S ilkesi kullanılarak yapılandırılmıştır
Sistem kavramı 5S gibi yalın ilkelere dayanmaktadır. Bunlar, düzensizliği ortadan kaldırmaya ve organizasyonu optimize etmeye yardımcı olur. En kısa arama süreleri, her bir aletin ve yardımcının önceden tanımlanmış bir yere sahip olduğu çok katmanlı sert köpük parçalarının kullanımıyla elde edilir. Burada daha sık kullanılan aletlere kolaylıkla ulaşılmakta ve daha az kullanılan aletler daha uzakta konumlandırılmaktadır.
Çalışan destek sisteminin modüler ve bireysel yerleşimi
Sistemin modüler tasarımı kullanıcıya iş istasyonunu istediği gibi düzenleme özgürlüğü verir.
Otomatik aletler ve markalama cihazları iş istasyonu yüzeyine yerleştirilebilir. Soketler, saklama rafları ve fazla malzemeler için kaplar gibi aksesuarlar gerektiğinde doğrudan sistem istasyonuna takılabilir.
Yerden tasarruf etmek için, otomatik aletler ve markalama sistemleri, uygun aksesuarlar kullanılarak doğrudan sistem iş istasyonuna takılabilir. Ek aksesuarları taşımak için destek kollarına ve sütunlara kılavuzlar tutturulmuştur.
Cihazlar, yükseklik ve yön açısından son derece esnek şekilde konumlandırılabilir ve konumları, kişisel ihtiyaçlara ve mevcut görevin gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Kablolar, kablo kılavuz sistemi yardımıyla doğrudan otomatik kesme cihazına beslenebilir.
PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı
Dijital imalat dokümanları
PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı, klemens dizisi üretimi için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sağlar: İster klemens dizisini manüel olarak monte etmek için dijital bir üretim belgesi olarak, ister klemens dizisi üretiminizin otomatik üretim sistemlerini kontrol etmek için AutomationML formatında dışa aktararak.