IO-Link Safety nedir?
IO-Link Safety, küresel olarak standartlaştırılmış IO-Link haberleşmesinin, fonksiyonel emniyet gereksinimlerini içerecek şekilde genişletilmesidir. Bunun bir parçası olarak IO-Link Safety, otomasyon sistemlerinde kontrol seviyesinden sahadaki güvenlikle ilgili sensörlere ve aktüatörlere kadar tutarlı habarleşme sağlar.
Bu teknoloji genişletmesiyle kullanıcılar, IODD aracılığıyla basit yapılandırma ve hızlı cihaz değişimi gibi fonksiyonel emniyet alanındaki tipik IO-Link avantajlarından da yararlanır. Bu, evrensel, basit ve uygun maliyetli bir güvenlik çözümü oluşturur. IO-Link ve IO-link Safety'nin etkileşimi; yeni, üreticiden bağımsız makine ve sistem konseptleri vadeder.
IO-Link Safety'nin Avantajları
IO-Link Safety, IO-Link teknolojisinin kanıtlanmış avantajlarını fonksiyonel emniyetle birleştirir:
- Ayrıntılı durum verileri sayesinde verimliliği artırın
- Uygulanan standartlarla kurulum, bakım ve değiştirme süreçlerini basitleştirin
- Basit A/D dönüşümü sayesinde veri kullanılabilirliğini ve doğruluğunu artırın
- Uzaktan diyagnostik ile hızlı yapılandırın
- Güvenlik fonksiyonu aracılığıyla güvenlik bileşenlerini entegre edin
IO-Link Safety nasıl çalışır?
IO-Link, sensör ve aktüatörleri otomasyon sistemine bağlamak için kullanılan seri bir noktadan-noktaya, açık haberleşme protokolüdür.
Siyah kanal üzerinden IO-Link Safety veri iletimi
Siyah kanal prensibi
IO-Link Safety teknolojisinin genişletilmesi siyah kanal prensibi fikrine dayanır. Bu prensip, standartlaştırılmış IO-Link haberleşme ortamı üzerinden güvenli haberleşmeyi mümkün kılar. Ayrıca, güvenlikle ilgili sinyaller ve standart sinyaller tek bir haberleşme kanalında birlikte iletilebilir.
IO-Link Safety aracılığıyla güvenli ve fieldbus'tan bağımsız haberleşme
Fieldbus'tan bağımsız haberleşme
IO-Link Safety üzerinden tek tip haberleşme sayesinde, kullanılan çok sayıda IO-Link cihazının gelecekte azaltılması mümkün olacaktır. Fieldbus'tan bağımsız haberleşme bu nedenle satın almayı da kolaylaştırır ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Sistem mimarisi
Bir IO-Link Safety sisteminin mimarisi bir kontrolörden, bir IO-Link Safety-yetenekli ana cihazdan ve bir veya daha fazla cihazdan oluşur. Emniyet verilerini işlemek için bir emniyet kontrolörü gereklidir.
IO-Link Safety master ve IO-link Safety cihazı
IO-Link Safety master
IO-Link Safety master, üst düzey güvenlik kontrolörüne arayüz sağlar ve bağlı IO-Link cihazlarıyla güvenli haberleşmeyi mümkün kılar.
IO-Link Safety cihazları
IO-Link Safety teknolojisinin genişletilmesi sayesinde, klasik standart IO-Link cihazlarının yanı sıra güvenlik sensörleri, OSSD'ler üzerinden emniyet sensörleri, emniyet aktüatörleri ve karma emniyet cihazları (örneğin mekatronik cihazlar) gibi güvenlikle ilgili cihazlar da IO-Link Safety master'a bağlanabilir.
Uygulamada IO-Link Safety
Aşağıdaki uygulama örnekleri, IO-Link Safety'nin çeşitli sektörlerde ne kadar çok yönlü ve kullanışlı olabileceğini göstermektedir.
Robotlu üretim hattı
Robot konumlarının güvenli izlenmesi
Üretim hattındaki bir robot, bir ürünün imalatı için hammaddelerin toplanmasında destek sağlar.
IO-Link Safety, robot konumlarının uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde izlenmesini sağlar. Çok sayıda diyagnostik seçeneği bakım planlamasına, hata tespitine ve sorun gidermeye olanak tanır. IO-Link veri depolama fonksiyonu sayesinde, bir cihazın hasar görmesi durumunda değiştirilmesi kolaydır.
Standartlaştırılmış kabloların kullanılması kablolamayı basitleştirir.
Pnömatik valf adasında master
Pnömatik valf adalarının güvenli kapatılması
Acil duruş butonları çalıştırıldığında valf adalarının besleme gerilimini ve dolayısıyla silindirlerin pnömatik hava beslemesini kesmelidir.
IO-Link haberleşmesi, valf adasının diyagnostik mesajlarına tam erişim sağlar. Güvenlikle ilgili kapatma PLe veya SIL 3'e kadar gerçekleştirilir. Bağlantı, IP65/IP67 alanında artırılmış koruma koşulları altında da yapılabilir. Push-pull bağlantılı M12 kablo kullanımı kablolamayı basitleştirir ve optimize eder.
IO-link Safety teknik bülteni
IO-Link Safety hakkında daha fazla bilgi
IO-Link Safety hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Teknik bültenimizden bu konuda daha fazla bilgi edinin:
❯ IO-Link ve IO-Link Safety'nin yapısı
❯ Fonksiyonel emniyet bağlamında IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety'ye bağlı değişiklikler