Referans
2024-09-13

Geleceği ekmek Almanya'nın güneyindeki Alztaler Hofmolkerei mandıra çiftliği, teknolojik yeniliğe duyulan ortak tutkunun tarımın geleceğiyle ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Yeşil bir manzarada elektrikli traktörün önünde duran iki kişi

Kısa özet

Tarlalarda elektrikle çalıştırılıyor: Tadus traktör, karbon-nötr bir geleceğe giden yolun pratik bir örneğini oluşturuyor. Bu, aynı zamanda Tadus GmbH'nin kurucusu Dr. Thaddäus Baier ve Phoenix Contact Deutschland GmbH Çözüm Mühendisi Frank Bulmahn gibi karbon-nötr tarımın bugün zaten mümkün olduğuna inanan insanların kişisel yolculuğunu da temsil ediyor.

Elektrikli bir traktörün yanında duran iki adam

Dr. Thaddäus Baier'e göre tarımın geleceği elektrikte

Fosil yakıtlara hiç gerek yok

Biri havacılık ve uzay mühendisliği diplomasına sahip ve seri üretime hazır bir elektrikli traktör geliştirmek için özel bir ekiple birlikte çalışıyor. Diğeri ise Phoenix Contact'ta e-mobilite alanında müşteriye özel çözümler konusunda uzmanlaşmış 14 yıllık deneyime sahip eğitimli bir alet yapımcısı ve satış uzmanı.

Modern tarımda fosil yakıtlar makinelere, sulama sistemlerine ve binalara güç sağlamak için halen yaygın olarak kullanılıyor. Bu gerekli mi? Dr. Thaddäus Baier kararlı bir şekilde "hayır" diyor. Tadus traktörün geliştiricisi, birçok çiftliğin çevre dostu ve enerji tasarruflu bir şekilde çalışmak için gerekli altyapıya zaten sahip olduğuna inanıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin güncel rakamları, 2023 yılında Alman çiftçilerin %26'sının yenilenebilir enerji ürettiğini gösteriyor. Bunların %94'ü bunu yapmak için fotovoltaik sistemler kullanıyor. Alman çiftliklerinde kurulu 61.200 fotovoltaik sistem bulunuyor.

Şarj konnektörünü elektrikli traktörün şarj girişine takan adam

Frank Bulmahn test sürüşünün ardından Tadus'un şarjını da test ediyor

Sürdürülebilir tarımın açığını kapatan elektrikli traktör

Tavanında bir fotovoltaik sistem ve kasasında bir ev tipi şarj cihazı bulunan Tadus traktör, sürdürülebilir tarımdaki açığı kapatmada bulmacanın önemli bir parçası olabilir. Sürdürülebilir şekilde üretilen enerjiyi kullanır, depolar, temin eder ve böylece All Electric Society'yi çiftliklerde gerçeğe dönüştürebilir. Bu nedenle, aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin gerektiği gibi kullanıldığı mükemmel bir sektör entegrasyonu örneğidir.

Elektrikle çalışan traktör şu anda Alztaler Hofmolkerei mandıra çiftliğinde bir test aracı olarak deneniyor. 100 kW gücüyle saman yapımı için mükemmel olan bu traktör merada yaptığı sürüşün ardından Phoenix Contact Deutschland GmbH'nin satış uzmanı Frank Bulmahn'ı gülümsetti: “Vay canına, gerçekten işe yarıyor!”

Bu test sürüşü Frank Bulmahn'ın Dr. Thaddäus Baier ve Tadus'u ilk ziyareti değil. İkili, teknik yenilikler ve vizyoner fikirler konusunda aynı heyecanı paylaşıyor. Baier, “Tadus'u çalıştırırken şarj girişiyle ilgili küçük bir sorun yaşadık. Tek yapmamız gereken hemen Phoenix Contact'ı aramaktı ve Frank Bulmahn projemiz konusunda büyük bir heyecanla işinin başındaydı," diyor. Onun kendisini adamışlığından ve doğrudan desteğinden çok etkilendi. "Bu, o büyüklükteki bir şirketten beklenecek bir şey değil."

Bir çiftlik binasında iki adam

Saman kurutma işlemi, fotovoltaik sistem ve tarlada kullanılmadığı zamanlarda Tadus tarafından gerçekleştiriliyor.

"Vizyon sahibi insanlara ihtiyacımız var"

Frank Bulmahn, Tadus projesine katılımıyla ilgili olarak "Tarımın yeniden düşünüldüğü yer burası," diyor. “Bunlar, All Electric Society'yi öne çıkarmak için tam da ihtiyaç duyduğumuz insanlar ve fikirler.” Satış uzmanı için Thaddäus Baier gibi geliştiricilerle doğrudan iletişim, işinin gerçekten öne çıkan noktalarından birini oluşturuyor. "Doğru ürünleri ve doğru insanları doğru zamanda bir araya getirmek ve onları aktif olarak desteklemek – işte benim tutkum bu."

Phoenix Contact'ın CCS tip 2 şarj girişi Tadus traktör için doğru üründür. 250 A sürekli akım ve 500 A geçici akım ile yüklenebilmektedir. IP6K9K (ön alan) ve IP67 koruma sınıfına sahip olan bu ürün, özellikle tarımdaki zorlu koşullar için uygundur.

Frank Bulmahn, Alztaler Hofmolkerei mandıra çiftliğini ziyaret ettiğinde bunu bizzat görme imkânı buldu. Aile tarafından işletilen organik çiftlik Chiemsee Gölü'ne 30 km mesafededir. Doğrudan çiftlikte üretilen tereyağı, yoğurt ve peynir gibi çeşitli ürünler için organik sütü otla beslenen 60 inek sağlıyor.

Kışın saman yemi, aynı zamanda çiftlikteki en büyük enerji tüketicilerinden biri olan çiftliğin kendi saman kurutma tesisinden geliyor. Optimum kurutma için 30 kW fan ve 25 kW nem alma cihazı gece gündüz çalışıyor. Esas olarak enerji temini çiftliğin kendi fotovoltaik sistemi tarafından sağlanıyor. Ancak Tadus traktör tarlada kendisine ihtiyaç duyulmadığında burada da hünerini gösteriyor. Mobil kullanımın yanı sıra, bir enerji depolama sistemi olarak bina yönetimine de entegre edilebiliyor. Değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde her zaman çalışmaya hazırdır.

Elde tutulan şarj konnektörü

Gelecekte, şarj girişine gitmek tarımda süt sağma makinesine gitmek kadar doğal olabilir.

%80'e varan potansiyel tasarruflar

Thaddäus Baier, "Bir traktörün bir yılı oluşturan 8.000 saatin yalnızca 500 ila 1.000 saatinde kullanıldığını düşündüğünüzde, bu durum yepyeni bir imkânlar dünyasının kapılarını açıyor," diyor. Potansiyel çok büyük. Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu, Alman tarımında kullanılan traktör sayısının 300.000'den fazla olduğunu ve buna her yıl yaklaşık 30.000 yeni traktörün eklendiğini belirtiyor. Çiftçiler üzerindeki daha uygun maliyetli çalışma baskısı giderek artıyor ve bunun tek nedeni yakında mazot sübvansiyonlarının geri çekilecek olması değil. “Bu mandıra çiftliğindeki gibi koşullarda, yalnızca fotovoltaik sistem kullanılarak traktörün işletme maliyetleri %80'e kadar azaltılabilir. Üstelik bina yönetimine entegre edilmesinin katma değeri buna dahil değil.”

Tadus ekibi şu anda traktörü seri üretime geçirmek için tüm hızıyla çalışıyor. 200 kWh batarya kapasitesine sahip bir prototipin 2025 ortasına kadar tarlalarda dolaşmaya başlaması ve 2025'in sonunda piyasaya sunulması bekleniyor. Frank Bulmahn, Güney Almanya'ya yaptığı ziyarette yanında uygun şarj girişini de getirdi, çünkü kendisi de şu hususun farkında: "Sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda, eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur."

Özet

Dr. Thaddäus Baier ve Frank Bulmahn arasındaki işbirliği, teknik yeniliklerin karbon-nötr tarıma giden yolu nasıl açabileceğini etkileyici bir şekilde gösteriyor. Sürdürülebilir tarımın sembolü olan Tadus traktör, yenilenebilir enerjinin ve modern teknolojinin potansiyelini ortaya koyuyor. Alztaler Hofmolkerei mandıra çiftliğindeki deneme çalışması, çiftliklerin fotovoltaik sistemler ve elektrikli traktörler kullanarak işletme maliyetlerini nasıl büyük ölçüde azaltabileceklerine ve aynı zamanda iklimin korunmasına önemli bir katkıda bulunabileceklerine bir örnek teşkil ediyor. Baier ve Bulmahn gibi insanların vizyonu ve kararlılığı, gelecekte tarımı sürdürülebilir ve verimli hale getirmek ve All Electric Society fikrini gerçekleştirmek için çok önem taşıyor.

Yazar: Nicole Koch

E-Posta:

Uzman ekibimizle irtibata geçin

“All Electric Society ve sektör entegrasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız”.

Daha fazla gönderi