2024-02-22

Tam rüzgâr enerjisiyle siber suçlarla mücadele Phoenix Contact, etkili güvenlik çözümleriyle rüzgâr türbinlerini ve diğer yenilenebilir enerji jeneratörlerini siber suçlara karşı korur.

Kırsal kesimde rüzgâr türbini jeneratörü

Kısa özet

Güç kaynağına saldırıldığında sonucun tamamen kesinti olması gerekmez; uzaktaki rüzgâr türbini jeneratörleri bile artık network'e bağlı olduğundan bilgisayar korsanları için kazançlı bir hedef haline gelir. Bu noktada Phoenix Contact Servis ekibinin bir üyesi olan Hauke Kästing, güvenliği sistem üreticileri, yatırımcılar ve rüzgâr türbini jeneratörü operatörleri için bir fikir tartışması alanı olarak görüyor: Rüzgâr türbini jeneratörünü siber suçlara karşı korumak için hep birlikte doğru yolları izlememiz gerekiyor.

mGuard ile Phoenix Contact'ın programında entegre güvenlik duvarına sahip bir router bulunur. Ancak teknoloji tek başına yeterli koruma sağlamaz. Phoenix Contact'ın hizmetleri bu nedenle öncelikle müşterilere kapsamlı bir 360° güvenlik analiziyle rehberlik etmekten oluşur. Ve bu noktada, özellikle mevcut sistemlerde, eski sistemlerin hangi yükseltme seçeneklerini sunduğunu ve mevcut otomasyonun nasıl mümkün olduğunca etkili olabileceğini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Her şey üreticiden bağımsızdır.

Hauke Kästing rüzgâr türbininin önünde

Endüstriyel güvenlik uzmanı: Hauke Kästing

Siber saldırılar nedeniyle trilyonlarca kayıp

Çevrimiçi koruma alanında önde gelen şirketlerden biri olan McAfee'nin "Siber Suçların Gizli Maliyetleri" araştırmasına göre, siber suçların neden olduğu küresel ekonomik kayıplar çok büyüktür; yalnızca 2020'de bir trilyon ABD dolarını aşmıştır. Başlangıçta hacker'lar klasik ofis IT'sine yoğunlaştı, ancak faaliyet alanı artık otomasyonu da içerecek şekilde giderek genişliyor.

Mutluluk adası artık yok. Hauke Kästing, rüzgâr türbini jeneratörlerini ve diğer yenilenebilir enerji jeneratörlerini siber suçlara karşı korumak için etkili güvenlik çözümleri kullanma konusunda Phoenix Contact'a katıldı. Bu nedenle Kästing, Phoenix Contact'ta sürdürülebilir eylemleri güvenli hale getirenler arasında yer alıyor. Kriminal saldırılara karşı güvende olun. Hauke Kästing henüz küçük bir çocukken, Extertal'deki Hohe Asch'a çekilmişti; bu tepe, ortalama deniz seviyesinden 371 metre yükseklikte olup rüzgâr enerjisi elde etmek için önceden belirlenmişti. 1998 yılında, Lippe Yaylası'nda ilk halka açık rüzgâr türbini öncü bir ruhla faaliyete geçti. 77 m direk yüksekliğiyle Nordex tarafından inşa edilen sistem, mevcut makinelerle karşılaştırıldığında çok küçük kalıyor. O zamanki 600 kW'lık güç, şimdiki 3,5 MW'lık sistemlerin karşısında önemsiz kalıyor. 2020'den beri iki yeni Enercon sistemi Blomberg'in üzerinde dönüyor.

Değerli elektriğin üretilmesi ve korunması

O zamanlar Kästing genel olarak rüzgâr enerjisinden etkilenmişti, ancak bugün eğitimli radyo ve televizyon teknisyeni olarak rüzgâr türbini jeneratörlerini güvenli hale getirmeye odaklanıyor. Günümüzde yenilenebilir enerji üretiminin güvenliği artık yerelleştirilmiş operasyonel güvenliğe indirgenemez. Kästing, Phoenix Contact Yetkinlik Merkezi Hizmetlerinde IT güvenliği uzmanıdır. Tesislerin gelişen network yapısı ve tüm rüzgâr santrallerinin haberleşme teknolojileriyle birbirine bağlanması, yeni bir tehdidi de beraberinde getirdi: siber suç.

Rüzgâr estiğinde kömür, gaz veya petrol olmadan da enerji akışı sağlanır. Rüzgâr türbini jeneratörleri enerji devrimi için gerçek bir mücevherdir ve aynı zamanda para da kazandırabilirler. Ancak bu yalnızca rüzgâr pervanelerinin dönmesi durumunda gerçekleşir. Otomasyon teknolojisinin mevcut durumunda öncelikli amaç verimliliği artırmaktır. Bu, örneğin kanatları ve naselleri tam otomatik olarak ayarlamak için sürücü kullanılarak yapılır. Görevleri: Rüzgâr başlığını rüzgâra karşı en uygun açıda tutar veya rüzgâr çok sert estiğinde tamamen çevirirler. Yetkisiz ve suç kastı çok birçok kişi fark edilmeden kontrolöre müdahale limitlerini değiştirse veya otomatik kapanmaları devre dışı bıraksa ne olurdu?

mGuard ile programımızda entegre güvenlik duvarına sahip bir router'ımız var. Ancak teknoloji tek başına uzun vadede yeterli koruma sağlamaz.

Hauke Kästing, IT Güvenlik Uzmanı
Bir tahıl tarlasındaki rüzgâr türbini jeneratörü

Rüzgâr enerjisi ve tahıl öğüten yel değirmenleri – her iki durum da insanların temel ihtiyaçları için önemlidir

Bağımsız çözümden network bağlantılı sisteme

Hauke Kästing geriye dönüp baktığında şöyle diyor: "İlk rüzgâr türbini jeneratörleri net bir şekilde bağımsız çözümlerdi ve siber suçlara karşı da dayanıklıydı." "Ancak bir şeyler yolunda gitmeyince birilerinin sahaya gitmesi gerekiyordu". Günümüzde modern network bağlantılı sistemler yalnızca hata günlükleri, işletim verileri ve alarmları göndermiyor. Bunun yerine, uzaktan erişim yoluyla operasyonu optimize etme şansını da açıyorlar. Bilgisayar korsanları için, sistemleri felce uğratarak fidye yazılımları sunarak zarar vermenin, hatta operatörlere şantaj yapmanın önü artık açık. Fidye yazılımı fidye parası talep etmek için kullanılan bir yazılımdır.

Bu noktada Phoenix Contact Servis ekibinin bir üyesi olan Hauke Kästing, güvenliği sistem üreticileri, yatırımcılar ve operatörler için bir fikir tartışması alanı olarak görüyor. Rüzgâr türbini jeneratörünü siber suçlara karşı korumak için hep birlikte doğru yolu izlememiz gerekiyor. "mGuard ile programımızda entegre güvenlik duvarına sahip bir router'ımız var. Ancak teknoloji tek başına uzun vadede yeterli korumayı sağlayamıyor” diye ekliyor aile babası. Phoenix Contact'ın hizmetleri bu nedenle öncelikle müşterilere kapsamlı bir 360° güvenlik analiziyle rehberlik etmekten oluşuyor. Ve bu noktada, özellikle mevcut sistemlerde, eski sistemlerin hangi yükseltme seçeneklerini sunduğunu ve mevcut otomasyonun nasıl mümkün olduğunca etkili olabileceğini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Her şey üreticiden bağımsızdır.

Siber suçlara karşı güvenliğe yatırım yapmak

Hauke Kästing için katma değer zincirindeki insanlar daha az önemli değildir. "Örneğin, bir oteldeki servis personeli cihaz güncellemesini indirirken bir virüsün girişine neden olduğunda ve ertesi gün bozuk dosyayı doğrudan güvenlik duvarının arkasındaki sisteme kaydettiğinde, en iyi güvenlik duvarına sahip olmanın ne faydası var?". Güvenliği gerçekten ciddiye alan herkes aynı zamanda iş gücüne güvenmeli ve sorumlu tutmalıdır. Kästing'e göre hacker saldırıları her zaman titizlikle hazırlanıyor ve çok önceden planlanıyor. Ukrayna'daki savaşa, enerji özerkliğinin artırılmasına yönelik isteklere ve “yenilenebilir enerji kaynaklarının” genişletilmesine yönelik endişe verici bakış açısıyla güvenlik giderek daha önemli hale geliyor. “İlgi gözle görülür şekilde artıyor ve 2021 Sonbaharından bu yana talepler önemli ölçüde arttı. İnsanlar yavaş yavaş bu konuyu ciddiye alıyor. Tehdit durumu ortada, ne kadar üzücü olsa da”.

Bu nedenle siber suçlara karşı güvenliğe yatırım yapmaya değer. Ancak Almanya'nın Lippe kentindeki küçük Eschenbruch köyünden gelen adam için, bunun arkasında kökleri kendi çocukluğuna dayanan kişisel bir tutku da var. 50 yaşındaki adam çiftçi bir aileden geliyor. Rüzgâr enerjisi ile tahıl öğüten yel değirmenleri arasında bir karşılaştırma yaparak, "İşi kardeşim devraldı" diyor. "Her iki durumda da insanlar için temel kaynaklardan bahsediyoruz; yiyecek ve hatta elektrik enerjisi."

Yazar: Thorsten Sienk

E-Posta:

Uzman ekibimizle irtibata geçin

“All Electric Society ve sektör entegrasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız”.

Daha fazla gönderi