Proses otomasyonunda dijital ikiz Sahaya monte edilen tüm sensör ve aktüatörlerin Planlandığı Gibi (As-Planned) ile Yapıldığı Gibi (As-Built) arasında kolay karşılaştırmalar için çözümlerimizi keşfedin.

Planlandığı Gibi ile Yapıldığı Gibi durumunu karşılaştıran bir bilgisayarın önünde duran bir çalışan

Zorluk


Bir proses tesisinde bakım turu sırasında üretim personeli

İstikrarlı sistem dokümantasyonu

Proses endüstrisindeki büyük sistemlerde, sistem dokümantasyonunun güncel tutulmasına çok büyük miktarda kaynak ayrılmaktadır. Bakım personeli veya harici şirketler üretim tesisini düzenli olarak denetler ve kırmızı kayıtlarla tanımlanan değişiklikleri belgelendirir. Bu kırmızı kayıtların kâğıt listelerden bir P&I akış şemasına aktarılması genellikle aktarım hataları riskini barındırır. Sonuç olarak, cihazın üretimden kalkması veya ürün değişikliği durumunda üretici bilgileri değerlendirilemez. Üretim tesisinde sürekli değişen saha cihazı envanteri ve kısmen eksik bilgiler nedeniyle bir envanter planlanlaması yapılamaz ve bu da gerekli cihaz değişimlerini zorlaştırır.

Çözüm


Proses endüstrisinde sahaya monte edilen sensör ve aktüatörlerin dijital haritası

Dijital sistem şeffaflığı

Proses endüstrisindeki sistemlerin %80'i dijital, HART-uyumlu saha cihazlarıyla donatılmıştır. Ancak bunların yalnızca yüzde 5'i bu dijital sinyalleri kullanmaktadır.

HART verilerini geriye dönük olarak kullanabilmenizi ve gerekli saha verilerini hiçbir olumsuz etki olmaksızın OPC UA formatında sunmanızı olanaklı hale getiriyoruz. Bu ek akıllı saha cihazı verileriyle, dijital ikiz olarak adlandırılan dijital sistem şeffaflığından yararlanırsınız. Bu şeffaflık sayesinde bakım, onarım ve kullanılabilirlik önemli ölçüde iyileştirilebilir.

Bir tuşla HART cihazlarının envanter listesi

Web tabanlı envanterimizle, bir bakışta her zaman güncel saha cihazı bilgilerine sahip olursunuz. Tespit edilen değişiklikler daha iyi bir genel bakış için çerçevelendirilir. Bu sistem belgelerinize kırmızı girişler eklemenizi kolaylaştırır. Envanter listelerini dışarıya da aktarabilirsiniz. Bu şekilde, proses otomasyonunda dijital ikiz dünyasına giriş için temel oluşturursunuz.

HART cihazlarının envanter listesi

Web-tabanlı envanter listesi örneği

Proses endüstrisi için dijital ikiz dediğimiz şey, depolanan bakım döngüleri, konfigürasyonları ve hata durumunda cihazların hata durumu dahil olmak üzere sahada bulunan tüm sensörlerin ve aktüatörlerin dijital haritasıdır. Çözümümüzle buna odaklanıyoruz.

Wilfried Grote, Kimyasallar ve İlaçlardan sorumlu Global Endüstri Yönetimi Direktörü
Kimyasallar ve İlaçlardan sorumlu Global Endüstri Yönetimi Direktörü Wilfried Grote

Sahadan IIoT'ye

Elektriksel HART sinyalleri, saha ve otomasyon sistemi arasında herhangi bir olumsuz etki olmaksızın uyarlanır. Saha cihazı verileri uç noktada normalize edilir ve standartlaştırılır. Bu nedenle örneğin öngörülü bakım veya sürdürülebilir süreç optimizasyonu gibi katma değerli hizmetler için kullanılabilir hale getirilebilir.

İnteraktif görüntü haritası: İşlevlere genel bakış - proses endüstrisinde dijital ikiz
PLCnext Store
PLCnext Store, PLCnext Kontrolör'ün işlevlerini doğrudan ve kolayca genişletmenize olanak tanıyan yazılım uygulamaları sağlar. Mağazanın açık yapısı üçüncü taraf tedarikçilerin geliştirdikleri uygulamaları satmalarına da olanak tanır.
Daha fazlasını keşfedin
PLCnext Store
PLC'ler
Tercih ettiğiniz IEC 61131-3 veya yüksek düzey programlama dilleriyle çalışın. Açık kaynak kodlarını ve uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Kontrolör ile network'e bağlayın.
Daha fazlasını keşfedin
PLC'ler
Arayüz dönüştürücüler, cihaz sunucuları ve gateway'ler
HART komponentleri tüm HART verileriniz için uygun maliyetli kalıcı bağlantı sağlayarak bakım ve sistem işletim sürelerini optimize eder.
Daha fazlasını keşfedin
Arayüz dönüştürücüler, cihaz sunucuları ve gateway'ler
Bulut çözümleri
Proficloud.io IIoT platformu üzerindeki Akıllı Hizmetler ile cihazları akıllıca yönetin ve duruş sürelerini kısaltın.
Daha fazlasını keşfedin
Bulut çözümleri

Avantajlarınız

  • Tesisin güncel gerçek verileri, otomatik Yapıldığı Gibi (As-Built) dokümantasyonu ile her zaman erişilebilir durumdadır
  • Saha cihazlarının sürekli bağlı olması nedeniyle kurulu HART saha cihazlarını manuel olarak kaydetmek için sahayı dolaşmaya gerek kalmaz
  • Üreticinin ürünü geri çağırması, sonlandırması veya üründe değişiklik yapması durumunda hızlı sorun giderme sağlanır ve duruşlar önlenir

İletişim


İlgili kişi Wilfried Grote
Wilfried Grote
Proses Endüstrisi Global Endüstri Yönetimi Direktörü - Kimyasallar ve İlaçlar
Daha yüksek sistem kullanılabilirliği için ölçeklenebilir izleme çözümlerimiz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarım.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.