Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Protezione contro la sovratensione per impianti di telecomunicazione

Per domande riguardanti la protezione degli impianti di telecomunicazione delle reti di telefonia fissa e mobile, rivolgiti direttamente al nostro esperto Marcus Denker utilizzando questo modulo di contatto.


Impianto di telecomunicazione con una città sullo sfondo

Aumento della disponibilità

Un importante accorgimento per aumentare la disponibilità è assicurare l'alimentazione di energia. Con un uso coerente degli scaricatori di corrente atmosferica e di sovratensione si evitano efficacemente guasti agli alimentatori legati a eventi transitori. Di conseguenza la protezione contro la sovratensione è ora obbligatoria in molti paesi.

Specialmente nell'area delle infrastrutture critiche, come ad esempio nelle tecnologie delle telecomunicazioni, l'uso della protezione dai fulmini e contro la sovratensione è assolutamente necessario per aumentare la disponibilità. Tuttavia, la protezione dai fulmini e contro la sovratensione deve essere presa in considerazione anche per tutti i tipi di abitazioni e costruzioni del settore privato, commerciale o industriale.

Protezione contro la sovratensione di impianti di telecomunicazione

In un centro dati viene elaborata una grande quantità di informazioni provenienti dai vari elementi di rete e siti. Questo include i dati delle stazioni di rete mobile, nonché tutte le informazioni dei nodi di rete fissa che assicurano, oltre ai servizi vocali, anche la comunicazione dei dati. La presenza di guasti in un centro di calcolo di un fornitore di servizi di telecomunicazioni può avere conseguenze di vasta portata. In caso di guasto verrà colpito con certezza un gran numero di clienti.

Quali sono le sfide per Telefónica?

Per quanto riguarda i temi legati all'IoT e alla digitalizzazione, la nuova generazione di rete mobile 5G porterà applicazioni completamente nuove. Già oggi vediamo possibilità di applicazioni molto concrete nel settore della guida interconnessa e dell'ambiente industriale. Questo richiederà alle nostre reti di comunicazione uno sforzo notevole, ma soprattutto un alto livello di affidabilità.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oltre alla struttura ridondante dell'alimentatore, sono state implementate anche misure appropriate di protezione contro i fulmini e la sovratensione su tutte le unità rilevanti dell'alimentatore. Ciò consente di affrontare la sfida di cui sopra e garantisce la disponibilità durante il funzionamento tramite rete mobile e fissa.

Di seguito vengono esaminati in modo più dettagliato i luoghi sensibili per l'installazione di scaricatori di corrente atmosferica e di sovratensione.

Alimentazione con protezione contro la sovratensione installata e barre collettrici

SPD all'interno del sistema di alimentazione e monitoraggio con ImpulseCheck

Alimentazione

Qui, sul punto di trasferimento del fornitore dell'energia elettrica, uno scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 fornisce la protezione necessaria all'interno del centro dati. La capacità di dispersione di questa classe di dispositivi può gestire in modo sicuro anche correnti atmosferiche fino a 100 kA, scaricandole a terra. Poiché la protezione dell'alimentazione è essenziale, lo scaricatore di sovratensione (SPD) viene monitorato anche con ImpulseCheck. Il sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione ImpulseCheck rileva i danni iniziali degli SPD e segnala lo stato dei dispositivi di protezione alla sala di controllo.

Distribuzione principale con scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 special e monitoraggio

Distribuzione principale nel centro dati: protezione dai fulmini e contro le sovratensioni con scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 special

Distribuzione principale

I cavi provenienti dall'alimentazione e dall'alimentatore di emergenza confluiscono nel sistema di distribuzione principale. Poiché anche in questa parte dell'impianto si possono prevedere elevate correnti atmosferiche e sovratensioni, viene qui utilizzata una combinazione compatta di dispositivi (scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 special) composta da uno scaricatore di correnti atmosferiche e da una protezione contro la sovratensione. In questo punto sensibile dell'alimentazione, ImpulseCheck è anche usato per monitorare lo stato dell'SPD.

Quadro elettrico con morsetti componibili e SPD installato

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 per proteggere l'alimentatore di emergenza da sovratensioni

Alimentatore di emergenza

Nel caso di un guasto imprevisto all'alimentatore principale, entrerà in funzione l'alimentatore di emergenza. Una grande batteria consente di compensare il tempo finché il generatore fisso è pronto all'uso. Ciò avviene in modo completamente automatico. Naturalmente, questa alimentazione ridondante è anche protetta contro le sovratensioni.

In questo specifico caso applicativo è esclusa la possibilità di un accoppiamento diretto di correnti atmosferiche nei componenti dell'impianto del generatore, anche se non sono improbabili correnti atmosferiche parziali in questa area. Anche il passaggio dal funzionamento normale a quello di emergenza rischia di causare un accoppiamento di sovratensione. Per minimizzare questo pericolo, si utilizza in questo caso un SPD di Tipo 1+2.

Sala inondata di luce con diversi armadi server

Il cuore di qualsiasi centro dati: la sala server

Sala server

Il locale più importante di qualsiasi centro dati è la sala server. Un guasto al server implica un guasto alla rete di segnalazione remota. La protezione contro la sovratensione in questo caso è assolutamente necessaria, in quanto la comunicazione tramite sia rete mobile che fissa viene gestita da questi server.

In genere, i server funzionano con 48 V di tensione continua. Nelle sale server, per la protezione delle linee di alimentazione ci si avvale di una protezione contro la sovratensione di Tipo 2 per applicazioni in corrente continua.

Grandi camere climatiche per il raffreddamento delle sale server

In un centro dati l'impianto di aria condizionata è una delle aree più sensibili

Impianto di aria condizionata

L'impianto di aria condizionata è un altro importante componente nel centro dati. Un guasto all'impianto di aria condizionata può far aumentare considerevolmente la temperatura nelle sale server. Ciò causerebbe lo spegnimento dei server o, nel peggiore dei casi, il guasto di alcuni rack di server in seguito a surriscaldamento. In questo caso, con una protezione contro la sovratensione di Tipo 2 si evitano i guasti da sovratensione. I dispositivi di protezione di Tipo 2 deviano le sovratensioni fino a una corrente di scarica massima di 40 kA. Il livello di protezione degli scaricatori di sovratensione corrisponde a massimo 1,5 kV. A seconda della struttura dell'alimentatore del sistema di climatizzazione, vengono utilizzati prodotti da una a tre fasi.

Conclusione

Per infrastrutture critiche si intendono generalmente impianti o sistemi che sono molto importanti per il mantenimento delle funzioni economiche, sociali o societarie. Un guasto o un'anomalia nei sistemi legati a queste funzioni ha un impatto significativo sul benessere della popolazione.
Gli esempi qui riportati si riferiscono alla protezione di un centro dati di Telefónica Deutschland. Per garantire la disponibilità dei servizi offerti nel settore della rete mobile e fissa, l'esempio scelto dimostra che devono essere considerati molti impianti anche differenti tra loro.