Manutenzione preventiva con protezione contro la sovratensione
Per domande riguardanti la protezione degli impianti di telecomunicazione delle reti di telefonia fissa e mobile, rivolgiti direttamente al nostro esperto Marcus Denker utilizzando questo modulo di contatto.
Manutenzione preventiva
Tuttavia, l'uso della sola protezione dai fulmini e contro la sovratensione non è sufficiente per l'azienda Telefónica Deutschland GmbH & OHG. Il monitoraggio in tempo reale dei dispositivi di protezione e dell'impianto compie ulteriori passi in avanti al fine di aumentare la disponibilità dell'impianto.
Il sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione: ImpulseCheck
Nel frattempo, la finestra di stato sugli scaricatori di sovratensioni e fulmini è diventata uno standard nel campo della protezione della rete. Tuttavia, il carico effettivo di ogni circuito di protezione non può essere determinato da una semplice visualizzazione. Nel peggiore dei casi, il sistema di visualizzazione mostra verde e passa a rosso (difettoso) dopo la comparsa dell'evento di sovratensione successivo. A questo punto è assolutamente necessario sostituire la spina estraibile perché non c'è più alcuna protezione e perché l'impianto è direttamente esposto nel caso di un altro evento di sovratensione. ImpulseCheck misura gli eventi transitori presenti sulle linee di corrente. I risultati delle misurazioni vengono trasmessi nel PROFICLOUD di Phoenix Contact, dove vengono analizzati e interpretati. L'ImpulseCheck recupera nuovamente i risultati dal PROFICLOUD e può inoltrarli alle apparecchiature di monitoraggio pertinenti, come ad esempio il sistema di gestione degli edifici. Di conseguenza, lo stato attuale degli SPD installati può essere rilevato in qualsiasi momento. I danni preliminari vengono rilevati, mentre lo "State of health" è reso visibile nel cloud o sul dispositivo mediante un segnale giallo. Il colore giallo significa che l'SPD ha raggiunto la capacità di dispersione normativamente prescritta. Il dispositivo di protezione è ancora operativo, tuttavia si raccomanda di sostituirlo.
Oltre a monitorare i dispositivi di protezione, ImpulseCheck fornisce anche una panoramica dell'impianto. Si possono trarre conclusioni sulla condizione dell'impianto sulla base delle perturbazioni elettromagnetiche che vengono misurate tramite i sensori delle linee di corrente.
ImpulseCheck con sensori sulle linee di corrente
Qual è il vantaggio per Telefónica?
La protezione contro la sovratensione è installata in tutte le sedi di Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. Inoltre, ImpulseCheck monitora gli SPD nelle aree sensibili che sono necessarie a garantire un funzionamento affidabile. I dati raccolti riguardanti tutti gli ImpulseCheck installati vengono inviati tramite Modbus/TCP al sistema di gestione dell'edificio (GLT, Gebäudeleittechnik) presente nel centro dati.
Possiamo agganciare ImpulseCheck anche ai nostri sistemi esistenti, in modo da raccogliere i dati riguardanti l'intera tecnologia per valutarli e monitorarli nel lungo periodo. Con l'approccio basato sul cloud beneficeremo inoltre degli ulteriori sviluppi che Phoenix Contact sta realizzando in questo settore.
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Da un lato, il sistema di assistenza rileva il carico dei dispositivi di protezione, consentendo in tal modo una pianificazione ancora più efficiente dei lavori di manutenzione. Dall'altro lato, le anomalie nell'installazione diventano visibili e possono essere eliminate prima che si verifichi un guasto.
Investimenti nel futuro
Al di là della questione dell'area di applicazione di ImpulseCheck nel quadro dell'elevata disponibilità, è disponibile un altro progetto in un sito di rete mobile di tipo classico. Con l'ausilio di ImpulseCheck, speriamo di ottenere ulteriori dati sul tema delle scariche atmosferiche da un traliccio di rete mobile alto 60 metri. Con che frequenza accade? Qual è la distribuzione della corrente nel sistema? È per tale ragione che si è utilizzato ImpulseCheck non solo nel campo dell'elevata disponibilità, ma anche in un ambiente di rete mobile di tipo classico.
Traliccio di rete mobile di Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG
A causa della loro altezza e della loro struttura metallica, i tralicci di rete mobile sono particolarmente sensibili alle perturbazioni atmosferiche, come i fulmini. Ai siti di rete mobile selezionati, oltre alla protezione dell'alimentazione per la sicurezza del funzionamento, vengono collegati per mezzo dei sensori dell'ImpulseCheck anche i componenti delle torri di trasmissione.
Scopo di queste misurazioni è raccogliere informazioni sulla distribuzione delle correnti atmosferiche lungo i tralicci della rete mobile. Con i dati ottenuti è possibile realizzare sistemi di protezione ancora più efficienti per gli impianti di radio mobile.