Guinness World Record

Con una capacità di cablaggio di 500 morsetti componibili in X secondi, Push-X stabilisce nuovi standard.
Evento da record mondiale allo stadio HSG

Record mondiale con la tecnologia Push-X 500 morsetti. 2:20 minuti. Un nuovo record mondiale.

In occasione della Giornata degli sponsor dell'HSG Blomberg-Lippe, dieci dei nostri apprendisti hanno stabilito un nuovo record mondiale di cablaggio. In soli 2 minuti e 20 secondi il team ha cablato 500 morsetti, battendo il record precedente di ben 35 secondi.

Il team che ha tentato di battere il record

Lo spirito di squadra incontra le massime prestazioni Quando ogni secondo è fondamentale

Di fronte a un pubblico, sotto pressione e con un obiettivo chiaro in mente, il team dei nostri apprendisti ha dimostrato cosa si può ottenere grazie a un perfetto gioco di squadra e alla tecnologia Push-X. Il carattere sportivo di questo tentativo di battere il record si adattava perfettamente alla sede dell'evento: il palazzetto delle campionesse in carica della lega femminile tedesca di pallamano.

Hermannsdenkmal a Detmold

Record per una buona causa 35 secondi più veloce. 7.000 Euro per una buona causa.

Ogni secondo di questo miglioramento del record valeva più di una semplice registrazione nel libro dei record. Per ogni secondo in cui è stato battuto il record, Phoenix Contact ha donato 200 Euro. Grazie al miglioramento di 35 secondi, la donazione ha raggiunto un importo totale di 7.000 Euro.
Un record per la tecnologia. Un successo per la squadra. Una donazione per la regione.

Tecnologia Push-X

Tecnologia Push-X Prestazioni da record nella quotidianità

Ciò che permette di stabilire il record mondiale di velocità massima offre vantaggi concreti anche nell'uso quotidiano. Un cablaggio più rapido, la facile maneggevolezza e un'elevata sicurezza dei processi contribuiscono a ridurre i tempi di installazione e a rendere più efficienti i flussi di lavoro. Questo record mette in luce ciò che gli utenti possono sperimentare ogni giorno: il cablaggio può essere più semplice, più veloce e più affidabile.