Rete di produzione sicura e stabile per Arntz Optibelt Il Gruppo Arntz Optibelt ha modernizzato completamente la sua rete per rendere i suoi siti di produzione globali adatti ai requisiti della produzione digitale. La nuova infrastruttura garantisce una raccolta stabile dei dati operativi e allo stesso tempo offre una protezione affidabile contro il cybercrime.
Profilo cliente
Arntz Optibelt è un partner affidabile per la tecnica di azionamento
Specialista in soluzioni di azionamento ad alte prestazioni
Arntz Optibelt è un'azienda internazionale con oltre 150 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di cinghie e sistemi di trasmissione ad alte prestazioni. Con una chiara attenzione alla qualità e all'innovazione, l'azienda si è affermata come partner affidabile nella tecnica di azionamento.
I prodotti Arntz Optibelt sono utilizzati in diversi settori, tra cui l'industria automobilistica, la costruzione di macchine e l'agricoltura. Per soddisfare le elevate esigenze dei clienti, l'azienda si avvale di tecnologie moderne in diversi siti di produzione a livello globale.
Sfida
La rete doveva essere completamente ammodernata
Una rete al limite
Oltre dieci anni fa, Arntz Optibelt ha dovuto affrontare la sfida di registrare e utilizzare in modo efficiente i dati delle macchine. La fabbrica dovrebbe diventare più digitale. Tuttavia, ciò non era possibile con la rete IT esistente. La rete era instabile e, in quanto rete di Classe C, poteva integrare solo un numero limitato di utenze. Inoltre, sono state utilizzate numerose soluzioni isolate e strutture provvisorie che non erano conformi agli standard di una produzione moderna.
Di conseguenza, è stato necessario creare una rete di produzione stabile e affidabile. L'attenzione si è concentrata sulla connessione dati a prova di guasto alle macchine, per poter monitorare i processi produttivi in modo più efficiente e ottimizzarli in modo mirato.
Soluzione
Comunicazione affidabile grazie all'infrastruttura ridondante
Reti ridondanti
Insieme, è stato sviluppato un sistema di rete completo per il sito di produzione di Höxter. Il primo passo è stato quello di creare una rete stabile ed efficiente. Tra queste attività rientravano la configurazione di sottoreti e l'impiego di switch Layer-2 e Layer-3 conformi agli standard industriali per la realizzazione di strutture di rete ridondanti. Ciò significa che la rete rimane funzionale anche in caso di guasto parziale.
Dopo aver testato con successo il sistema in un'area pilota, la rete è stata gradualmente estesa ad altri siti di produzione in Cina, Romania, Messico e in Germania.
Focus sulla sicurezza
Protezione dagli attacchi informatici
Il sistema di rete è stato ulteriormente sviluppato nella successiva collaborazione, ponendo particolare attenzione sulla sicurezza della rete. Una componente importante è stata l'introduzione di un firewall di livello superiore che controlla e regola tutte le relazioni di comunicazione tra le sale di produzione e la rete IT. Per segmentare la rete di produzione sono stati utilizzati router di sicurezza industriali, che fungono da firewall e proteggono la rete da accessi non autorizzati. Un sistema di gestione centralizzato facilita la gestione e il monitoraggio dei componenti di sicurezza. Inoltre, corsi di formazione regolari assicurano che i dipendenti siano sempre aggiornati.
Un incidente avvenuto nel 2024 ha dimostrato quanto sia cruciale la sicurezza della rete: Arntz Optibelt è stata oggetto di un massiccio attacco informatico che ha paralizzato anche parti dell'IT. Tuttavia, grazie al sistema di rete sicuro, gli aggressori non sono riusciti ad accedere alla rete di produzione.
Gestione centralizzata della rete per processi produttivi sicuri
Efficiente gestione di rete
Arntz Optibelt si affida a un servizio di network management professionale per gestire la sua rete di produzione in crescita. Il software di gestione della rete può essere utilizzato per configurare e monitorare centralmente i dispositivi utilizzati sul campo e generare set di regole firewall basati sulle relazioni di comunicazione. Il software di gestione dei dispositivi è stato implementato in modo flessibile su una piattaforma a container.
Conclusione
Lavorare insieme per processi sicuri ed efficienti
Partnership per la sicurezza e l'efficienza
Modernizzando le proprie reti di produzione, il Gruppo Arntz Optibelt ha creato una base orientata al futuro per la produzione digitale. La rete, altamente disponibile e sicura, registra in modo affidabile i dati delle macchine e li protegge efficacemente dalle minacce informatiche.
Il progetto è frutto della stretta collaborazione tra Arntz Optibelt e Phoenix Contact. Il sistema di rete è stato sviluppato congiuntamente e poi successivamente esteso ad altri siti di produzione. I dipendenti di Arntz Optibelt sono stati specificamente formati da Phoenix Contact e supportati nell'ulteriore sviluppo della rete. Anche la rete è stata installata in stretto coordinamento tra le due aziende partner. Ad esempio, le numerose scatole di commutazione (o switch box) assemblate in produzione sono state consegnate già pronte da Phoenix Contact.
La terza generazione di queste scatole di commutazione è ora in uso ed è già in corso la pianificazione di altri progetti congiunti.