Il relè indicatore MR 11 è un relè semiautomatico. Per l'indicazione ottica, oltre alla tensione di eccitazione delle bobine, non è necessaria alcuna tensione ausiliaria aggiuntiva. Ciò è particolarmente importante in caso di utilizzo per il monitoraggio delle tensioni
Relè indicatori di caduta per la visualizzazione degli stati di pericolo e operativi
I relè indicatori di caduta o indicatori vengono utilizzati per la visualizzazione dello stato nei comandi elettrici, su quadri di comando e su pannelli con schema unifilare. Le assegnazioni dei contatti predefinite consentono una messa in servizio rapida. A tal fine, le varianti di esecuzione automatizzate o semi-automatizzate si contraddistinguono per la chiarezza delle superfici di visualizzazione. La struttura robusta garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali estreme.
Il relè indicatore MR 21 viene utilizzato per la visualizzazione degli stati operativi e di pericolo. Esso funziona in modo del tutto automatico.
Funzionamento dei relè indicatori di caduta Varianti di esecuzione semi e totalmente automatizzate
Relè indicatori di caduta con riconoscimento del messaggio manuale
Relè indicatore di caduta semiautomatico
Il relè indicatore di caduta o il relè indicatore semiautomatico MR 11 serve alla visualizzazione degli stati dell'impianto.
Con questa variante il riconoscimento del messaggio viene eseguito manualmente mediante azionamento del pulsante di ripristino ubicato sulla parte anteriore del dispositivo. Ciò consente una panoramica chiara dei messaggi già letti (confermati) o modificati (non ancora confermati).
I tecnici dell'assistenza sul posto sono così in grado di riconoscere immediatamente gli stati dell'impianto, ed eventualmente sapere se sono già state adottate misure apposite o se ne servono altre. Dopo la conferma e la risoluzione del guasto il relè indicatore di caduta si ripristina automaticamente in posizione iniziale.
La particolarità della variante semiautomatica consiste nella ricezione del messaggio di guasto sulla parte anteriore dell'apparecchio dopo la risoluzione del guasto, senza previo riconoscimento del messaggio. In questo modo, il tecnico dell'assistenza è in grado di capire anche in seguito a un disturbo automatico se è stato possibile un funzionamento dell'impianto senza interruzioni.
Tipi di montaggio Montaggio semplice nella parte anteriore del quadro di comando o su guide DIN
Custodia combinabile per l'installazione frontale
Combinazione semplice dei relè indicatori di caduta Panoramica ottimale con installazione frontale
Grazie alle nostre custodie combinate hai la possibilità di montare fino a nove relè indicatori di caduta in modo semplice nella parte frontale del quadro di comando. Il supporto comune semplifica non solo il montaggio ma anche la panoramica dei messaggi ancora in sospeso.
A seconda della custodia combinabile, sono montabili fino a quattro o addirittura nove relè indicatori di caduta. Naturalmente c'è anche la possibilità di montare meno relè. In questo caso, lo spazio libero restante viene dotato di piastre cieche. In questo modo è possibile estendere l'impianto anche successivamente.