App di configurazione per CHARX control modular Con l'app di configurazione gratuita per i nostri controllori per la ricarica in AC, la messa in servizio e la configurazione iniziale di wall box, stazioni di ricarica o interi parchi di ricarica non sono mai state così semplici: gli elettricisti vengono guidati passo dopo passo, direttamente sullo smartphone, attraverso le impostazioni più importanti del controller EVSE, senza alcuna conoscenza preliminare.

Smartphone con app per dispositivi mobili per controllori per la ricarica in AC CHARX control modular

I vantaggi

  • Messa in servizio senza errori: passo dopo passo, senza conoscenze specialistiche, senza formazione preliminare

  • Configurazione di più punti di ricarica: centralizzata e rapida tramite il controller del server

  • Supporto pratico: denominazione automatica dei punti di ricarica e impostazione della gestione del carico

  • Massima sicurezza: la password di accesso protegge i dati e le impostazioni sensibili

  • Il valore aggiunto per te: installazione semplice e veloce in loco e maggiore produttività

FAQ sull'app

Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular
Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular
Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular
Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular
Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular

L'app supporta tutti i controllori EVSE della famiglia CHARX control modular:

  • CHARX SEC-3000 (articolo 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (articolo 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (articolo 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (articolo 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (articolo 1139034) in combinazione con uno dei controllori sopra indicati

Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular

Con l'app è possibile configurare tutte le impostazioni di base per l'autenticazione, le modalità di rilascio e la gestione dei carichi sul controllore per la ricarica, normalmente necessarie per la messa in servizio dei punti di ricarica. Il nome dei punti di ricarica e l'assegnazione dei parametri per la gestione dei carichi possono essere effettuati automaticamente, se necessario.

Una configurazione avanzata con impostazioni professionali può essere eseguita tramite browser web utilizzando il Web Based Management integrato del controllore per la ricarica.

Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular

Per collegare lo smartphone al controller sono disponibili due opzioni:

  • Si stabilisce una connessione WLAN ad hoc. A tal fine è necessario l'adattatore USB WLAN SparkLAN WUBT-239ACN(BT), da collegare alla presa USB-C del controllore per la ricarica. L'adattatore o dongle è reperibile sul mercato.
  • Si collega lo smartphone tramite WLAN a una rete esistente alla quale il controllore per la ricarica è già collegato tramite LAN o WLAN.

Domande frequenti e risposte sull'app di configurazione CHARX control modular

Sì, l'uso dell'app e i dati e le impostazioni sensibili presenti sul controllore per la ricarica sono al sicuro da hacker e attacchi informatici, poiché per accedere al controllore di ricarica è necessaria una password.

Il nostro controllore per la ricarica garantisce automaticamente il rispetto delle linee guida del BSI (Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica) utilizzando password sicure e non consente quindi l'utilizzo di password non sicure.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.
Sede di Phoenix Contact E-Mobility a Schieder-Schwalenberg, Renania settentrionale-Vestfalia

Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente

Dalla sua fondazione nel 2013, Phoenix Contact E-Mobility è specialista della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con più di 800 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica connessa alla rete e per l'elettrificazione di qualsiasi veicolo. Con la certificazione IATF, l'azienda soddisfa gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.