Alimentazione di apparecchiature di esercizio rilevanti per la sicurezza entro il livello di tensione richiesto

Esempio applicativo di un esercizio ferroviario sicuro

Esempio applicativo: alimentazione delle apparecchiature ferroviarie nel range tensione di esercizio

Alimentazione delle apparecchiature ferroviarie nel range tensione di esercizio

L'affidabilità operativa di alcuni componenti di segnalazione rilevanti per la sicurezza è minacciata da una tensione di alimentazione troppo elevata, che può portare all'alterazione dei segnali. Il range tensione di esercizio di questi dispositivi non deve quindi essere superato in nessun caso. In questo contesto, tuttavia, il superamento non si traduce in sovratensione transitoria nell'ordine di kV, bensì in sovratensioni nel range percentuale. L'argomentazione a giustificazione della sicurezza degli alimentatori di componenti rilevanti per la sicurezza della tecnologia di controllo e sicurezza richiede la considerazione del livello della tensione di uscita. Gli errori devono essere esclusi prendendo le opportune precauzioni. Un sistema separato di controllo continuo della tensione può soddisfare tali requisiti, ma è molto costoso.

Per eliminare quasi del tutto la possibilità di guasto, la gamma di prodotti Phoenix Contact offre alimentatori che dispongono di una doppia protezione contro la sovratensione in uscita. Gli alimentatori forniscono in modo affidabile la tensione sul lato secondario, ad es. di 24 V.

Alimentatori

Alimentatori per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: