Linea di produzione modulare dalla costruzione di macchine interna a Phoenix Contact

Produzione continua nella linea di montaggio modulare La costruzione di macchine interna a Phoenix Contact ha una lunga tradizione

Linee di montaggio altamente automatizzate che producono componenti di altissima qualità presuppongono una costruzione di macchine con idee innovative, una competenza completa e un'esperienza pluriennale.

Pertanto, il settore della costruzione di macchine interno a Phoenix Contact sviluppa e produce autonomamente sistemi corrispondenti. Tra l'altro vengono progettati e realizzati sistemi di montaggio ad alta frequenza di cicli con tempi di ciclo bassi.

Con 260 collaboratori, la divisione supporta tutti i settori commerciali di Phoenix Contact e le sedi di sviluppo e produzione in tutto il mondo.

Linea di montaggio modulare per moduli I/O Axioline alla Phoenix Contact

Linea di montaggio modulare

Un esempio della forza innovativa della costruzione di macchine è la linea di montaggio modulare per moduli I/O Axioline. Al momento, nell'impianto vengono prodotti più di 100 moduli I/O diversi. Per consentire una tale flessibilità, i componenti da produrre attraversano tutto l'impianto su portacomponenti in un sistema di circolazione.

Una linea di montaggio di queste dimensioni deve lavorare in modo continuo per un ammortamento rapido. Per prevenire tempi di inattività, è fondamentale un'elevata affidabilità di tutti i componenti. L'alimentatore qui ha un significato particolare: se infatti il controllore non viene alimentato con 24 V DC non funziona e la macchina si arresta.

Gruppo di continuità QUINT UPS IQ montato nel quadro elettrico centrale

Alimentazione di tensione nel quadro elettrico centrale

Per l'alimentazione del quadro elettrico centrale gli ingegneri meccanici optarono per l'uso del gruppo di continuità QUINT DC UPS.

I costi in caso di perdita dei dati o di un'interruzione della produzione sono molto elevati, quindi risulta sensata una soluzione con gruppo di continuità. In caso di interruzione di corrente, l'alimentatore alimenta per un periodo sufficiente il controllore e il PC industriale con 24 V DC così da poter salvare i dati di processo importanti e spegnere il PC industriale in modo controllato.