Ottimizzazione dei processi di Grenzebach Nella costruzione interna di quadri elettrici di Grenzebach, la digitalizzazione dei processi per una produzione efficiente svolge un ruolo di primo piano. Insieme a Phoenix Contact sono state sviluppate e implementate soluzioni personalizzate per un processo di produzione a flusso efficiente con assistenza operatore integrata e digitale.

Dipendenti al sistema di assistenza operatore che tagliano le guide DIN
Logo dell'azienda Grenzebach

Profilo cliente Gruppo Grenzebach

Azienda familiare posizionata a livello globale, Grenzebach serve da oltre 60 anni i mercati internazionali dell'industria del vetro, dei materiali da costruzione e dell'intralogistica con soluzioni di automazione e digitalizzazione personalizzate. L'azienda è stata fondata nel 1960 e ha sede ad Hamlar, vicino ad Augusta, in Baviera. Oltre che in Germania, vi sono altri siti produttivi negli Stati Uniti, in Cina e in Romania.

Un uomo costruisce un quadro elettrico

Situazione iniziale e obiettivo

Finora il personale qualificato assemblava le morsettiere direttamente nel quadro elettrico. Questo processo è stato caratterizzato da lunghe distanze da percorrere anche per la rete, nonché da tempi di ricerca e inattività elevati. L'equipaggiamento delle morsettiere si è basato su documenti di produzione stampati.

L'obiettivo della collaborazione con Phoenix Contact era quello di rendere il processo di equipaggiamento delle morsettiere più efficiente e più ergonomico per gli operai specializzati.

Diverse persone in riunione davanti a una flip chart

Procedura

In una prima fase, sono state analizzate e registrate le singole fasi del processo di produzione delle morsettiere in un'analisi del flusso di valore.
Con l'aiuto del cardboard engineering, è stato poi realizzato un prototipo di linea di produzione con assistenza operatore supportata da software, con particolare attenzione all'ergonomia e alla rapidità di assemblaggio. Sulla base di questo prototipo, il sistema postazione di lavoro con il software di assistenza operatore per la creazione di morsettiere è stato sviluppato con il coinvolgimento dei dipendenti.

La collaborazione tra le due aziende ha dato vita a un continuo scambio costruttivo sui diversi approcci alle soluzioni da entrambe le parti. Ne è scaturita una soluzione che non solo soddisfa i nostri desideri in termini di efficienza ed ergonomia, ma addirittura li supera.

Michael Biller - Grenzebach-Gruppe, Professionista e team leader nella costruzione di quadri elettrici
Foto ritratto di Michael Biller

Soluzione Risultati dell'ottimizzazione del processo

Nel nuovo flusso di processo ottimizzato, un progetto può ora essere avviato da un dipendente semiqualificato con un semplice clic del mouse. Nelle postazioni di lavoro progettate autonomamente, il collaboratore può essere assistito in modo efficiente nel taglio a misura della guida DIN, nella stampa della siglatura e nel montaggio dei morsetti e della siglatura. In particolare nell'assemblaggio, l'uso di un sistema pick-by-light consente di ottenere un elevato risparmio di tempo nella presa.

Il tuo referente personale

Per qualsiasi domanda relativa all'efficienza nella costruzione di quadri elettrici

Luciano Pasqualini
Luciano Pasqualini
Ingegnere di sistemi
+41 52 354 55 23
Ti affianco nel percorso verso una maggiore efficienza della tua produzione: partiamo insieme.
Una persona avvia un progetto con un clic del mouse
Lavoro efficiente con il software di assistenza operatore
Un collaboratore taglia le guide DIN alla postazione di lavoro supportata dal software
Postazione di lavoro supportata da software per il taglio delle guide DIN
Una mano rimuove un morsetto nella postazione di equipaggiamento con sistema pick-by-light
Sistema pick-by-light alla postazione di equipaggiamento
Una persona equipaggia una morsettiera con istruzioni passo-passo
Equipaggiamento delle morsettiere guidato dal software
Persona che lavora alla postazione di lavoro per l'equipaggiamento delle morsettiere

Soluzione per postazioni di lavoro sviluppata per l'intero processo di creazione delle morsettiere

  • Aumento della produttività
    L'assistenza operatore accelera notevolmente i processi di produzione, poiché le morsettiere possono ora essere prodotte disaccoppiate dal resto del quadro elettrico.

  • Flusso di processo semplice
    La soluzione per postazioni di lavoro sviluppata, compreso il software di assistenza operatore, guida l'utente in modo rapido e semplice attraverso l'intero processo di creazione della morsettiera.

  • Riduzione dei tempi di lavorazione
    Centralizzando l'equipaggiamento delle morsettiere, è stato possibile ridurre notevolmente anche i tempi di ricerca, di funzionamento e di inattività.

  • Ergonomia migliorata
    La postazione di lavoro ottimizzata dal punto di vista ergonomico alleggerisce i collaboratori in molti modi, ad esempio grazie alla breve distanza di presa.

Progettazione comune di processi
Ottimizzazione del processo nella catena di creazione del valore

Dall'ingegneria alla produzione: il nostro approccio basato sulla collaborazione offre servizi di consulenza personalizzati per ottimizzare la catena di processo nella costruzione di quadri elettrici mediante l'applicazione di metodologie pratiche di "Lean Production". La consulenza si basa su anni di esperienza nell'uso di tali metodi e comprende una vasta gamma di attività di consulenza e di corsi di formazione per dipendenti.

Maggiori informazioni
Consulenza di processo nella costruzione di quadri elettrici