Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Due quadri elettrici, dotati di diversi morsetti componibili con tecnologia Push-in

Veloce e affidabile: Novum Automation si affida alla tecnologia Push-in

  • Novum Automation prende i processi precedentemente manuali e li automatizza per un controllo ottimale dell'impianto e un ritorno sull'investimento (ROI) ottimizzato
  • Mentre ammodernava un trasportatore, Novum si è accorta della tecnologia Push-in veloce, semplice e affidabile di Phoenix Contact
  • Novum si affida ora ai prodotti Phoenix Contact per la maggior parte dei suoi progetti, poiché i tempi di installazione più brevi e l'alta affidabilità consentono di risparmiare denaro a lungo termine
Logo Novum Automation

Profilo cliente Novum Automation

Novum Automation è una piccola e innovativa azienda di ingegneria e produzione con sede a Traverse City, Michigan. Novum Automation prende i processi precedentemente manuali come l'acquisizione dei dati e i test dei prodotti durante tutto il ciclo di vita e li automatizza per un controllo ottimale dell'impianto e un ritorno sugli investimenti (ROI) ottimale.

Reese Gallagher, proprietario e responsabile dello sviluppo dei sistemi alla Novum, spiega: "Siamo ancora un'azienda abbastanza giovane e solo recentemente abbiamo cambiato il nostro nome da Gallagher Engineering a Novum Automation. Siamo un team di cinque ingegneri con interessi variegati. Vogliamo fare il nostro lavoro al meglio delle nostre capacità divertendoci. Abbiamo fissato l'asticella abbastanza in alto per noi stessi".
Reese ha spiegato: "Nel nostro settore siamo a un punto in cui i dispositivi sono stati installati per 20, forse anche 30 o 35 anni. C'è la necessità di aggiornare questi vecchi dispositivi in quanto gran parte della vecchia tecnologia non è più supportata. I problemi stanno crescendo e c'è un grande bisogno di aggiornare i sistemi di controllo negli impianti di produzione. Stiamo vedendo una forte domanda nel nord del Michigan, dove l'industria è cresciuta ma l'assistenza in fatto di controllo non è assolutamente andata allo stesso passo. Stiamo cominciando a vedere dei punti in comune nelle esigenze dei nostri clienti".

Assemblaggio del quadro elettrico alla Novum Automation

Modernizzazione del sistema di controllo dei trasportatori

Novum Automation affronta ripetutamente questo problema in molti tipi di applicazioni, ad esempio nei trasportatori.
Novum aveva un cliente che necessitava aggiornare i trasportatori su quattro linee di un impianto di imbottigliamento. Il sistema originale girava su un hardware obsoleto, che influiva sulla produttività operativa.
Reese ha spiegato: "Molte aziende manifatturiere hanno trasportatori che spostano i prodotti attraverso la linea di produzione.
Ci deve essere una qualche forma di sistema di controllo con procedure di handshake tra le macchine in modo che gli operatori sappiano quando i prodotti sono in ritardo o bloccati nell'impianto. Offriamo anche dispositivi per controlli Inline. Stiamo iniziando a creare un portafoglio con soluzioni standard. Ci siamo resi conto che palesemente costruiamo molti sistemi di controllo per i trasportatori.
Così ci siamo chiesti: perché non progettare una soluzione standard che possiamo commercializzare in modo molto specifico per questo scopo?
Novum ha progettato, sviluppato, installato e messo in funzione un sistema di controllo per trasportatori completamente funzionale. Per costruire i pannelli il sistema si basa su PLC e hardware aggiornati, scalabili e all'avanguardia e viene fornito con una documentazione completa per la facilità d'uso.
Il nuovo sistema comprendeva fotocellule digitali per rilevare inceppamenti delle bottiglie, azionamenti a frequenza variabile (VFD) per rendere l'accelerazione e la decelerazione più fluide tenendo conto della durata del motore, e nuovi azionamenti AC che offrono maggiore affidabilità e sicurezza.
Novum doveva completare tutti e quattro gli impianti in soli quattro mesi, lavorando velocemente.
Il cablaggio dei blocchi di morsetti può essere un'attività che richiede molto tempo.
I blocchi di morsetti sono uno dei componenti di base assoluti in un quadro elettrico, ma a volte i conduttori si allentano col tempo e poi causano problemi.
Reese ha raccontato: "Dopo cinque ore di ricerca dei problemi, ci siamo resi conto che uno dei morsetti non era completamente serrato e la forza di gravità ha fatto fuoriuscire il conduttore.
Forse qualcuno era entrato e ci ha sbattuto contro.
Il conduttore si è staccato e abbiamo dovuto in qualche modo risolvere migliaia di punti di contatto e capire quale conduttore non era in contatto".

Morsetti per corrente di punta PTPOWER cablati nel quadro elettrico

Tecnologia Push-in per un'installazione facile e veloce

Dopo aver visto alcuni pannelli allestiti con prodotti Phoenix Contact, Reese ha voluto sapere di più sulla tecnologia Push-in (PT). "Quando l'abbiamo notata, abbiamo pensato 'Aspetta un attimo, allora c'è qualcosa in cui basta inserire il conduttore? E che poi rimane al suo posto, è solido e resistente alle vibrazioni?' Ci siamo chiesti perché non fanno tutti così".
Reese ammette che all'inizio era un po' sopraffatto dalla vastità della gamma di prodotti Phoenix Contact, ma il suo Sales Engineer, Zack Vinski, lo ha aiutato a consultare i cataloghi.

"Zack ha fornito un eccellente supporto per aiutarci a orientarci e a concentrarci sui prodotti appropriati". Novum ha specificato i morsetti per corrente elevata PTPOWER e i morsetti componenti per sensori/attuatori PTIO. PTPOWER offre un'opzione di connessione veloce e intuitiva per il cablaggio di grandi conduttori fino a 350 kcmil (177 mm²). PTIO è progettato per il cablaggio dei moderni controllori delle macchine. Questi morsetti componenti hanno lo stesso profilo del sistema a ponticellamento a pettine CLIPLINE complete di Phoenix Contact e offrono la massima flessibilità.
Novum aveva un calendario molto serrato per il completamento dei controlli del trasportatore. "Abbiamo costruito quattro di questi sistemi in circa quattro mesi" ha detto Reese. "Abbiamo dovuto costruire i sistemi in modo estremamente rapido, e uno dei grandi vantaggi di PTPOWER e dei morsetti componibili PT nel loro insieme è proprio il tempo risparmiato. Non dobbiamo avvitare nulla.
A volte mi veniva il gomito del tennista per aver avvitato così tanto i morsetti componibili, quindi ora sono un grande sostenitore della PT. Il risparmio di tempo ci ha aiutato a costruire i sistemi più velocemente. Sono anche dotati di una protezione per le dita, il che è fantastico. Ma sono anche rapidi e facili da usare. "Non c'è niente da stringere" ha detto, aggiungendo che le dimensioni ridotte dei PTIO sono un altro vantaggio. "È un bell'I/O per i sensori. Essenzialmente, si fornisce l'alimentazione e poi si continua a lavorare con i ponticelli a innesto. Questa struttura è molto stretta. Dove si può mettere un interruttore di prossimità, si può anche dirigere l'I/O in modo molto efficiente. La corrente è già presente. Non è necessario fornire una singola alimentazione. È fantastico, eppure puoi ottenere l'I/O direttamente da lì. Quindi questa è un'altra area di applicazione, oltre alle versioni con morsetti componenti passanti standard".

Dopo aver usato i morsetti componibili Push-in, tutto il resto sembra obsoleto, così abbiamo chiesto ai clienti se volevano fare l'aggiornamento.

Reese Gallagher, Proprietario e responsabile dello sviluppo dei sistemi
Morsetto attuatore e per sensori PTIO cablato con tecnologia Push-in, cablato in un quadro elettrico

Connessioni di cui ci si può fidare a lungo termine

Novum ha effettuato una revisione completa di tutti e quattro i sistemi di controllo rispettando tempistiche serrate di quattro mesi.
L'ingombro del nuovo sistema potrebbe essere limitato a solo due quadri a pavimento, contro i tre o quattro del sistema originale.
Reese ha detto che Novum usa PTPOWER per tutte le applicazioni nella distribuzione di energia principale. "Ora usiamo i morsetti componibili PT in quasi tutte le nostre applicazioni. La selezione è così ampia che si possono ottenere anche versioni a due piani. E ce ne sono anche a tre piani. La versione per i motori AC è piuttosto interessante. In questo caso, è inclusa anche la messa a terra, in modo da poter terminare rapidamente quando si entra o si esce da un VFD.
Poi il cablaggio di campo può essere inserito e collegato direttamente.
Dopo aver usato i morsetti componibili con tecnologia Push-in, tutto il resto sembra obsoleto, così abbiamo chiesto ai clienti se volevano fare l'aggiornamento". Reese ha detto che la tecnologia Push-in e altri prodotti di Phoenix Contact fanno risparmiare denaro nel lungo periodo. "I prodotti di Phoenix Contact e i morsetti componibili Push-in, in particolare, ci fanno risparmiare molto tempo quando impostiamo un pannello. E poi penso che si vedano anche gli effetti a lungo termine di un prodotto di qualità. Senza un attacco dall'esterno, non si romperà sul campo. Ecco perché non riceviamo chiamate riguardo a malfunzionamenti".
"Quello che mi piace di Phoenix Contact è che posso fidarmi della loro linea di prodotti. Non devo prima passare al setaccio i prodotti per un controllo di qualità sul posto. Non devo preoccuparmi che un prodotto si guasti in modo imprevisto dopo due anni o anche durante la messa in servizio", ha concluso. "Quando scelgo Phoenix Contact, ho la sicurezza che i prodotti che mi vengono venduti fanno esattamente quello per cui sono stati progettati".