Misurazione, scollegamento e messa a terra dei cavi di segnale

Esempio applicativo della disponibilità del sistema nell'infrastruttura ferroviaria

Cavo di segnale per interblocchi

Controllo, scollegamento e messa a terra del cavo di segnale dell'interblocco

Nell'infrastruttura ferroviaria il rack di terminazione dei cavi corrisponde al punto di passaggio dall'interblocco all'impianto esterno. Qui ogni cavo di segnale è collegato ai morsetti componibili. Oltre a un collegamento elettrico sicuro con disponibilità a lungo termine, qui vengono eseguite diverse attività di misurazione e di commutazione sui cavi di segnale e sugli elementi di tecnologia di segnalazione esterni: scollegamento, messa a terra, misurazione della corrente, della resistenza e dell'isolamento.

Queste misurazioni sui cavi di segnale servono a rilevare errori di collegamento o danni che riducono significativamente la disponibilità dell'impianto. Per identificare rapidamente e accuratamente i guasti, i cavi di segnale vengono divisi in sezioni e controllati. Poiché, a tal fine, è necessario aprire il circuito elettrico del segnale, per questa attività si è affermato l'utilizzo dei morsetti sezionatori. Soprattutto nel caso di morsetti componibili installati in impianti esterni (scatole di connessione e distribuzione, nonché elementi esterni), la scarsa qualità di contatto di un punto di sezionamento porta a inutili fonti di errore nel sistema e a una ricerca infinita degli errori.

Al fine di garantire sempre una qualità di contatto duratura e a bassa impedenza, il punto di sezionamento dei morsetti componibili di Phoenix Contact è strutturalmente particolarmente resistente e di elevata qualità. Questi morsetti sezionatori per convertitori di misura consentono di aprire il circuito elettrico del segnale, senza scollegare la linea di segnale. Le prese di prova sono integrate nei morsetti componibili e, in combinazione con una gamma completa di accessori per adattatori di prova, assicurano un collegamento affidabile dei misuratori.

Tecnologia di connessione per l'infrastruttura ferroviaria

Tecnologia di connessione per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: