Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Autocarro nella miniera a cielo aperto in America del sud

Uso di un sistema di trasmissione radio per un monitoraggio efficiente dei livelli dell'acqua in miniere a cielo aperto

L'obiettivo di una grande miniera in America del sud era l'automazione del drenaggio per lo sfruttamento minerario a cielo aperto, nonché il monitoraggio e il comando automatici di stazioni di pompaggio. Il sistema di trasmissione radio Radioline di Phoenix Contact consente il monitoraggio e il controllo remoto del livello dell'acqua e garantisce processi più efficienti nella miniera. In questo modo si creano condizioni di lavoro sicure per i collaboratori.

Applicazione

In caso di sfruttamento a cielo aperto, nella miniera si accumula acqua che deve essere pompata via a intervalli regolari per garantire condizioni di lavoro sicure. A tal scopo sono state installate stazioni di pompaggio che devono essere controllate e comandate manualmente.

Per ridurre il lavoro dei collaboratori e automatizzare i processi, i gestori della miniera hanno voluto implementare un sistema di controllo e di monitoraggio remoto per le cinque stazioni di pompaggio. Le miniere a cielo aperto sono composte da cinque livelli di profondità che rendono necessaria una soluzione senza fili che trasporti in modo affidabile i segnali anche su grandi distanze e fornisca dati in tempo reale alla centrale di funzionamento e di monitoraggio.

Diagramma monitoraggio del livello dell'acqua nelle miniere a cielo aperto con un sistema di trasmissione radio

Soluzione

Per consentire una facile ripartizione dei segnali I/O è stato installato il sistema di trasmissione radio Radioline di Phoenix Contact. In virtù della sua capacità di trasmettere i dati su lunghe distanze, la tecnologia Trusted Wireless 2.0 alla base della soluzione radio è la risposta ideale. In questo modo è possibile comunicare anche dati sui diversi livelli di una miniera a cielo aperto.

Per l'inoltro delle informazioni sul livello dell'acqua nella laguna della miniera, sono stati montati quattro moduli Radioline sui singoli livelli della miniera a cielo aperto. I segnali trasmessi vengono inviati prima al modulo di comunicazione, che invia le informazioni tramite un protocollo Modbus al controllore Inline. Dopo l'elaborazione, le informazioni vengono inoltrate tramite PROFIBUS al PLC che le prepara per il monitoraggio e l'analisi nella sala di controllo.

Per garantire una comunicazione stabile e affidabile e quindi un monitoraggio efficiente, alla fine del progetto sono state eseguite diverse prove.

Sistemi di trasmissione radio industriali

Maggiori informazioni sui sistemi di trasmissione radio industriali

I sistemi di trasmissione radio industriali offrono maggiore flessibilità ed efficienza nella comunicazione industriale di dati e segnali. Con Phoenix Contact avrai numerose possibilità per implementare in modo affidabile e sicuro la tecnologia radio nella tua applicazione.

Ulteriori informazioni sono riportate all'indirizzo: