Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Illuminazione efficiente nella galleria più lunga del Brasile In futuro, gli utenti della tortuosa autostrada Rodovia dos Tamoios potranno raggiungere più velocemente e con maggiore sicurezza l'entroterra dalla costa. Inoltre, l'ottimizzazione del controllo delle luci nelle gallerie consente di risparmiare energia.

Vista sulla costa orientale del Brasile fino alla galleria di Tamoios

Profilo cliente


Lavori di scavo in galleria nell'autostrada Rodovia dos Tamoios

Nello stato federale brasiliano di San Paolo, l'autostrada Rodovia dos Tamoios si snoda per 82 chilometri attraverso la catena montuosa della Serra do Mar. Quattro nuove gallerie accorciano il tragitto tra la città costiera di Caraguatatuba e la metropoli tecnologica di São José dos Campos, nell'entroterra, rendendolo più sicuro.

Sfida


Progetto della galleria Rodovia dos Tamoios

Sicurezza e visibilità in ogni galleria

L'illuminazione all'ingresso e all'uscita della galleria di Tamoios deve essere impostata in base alle diverse condizioni di luce. Per abituare nel modo più graduale possibile gli occhi degli utenti della galleria alle differenze di luminosità, sono necessarie soluzioni di illuminazione intelligenti. Un altro obiettivo fondamentale è un uso efficiente delle lampade a LED, risparmiando energia. Inoltre, le singole lampade a LED devono essere costantemente monitorate per garantire un elevato livello di disponibilità dell'illuminazione. L'installazione dell'intero impianto di illuminazione e la messa in servizio devono essere eseguite rapidamente e senza errori.

Soluzione


Soluzioni di connessione e alimentazione per l'illuminazione di gallerie

Ingegneri applicativi di Phoenix Contact nella galleria di Tamoios
Scatole DALI nei locali tecnici delle gallerie
Sistema di installazione con galleria sullo sfondo
Galleria di Tamoios illuminata
Ingegneri applicativi di Phoenix Contact nella galleria di Tamoios

Nelle gallerie di nuova costruzione, il gestore si affida all'illuminazione a LED dello specialista belga Schréder. Phoenix Contact mette a disposizione l'intera gamma di sistemi per l'automazione dell'illuminazione e la tecnologia di connessione. Le soluzioni sviluppate congiuntamente consentono un'installazione e una messa in servizio rapide ed efficienti in loco.

Scatole DALI nei locali tecnici delle gallerie

Se l'illuminazione deve essere notevolmente attenuata, ad es. di notte, il sistema di controllo di Phoenix Contact spegne alcune luci e aumenta di conseguenza l'intensità luminosa delle altre. Ciò ne prolunga la durata, ottimizza il fattore di potenza e riduce la potenza reattiva. In questo contesto, vengono presi in considerazione altri fattori come gli intervalli di pulizia o le perdite dovute all'età.

Inoltre, l'elettronica di attivazione Lumgate misura e monitora la corrente delle singole luci. A tal fine, Schréder ha installato il Lumgate direttamente nelle lampade o nelle relative scatole di comando. L'elettronica di attivazione consente il controllo indipendente dal produttore di driver LED selezionabili a piacere.

Sistema di installazione con galleria sullo sfondo

Il lavoro di pianificazione dell'installazione di impianti elettrici nella galleria di Tamoios è stato notevolmente ridotto grazie all'utilizzo del sistema di installazione QPD. I cavi necessari sono stati trasportati in cantiere nelle lunghezze richieste, preassemblati con connettori e provvisti della siglatura rilevante. Di conseguenza, la tecnologia di connessione QUICKON riduce in modo significativo i tempi di collegamento degli alimentatori delle lampade LED o dei quadri di comando presenti in galleria.

Galleria di Tamoios illuminata

In ogni galleria del progetto Tamoios è stato installato il Tunnel Control System (TCS) come Single Point of Entry per la centrale di comando della galleria. Il TCS controlla il trasferimento dei dati tra le unità subordinate e la centrale di comando della galleria (sistema SCADA). Inoltre, i sensori controllano la luminosità nella galleria e la segnalano alla centrale di comando della galleria tramite il TCS. Il sistema è progettato in modo tale che l'illuminazione funzioni perfettamente anche senza la connessione al sistema di comando della galleria. In caso di guasto dell'intera rete, i vari sistemi continuano a funzionare in modo indipendente.

Contatto

Il tuo interlocutore Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Sarò lieto di offrirti consulenza per le soluzioni di illuminazione, automazione e tecnologia di connessione per il tuo progetto di galleria.

Il controllo intelligente non solo consente di risparmiare energia, ma assicura anche una manutenzione e un'assistenza efficienti dell'illuminazione della galleria grazie a una diagnostica dettagliata.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

Conclusione


Specialisti delle gallerie di Phoenix Contact durante la messa in servizio nella galleria di Tamoios

Più velocemente e con maggiore sicurezza a destinazione

Dopo anni di costruzione, le quattro gallerie di Tamoios sono state inaugurate nella primavera del 2022. Gli utenti dell'autostrada Rodovia dos Tamoios ora possono raggiungere São José dos Campos sulla costa non solo più velocemente, ma anche con maggiore sicurezza. A questo contribuisce l'illuminazione della galleria, che si adatta con facilità alle condizioni esterne: giorno, crepuscolo, notte. In questo modo è possibile passare gradualmente dalla situazione di illuminazione interna e a quella esterna alla galleria.