Sistemi di guida all'evacuazione per gallerie I sistemi di emergenza aumentano la sicurezza in galleria con scenari di illuminazione flessibili e ad alta disponibilità.

Galleria con sistema di controllo dell'evacuazione

Sfida


Uscita di emergenza in galleria

Facilitare l'autosalvataggio

Le gallerie sono spazi chiusi che richiedono un'illuminazione di emergenza per evacuare le persone in caso di incidente. Sono necessarie apparecchiature di monitoraggio e sicurezza per guidare le persone all'uscita in caso di incidenti o incendi. Gli impianti di segnalazione a LED controllati in modo intelligente reagiscono in modo flessibile in caso di incidente e possono salvare vite umane.

Soluzione


Uscita di emergenza in galleria

L'evacuazione intelligente dalla galleria

Vuoi ottimizzare la sicurezza della tua galleria esistente o dotare una nuova galleria di moderni sistemi di sicurezza? La soluzione Tunnel Evacuation Guidance, un sistema intelligente di controllo dell'evacuazione, garantisce un'elevata sicurezza in galleria.

Grazie all'uso della tecnologia di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, il sistema di evacuazione non solo è economico, ma si illumina anche in caso di mancanza di corrente in galleria. La parametrizzazione e la messa in servizio del sistema sono facili e veloci tramite visualizzazione web con un PLCnext Control, il PLC per la PLCnext Technology.

Per una gestione efficiente della sicurezza in galleria, con la manutenzione predittiva hai accesso ai dati in tempo reale del sistema in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

La nostra soluzione in sintesi

Topologia del sistema olistico di controllo dell'evacuazione in galleria

I vantaggi

  • Controllo, monitoraggio e supervisione affidabili attraverso un sistema di controllo di galleria sovrapposto

  • Costi di installazione ridotti grazie a sistemi di cavi e prodotti personalizzati

  • Adattabilità in base alle tue esigenze a qualsiasi lunghezza della galleria

  • Semplice configurazione e messa in servizio senza necessità di programmazione

La connessione di una guida evacuazione dinamica nelle gallerie salva vite in caso di emergenza. Il sistema di controllo dell'evacuazione di Phoenix Contact reagisce in modo intelligente e flessibile in caso di incidenti. Lavoriamo insieme per garantire una maggiore sicurezza in galleria: progetta con noi un sistema di emergenza adatto alle sfide future, fatto su misura per il tuo progetto di galleria.

Björn Dotremont, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Novità della soluzione

Strisce luminose a LED per la guida all'evacuazione in galleria
Sistema di evacuazione nella galleria Färöer Eysturoy
Schermate del software del sistema Tunnel Evacuation Guidance
Strisce luminose a LED per la guida all'evacuazione in galleria

Le strisce luminose a LED a risparmio energetico montate in un profilo di policarbonato sulla parete della galleria fungono da guida dinamica di evacuazione in galleria. In caso di emergenza, l'effetto luminoso del corrimano a LED mostra agli utenti della strada il percorso più breve per raggiungere l'uscita di emergenza.

La visibilità è garantita anche in caso di emissioni di fumo provocate da un incendio. Le diverse versioni della striscia luminosa a LED permettono di adattarla individualmente a qualsiasi lunghezza della galleria.

Sistema di evacuazione nella galleria Färöer Eysturoy

Realizza un sistema di evacuazione su misura per le esigenze della tua galleria. Sia come guida manuale illuminata in modo permanente o come sistema che si accende in caso di emergenza e consente l'evacuazione verso le uscite di emergenza appropriate in base alle specifiche del sistema di guida della galleria.

Le diverse versioni delle luci a scorrimento sono adattabili in modo variabile. A seconda dell'applicazione, allestiamo la tua galleria in modo personalizzato.

Schermate del software del sistema Tunnel Evacuation Guidance

Collega senza problemi Tunnel Evacuation Guidance al tuo sistema di controllo per galleria preesistente. Tutte le interfacce importanti sono immediatamente pronte all'uso. La funzione di allarme assicura un'evacuazione rapida in caso di emergenza.

Lo stato del sistema è costantemente controllato dalla rete intelligente e dall'interconnessione delle singole unità di controllo sul campo. Gli errori che si verificano vengono immediatamente rilevati dalla funzione di diagnostica e le informazioni vengono inoltrate al sistema di controllo della galleria collegato.

Due uomini in piedi davanti allo schizzo di un progetto

Tutto da un unico fornitore

Phoenix Contact ti offre tutto da un unico fornitore, dalla progettazione del sistema di emergenza, alla consegna di tutti i componenti, fino alla messa in servizio.

Grazie all'esperienza pluriennale nell'automazione e nell'uso di tecnologie collaudate, portiamo anche la tua galleria ai più alti standard tecnici, per una maggiore disponibilità e sicurezza.

Contatto

Interlocutore Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sarei lieto di aiutarti nei tuoi progetti di galleria.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.