Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Phoenix Contact e TECSAFE: più organizzazione ed efficienza con la personalizzazione degli shadow board per gli utensili manuali

21.05.2025
Shadow board per utensili manuali personalizzati: inserto per cassetti su misura in schiuma

La collaborazione tra Phoenix Contact e TECSAFE rappresenta un'ulteriore opportunità di fornire soluzioni personalizzate che consentono una migliore organizzazione e una maggiore efficienza.

Nel negozio online i clienti possono configurare e ordinare inserti in schiuma personalizzati. Nell'ambito di questa collaborazione, più di 300 utensili manuali di Phoenix Contact sono stati aggiunti al database TECSAFE. In questo modo i clienti possono integrare gli utensili di Phoenix Contact nei loro shadow board. La collaborazione amplia notevolmente le possibilità di soluzioni su misura. Gli shadow board possono essere personalizzati mediante semplice trascinamento. Sono possibili ordini a partire da lotti monopezzo1). L'impiego degli shadow board offre numerosi vantaggi. Garantiscono un'organizzazione e una chiarezza ottimali sul posto di lavoro, aumentando l'efficienza e la produttività. Gli utensili sono sempre a portata di mano e possono essere trovati rapidamente e facilmente, agevolando i processi di lavoro. Gli shadow board contribuiscono anche a creare un ambiente di lavoro sicuro, in quanto aiutano a evitare il disordine.

Con il configuratore online di TECSAFE e l'integrazione degli utensili di Phoenix Contact, i clienti possono creare soluzioni ancora più precise e personalizzate per le loro esigenze.

1) Attualmente è possibile effettuare consegne in Germania e nell'Unione europea.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications