Posizioni zero rapide e precise senza ripetere le misurazioni

21.01.2025
Blocco posizione zero in uso con la taglierina PPS per guide DIN

Il blocco posizione zero per le taglierine per guide DIN ottimizza il taglio manuale delle guide DIN perforate consentendo posizioni zero rapide e riproducibili, senza misurazioni ripetitive e dispendiose in termini di tempo.

È possibile impostare facilmente diverse condizioni di posizione zero utilizzando un cursore regolabile, che aumenta significativamente la flessibilità e l'efficienza del processo di taglio. Questo adattatore di Phoenix Contact si presta particolarmente per i tipi di guida DIN perforata NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15. Dotato di un perno cilindrico e di magneti per una presa sicura, il blocco posizione zero viene posizionato sulla guida DIN. È completamente compatibile con le taglierine per profili PPS di Phoenix Contact e garantisce quindi una perfetta integrazione nei sistemi esistenti. Il blocco posizione zero garantisce che le guide DIN perforate vengano tagliate sempre nello stesso punto, per una foratura uniforme. Posizioni zero costanti e di qualità sono possibili con una sola impostazione. Non essendo più necessario ripetere le misurazioni e le marcature, gli errori di misurazione e di lettura si riducono e si risparmia anche molto tempo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications