Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Presentazioni gratuite di esperti: "My Production - Smart - Safe - Visible"

21.05.2024
Produzione intelligente e sicura

L'estensione della vita utile di macchine collaudate e il loro collegamento in rete possono creare trasparenza dei dati e portare a una maggiore efficienza. La serie di roadshow 2024 di Phoenix Contact offre presentazioni gratuite da parte di esperti in dieci diverse località della Germania, fornendo preziosi spunti nonché l'ispirazione per la produzione.

La massima disponibilità e l'aumento dell'efficienza sono l'obiettivo di ogni gestore di macchine e impianti. Le normative sono spesso viste come un ostacolo, anche se aprono opportunità per aumentare l'efficienza della produzione. Le macchine e gli impianti in uso da molti anni dovrebbero spesso essere lasciati in funzione oltre la loro normale durata di vita, poiché il loro utilizzo si è dimostrato e continua a essere economico. L'adattamento all'ambiente di produzione, talvolta più moderno, è solo una delle sfide che i direttori di stabilimento e i responsabili di produzione stanno affrontando. La registrazione dei dati macchina da impianti più vecchi e la loro trasparenza è uno dei compiti da svolgere, così come l'analisi combinata di questi e altri dati. Inoltre, sono sempre più forti le richieste di una maggiore sostenibilità e di un migliore equilibrio ecologico nella produzione. Come si può quindi "riadattare" la smart factory e di cosa bisogna tenere conto? Per rispondere a queste domande, la serie di roadshow di Phoenix Contact "My Production - Smart - Safe - Visible" offre un aggiornamento gratuito delle conoscenze agli operatori di macchine e sistemi.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications