Fusibile elettronico ultracompatto
PLC-Interface di Phoenix Contact offre l'innovativa combinazione tra interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di installazione di soli 6,2 mm, risparmiando così spazio prezioso nel quadro elettrico. La corrente nominale e il comportamento di arresto possono essere configurati individualmente tramite DIP switch sul dispositivo.
La configurazione manuale consente di impostare diverse caratteristiche di intervento, come "Fuse mode" (spegnimento in seguito a sovracorrente) o "Hiccup mode" (tentativo ciclico di riavvio automatico), nonché l'impostazione di soglie di intervento di 1...6 A in passi da 1 A. Lo spegnimento fisico per sovraccarico di un canale viene segnalato visivamente e tramite segnalazione a distanza. Un'uscita di diagnosi attiva fornisce una segnalazione di stato affidabile al controllore di livello superiore.
Un'ampia gamma di accessori, opzioni di collegamento e soluzioni di cablaggio del sistema contribuiscono a ridurre il cablaggio e a velocizzarlo. La compatibilità universale nonché la semplicità di integrazione del sistema e l'espansione funzionale delle installazioni esistenti con la gamma di prodotti di PLC-Interface garantiscono un elevato grado di flessibilità in quasi tutte le applicazioni.