Distribuzione del segnale compatta e universale

14.11.2023
Morsetti con sezionatore a coltello con due zone di separazione

I nuovi morsetti componibili Push-in PT 2,5-2MTB di Phoenix Contact sono dotati di due zone di separazione. Insieme ai tre vani funzionali doppi, offrono un'ampia gamma di applicazioni di distribuzione in uno spazio ridotto. Rispetto a un morsetto sezionatore standard, il PT 2,5-2MTB compatto riduce la lunghezza della morsettiera della metà.

Il nuovo morsetto con sezionatore a coltello viene utilizzato principalmente nelle turbine eoliche, nella costruzione di quadri elettrici, nell'ingegneria di processo o nella costruzione di macchine per compiti di segnalazione complessi. Attualmente ha una sezione da 0,14 a 4,0 mm². Le zone di separazione consentono di eseguire diverse operazioni di bridging e test in un unico morsetto componibile. Inoltre, ogni morsetto ha la sua presa di prova. I coltelli sezionatori e i pulsanti di azionamento colorati offrono una buona panoramica.

Il morsetto sezionatore PT 2,5-2TGB è disponibile anche in versione abbinata al morsetto con sezionatore a coltello per l'uso con fusibili a innesto e connettori dispositivo. Anche questo morsetto ha due zone di separazione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications