Kilitleme halkası bulunan cihaz taşıyıcı, otomatik aletlerin AS-WORKBENCH-F ... üzerinde yüksekliği ve açısı ayarlanabilir biçimde konumlandırılması için
Kablo hazırlama için çalışan destek sistemi
clipx WIRE assist çalışan yardım sistemi, verimli kablo işlemeyi olanaklı kılar. Yazılım destekli sistem, kullanıcılara, yarı otomatik kablo işleme süreci boyunca rehberlik eder, ilgili çıkış cihazlarını otomatik olarak inceler ve CAE verilerini temel alarak gerekli bilgileri sağlar.
Bir AS-WORKBENCH-F 90 ekran için döner kol dahil yüksekliği ve açısı ayarlanabilir monitör tutucu
Serbestçe karartılabilir LED atölye lambası, AS-WORKBENCH-F ... öğesine bağlantı için ayarlanabilir teleskopik kol bulunan
Kablo halkası tutucu sağ, AS-WORKBENCH-F ... için cihaz taşıyıcı raya tutturmak için
Kablo makarası tutucu, AS-WORKBENCH-F ... için cihaz taşıyıcı raya yüksekliği ayarlanabilir biçimde tutturmak amacıyla kenetleme kolu bulunan
Kilitleme halkası bulunan cihaz taşıyıcı, otomatik aletlerin AS-WORKBENCH-F ... üzerinde yüksekliği ve açısı ayarlanabilir biçimde konumlandırılması için
5 soket bulunan soket dizisi, basma butonlu anahtar ve çalışma durumunu izlemek için kontrol ışığı, AS-WORKBENCH-F … öğesine tutturmak için, pin konnektör yapısı tipi CF
5 prizli tezgah grup priz, AS-WORKBENCH-F ... G ile bağlantı için kablo ve anahtar, pin konnektör yapısı: Birleşik Krallık ve diğer ülkeler için tip G
Atık konteynırı bulunan tutucu, 12 l, antrasit gri, AS-WORKBENCH-F ... öğesine tutturmak için
Mobil çalışma tezgahı, elektrikli yükseklik ayarı, tutucu sitemler bulunan modüler genişletme, cihaz taşıyıcılar, ve otomatik aletler, yazıcılar, el aletleri ve aksesuarlar için raflar, clipx WIRE assist için ve diğer atölye programları için dayanak.
Avantajlarınız
- Sezgisel kullanıcı arayüzleri ve CAE programlarından basit veri alımı ile uygulamada kullanışlı
- Doğrudan cihaz kontrolü ile yazılım destekli kablo hazırlığı sayesinde yüksek proses güvenilirliği
- Mobil uygulama seçenekleri ile el aletlerinin, otomatik aletlerin ve baskı sistemlerinin optimum konumlandırılmasıyla verimlilik ve esneklik artırılır.
Verimli kablo hazırlama için çalışan destek sistemi
Endüstriyel kontrol panosu imalatında süreçler hâlâ çok sayıda manuel iş adımına sahiptir. Özellikle kablonun işlenmesinde ve hazırlanmasında hâlâ önemli bir potansiyel vardır. Bu zaman alıcı faaliyetler, kontrol panosunun imalatı için harcanan zamanın yarısından fazlasını oluşturur. Phoenix Contact'ın clipx WIRE assist destek sistemi, ekonomiklik ve verimlilik açısından bu potansiyelden olabildiğince yararlanan bir "araçtır".
Yazılım destekli kablo hazırlığı
Yazılım destekli kablo hazırlığı sayesinde proses güvenilirliği
Süreçlerin yazılım destekli tamamlanması için gerekli kablolama bilgileri standart CAE programlarından dışarıya aktarılır. Bilgi clipx WIRE assist sistemine aktarılır. Ek olarak entegre editör işlevi verilerin manüel olarak derlenmesine de imkân sağlar.
Bu verilere dayanarak, clipx Wire assist yazılımı çalışana yarı otomatik kablo sonlandırma süreci boyunca rehberlik eder. Aynı zamanda, çalışan destek sistemindeki cihazlar doğrudan kontrol edilerek diğer süreçler ve kablolama için gerekli bilgiler, optik olarak geliştirilmiş ve takip etmesi kolay bir formatta monitörde görüntülenir.
Ergonomik iş istasyonu tasarımı
Ergonomik tasarım ve mobilite sayesinde esneklik
Yüksekliği ayarlanabilir clipx WIRE assist iş istasyonu ergonomik gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Bunun bir avantajı, çalışırken oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapabilmesidir ve ayrıca çalışanın fiziksel boyuna ve/veya tamamlanacak işe göre uyarlanabilir. Baskı sistemlerinin ve otomatik aletlerin çalışma alanında ideal konumlandırılması erişim mesafesini azaltır, bu da bir başka ergonomik faydadır.
Çalışan yardım sistemi, frenli dört endüstriyel tekerleğe monte edilmiştir ve bu da onu oldukça hareketli kılar. Bu, sistemin işin yapılması gereken yerde kullanılabileceği anlamına gelir, böylece gereksiz ayak işlerini azaltır.
Yalın ilkelere dayalı çalışan destek sistemi
5S ilkesi kullanılarak yapılandırılmıştır
Sistem kavramı 5S gibi yalın ilkelere dayanmaktadır.
Bu ilkeler düzensizliği ortadan kaldırmaya ve organizasyonu optimize etmeye yardımcı olur.
Kısa arama ve alma süreleri, her bir aletin ve yardımcının önceden tanımlanmış bir yere sahip olduğu çok katmanlı sert köpük parçalarının kullanımıyla elde edilir. Burada daha sık kullanılan aletlere kolaylıkla ulaşılmakta ve daha az kullanılan aletler daha uzakta konumlandırılmaktadır.