Çevresel

Tüm büyük üretim tesislerimizde entegre yönetim sistemi için ISO 14001 standardına uygunluğumuz onaylanmıştır. Çevrenin ve kaynakların korunması temel değerlerdir.
Çatıda, güneş enerjisi sisteminin ortasında duran çalışanlar

Enerji dönüşümüne ve iklimin korunmasına yönelik teknolojik çözümleri kolaylaştıran ürünlerin üreticisi olarak, çevreyi ve doğayı korumak, kaynakları dikkatli kullanmak, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek ve mümkün olan en yüksek enerji verimliliğini elde etmek için kendi üretim tesislerimizde buna etkin şekilde katkıda bulunuyoruz. Amaç, küresel ısınmayı sınırlamak için sera gazı emisyonlarımızı en aza indirmektir. Ürünlerimizin çevresel ayak izi bunun merkezinde yer alıyor çünkü kullanılan malzemeler, taşıma ve atık önleme önemli faktörlerdir.

Çevrenin ve iklimin korunması

Phoenix Contact'ta çevre ve iklim koruma çalışmaları uzun süredir uygulanmaktadır ISO 14001 ve ISO 50001'e göre belgelendirme, kapsamlı bir çevre ve enerji yönetim sistemine sahip olunduğunun kanıtıdır. Yağmur suyunun proses suyu olarak kullanılması, jeotermal enerji ve atık ısının ısınma amaçlı kullanılması, üretim binalarının çatılarında fotovoltaik sistemlerle elektrik üretilmesi, %90'dan fazla atık ayrıştırma, açık alanların çiçekli çayırlara dönüştürülmesi sadece birkaç örnektir. İklim koruma kuruluşlarından oluşan "Klimaschutz-Unternehmen" derneğinin ve KlimaWirtschaft Vakfı'nın bir üyesi olarak ortaklarımız ve bakanlıklarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz.

Enerji ve direkt emisyonlar

Phoenix Contact, Plan 1 ve 2'de doğrudan ve dolaylı olarak üretilen karbon emisyonlarını başarılı şekilde azaltmıştır. 2022'de yeşil elektriğe geçilmesiyle 101.000 mt'dan fazla (2021 planı) emisyon engellenmiştir. Bu nedenle Phoenix Contact, 2022'den bu yana tüm ana lokasyonlarının güç kaynağı açısından karbon nötrdür. Emisyonları azaltmaya yönelik diğer önlemler arasında maksimum enerji verimliliği, yenilenebilir enerjilerin kendi kendine üretilmesi ve kaçınılmaz emisyonların dengelenmesi yer almaktadır (grafiğe bakınız).

Enerji verimliliği ve emisyon grafiği
Açık bir kontrol panosunda çalışan adam
Kırsal kesimde rüzgâr türbini jeneratörü
Phoenix Contact'ın AES Parkı'ndaki güneş anteni
Güneş enerjisi sistemleri ve rüzgâr türbini jeneratörleri
Açık bir kontrol panosunda çalışan adam

Üretim ve yönetim binalarında elektrik, soğutma veya ısı şeklinde enerji kullanılır. Phoenix Contact, 2013 yılından bu yana Almanya'daki en büyük üç tesisi için ISO 50001'e uygun aktif bir enerji yönetim sistemi işletmektedir. Enerji yönetimi, sistemlerin ve binaların verimli işletimini sağlar. Tanımlanan hedef, 2025 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminde 2018 yılına göre yüzde üçlük bir azalma elde etmektir. 2022 yılı sonunda hedefe ulaşma derecesi %42 olup, hedef aralık dahilindedir.

Kırsal kesimde rüzgâr türbini jeneratörü

Satın alınan elektrik tamamen yeşil elektriğe çevrildi. Satın almalar OK Power, EcoEnergy ve Green-e gibi yüksek kalite etiketlerine dayanmaktadır. 2022'den bu yana neredeyse tüm büyük tesislerde ihtiyaç duyulan elektriğin %90'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi: hidroelektrik, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi. Ve bu genişleme devam ediyor.

Phoenix Contact'ın AES Parkı'ndaki güneş anteni

Emisyonları azaltmanın üçüncü yolu yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriktir. Amaç, güneş enerjisiyle elektrik üretmek yoluyla gereken enerjinin en az %30'unu karşılamaktır. Genel merkezdeki binaların çatıları 93.000 m²'lik karesel yüzey alanına sahiptir. Gelecekte sadece Blomberg'de değil, Almanya'daki ve dünya genelindeki diğer tesislerde de tüm çatılarda güneş enerjisi üretilecek.

Almanya, Çin, Hindistan, İsviçre ve ABD'de 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 2.900 kWp kapasiteli güneş enerjisi sistemleri kuruldu.

Güneş enerjisi sistemleri ve rüzgâr türbini jeneratörleri

Kaçınılmaz karbon emisyonları çevre projelerinin finansmanı ile dengelenmektedir. Phoenix Contact, proje seçerken Altın Standart gibi uluslararası kabul görmüş ve bağımsız sertifikaları esas almakta ve yenilenebilir enerji sistemlerinin genişletilmesine hizmet eden projeleri desteklemektedir. Plan, dengeleme ölçümlerinin oranını sürekli olarak yaklaşık yüzde ona düşürmektir. Bunu sağlamak için dünya çapında dönüşüm konseptleri hazırlanmaktadır. Buradaki temel amaç, örneğin elektrik enerjisi kullanarak ısı üretimi yoluyla fosil enerji tüketimini azaltmaktır.

Malzemeler, taşıma ve bertaraf etme

Ürünlerin geliştirilmesi ve tasarımı söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik önemli bir kriterdir. Burada malzeme seçimi özellikle önemlidir, çünkü kullanılan malzeme ve yarı mamul ürünler her bir ürünün enerji dengesine etki etmektedir. Sonuç olarak üretimde daha az enerji gerektiren ve dolayısıyla daha az karbon emisyonuna neden olan temel malzemeler tercih edilmektedir. Malzeme çeşitliliğini azaltmak, kalite saflığını korumak ve geri dönüştürülemeyen malzemeleri en aza indirmek aynı zamanda daha yüksek bir geri dönüşüm oranı sağlar.

Phoenix Contact, malzeme ve hizmetlerinin küresel bir analizini gerçekleştirerek malzemelerin ve ulaşım güzergâhının çevre üzerindeki etkisini ve bunların potansiyel sosyal risklerini hesapladı. Çok çeşitli parça ve bileşende doğrudan hammaddeler de kullanılmaktadır. Bunlar işlenerek komponentlere ve parçalara dönüştürülür ve böylece son üründe kalır.

Siyah granüllerle dolu torbaya uzanan bir el
Phoenix Contact ambalaj malzemesi
Yüksek raflı depo sistemi, Blomberg
Plastiklerin çöp torbasına atılması
Siyah granüllerle dolu torbaya uzanan bir el

Phoenix Contact 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %90 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, 2021 yılında malzeme ve mal gruplarına yönelik karbon ayak izleri, karşılaştırılabilir veri tabanı değerlerine dayanarak tespit edildi ve sıcak nokta analizi yoluyla tedarik zincirindeki ilgili eylem alanları belirlendi.

Phoenix Contact, tüm çalışanların eylemleri için yasal ve ahlaki kuralları tanımlayan şirket çapında bir Davranış Kurallarına sahiptir. Tedarikçiler için, şirketin gerekliliklerini tedarik zincirine yansıtan Tedarikçi Davranış Kuralları oluşturuldu. Tedarikçilerin de satın alma sözleşmelerinde Davranış Kurallarına uyması zorunludur. Sosyal sorumluluk, tedarikçilerin ön seçiminde, yeterliliklerinin belirlenmesinde ve tedarik sözleşmelerinde sıkı bir şekilde yer alan bir ilkedir.

Phoenix Contact, kendi tedarik zincirinin derinlemesine analizlerini yürütmek üzere EcoVadis'i görevlendirdi. EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmesi konusunda dünyanın önde gelen hizmet sağlayıcılarından biridir. Phoenix Contact, bu analizlerin sonuçlarını tedarik zincirinde riskten kaçınmaya yönelik önlemleri belirlemek için kullanmaktadır.

Phoenix Contact her yıl büyük miktarlarda plastik işlemektedir. Şirket, kaynakları korumak amacıyla poliamid kullanmaktadır. Bu malzeme yüksek incelik derecesi ve proses güvenilirliği ile işlenebilmektedir. İlave olarak, Phoenix Contact halihazırda yenilenebilir hammaddelere dayalı ilk plastikleri kullanmaya başladı.

Phoenix Contact ambalaj malzemesi

Phoenix Contact, çevre dostu ambalajı seçerken yüksek derecede geri dönüştürülebilirliğe değer vermektedir. Phoenix Contact ürün ve nakliye ambalajları için öncelikle kâğıt bazlı çözümler kullanmaktadır. Nakliye ambalajı, özellikle iç süreçlere ve dış etkilere göre uyarlanmakta; maruz kaldığı gerilme kuvvetlerine karşı dayanıklılığı ise kapsamlı testlerle değerlendirilmektedir.

Son birkaç yılda, şirketin standart ambalajlarının ağırlığını azaltmak ancak dayanıklılığından ödün vermemek amacıyla sürekli çalışmalar yapıldı. Sonuç olarak ambalaj malzemesinden 300.000 kg tasarruf edildi.

Bu nedenle yük kutuları dünya çapında nakliye için standart konteynerler olarak kullanılıyor. Konteyner talebinin artması üzerine, temizlik işlemleri doğrudan lojistik sahasında yapılmak üzere dahili temizlik tesisleri kuruldu. Bu sayede, farklı lokasyonlar ve harici temizlik hizmeti sağlayıcısı arasında gerçekleşen kamyon taşımacılığı ortadan kaldırılarak karbon emisyonları azaltıldı. Operasyonları daha çevre dostu hale getirmek adına, 2021’den bu yana kompozit malzeme kullanılarak üretilmiş yük kutularına geçildi.

Yüksek raflı depo sistemi, Blomberg

Phoenix Contact, karbon ayak izinde şeffaflık sağlamak için ulaşımdaki karbon emisyonlarını göstermek üzere tasarlanmış sistemle-entegre bir yöntem olan SkyLab gösterge tablosunu kullanıyor. Genel merkez ile Avrupa dışındaki şubeler arasında en uygun ulaşım rotasını belirlemek için sisteme-entegre bir yöntem sağlayan En İyi Sevkiyat Talimatları (BSI), taşıma sırasında emisyonları azaltmak için kullanılır. Yöntem, nakliye maliyetlerini daha yüksek stok tutma maliyetleriyle (sermaye taahhüt maliyetleri) karşılaştırır. Sonuç olarak en etkili taşıma rotasına sahip bir nakliye önerisi sunar.

2020 yılında değer zincirinin tamamı, 2,4 milyar avroluk satış geliriyle 700.000 mt karbon emisyonu üretti. Daha sonra 2021 yılında karbon emisyonları 820.000 mt'a, satış geliri ise 2,97 milyar avroya yükseldi. 2021 ve 2022 yıllarında hava taşımacılığının emisyonlardaki payını azaltmaya yönelik ilk tedbirler uygulamaya konuldu. Bu, karbon emisyonlarının 2.500 mt'dan fazla azalmasıyla sonuçlandı.

Plastiklerin çöp torbasına atılması

Blomberg'deki genel merkez, büyük üretim ünitelerinin yanı sıra büyük yönetim ve lojistik alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Bunlar oldukça fazla atık üretiyor. Bu atık, açıkça tanımlanmış bir bertaraf konsepti uygulanarak ayrı bir malzeme olarak toplanır. Amaç, sürdürülebilirlik ve ekonomik açıdan güvenli bir bertaraf etme yöntemidir.

Tesis, 2021 yılında ticari kentsel atık payını başarılı şekilde %4,7'den %4,3'e düşürdü. Ticari kentsel atıkların yüzdesi Almanya'daki Schieder ve Bad Pyrmont tesislerinde de istikrarlı şekilde azaltıldı.

2021 yılında satın alma siparişlerindeki büyük artışla birlikte demir dışı metaller ve bakır gibi metalik üretim atıklarının yüzdesi de arttı. Bu malzemeler bir parçalama döngüsüne sokulmakta ve yeniden kullanım için işlenmektedir. 2021 yılında, yeniden işlenmiş talaş miktarı önceki yıla göre 150 mt arttı.

Doğrudan üretime yönelik malzemelerin yanı sıra yardımcı malzeme ve ürünler de sürdürülebilirlik açısından değerlendirilip seçilmektedir.

Ürün sorumluluğu

Şirket, ürün ve çözümleri için yüksek standartlar belirlemektedir. Kalitenin yanı sıra odak noktası her zaman yeniliktir. Phoenix Contact, üretim ve iş süreçlerini satış sonrası hizmetlere kadar kapsayan etraflı bir kalite yönetim sistemi sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm sistem ve süreçler sertifikalandırılmıştır. İç ve dış denetimler, bunların uygulanmasını ve etkinliğini düzenli olarak izler ve doğrular.

Phoenix Contac'ta araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yüksek önem taşır. Phoenix Contact Grubunun Ar-Ge harcaması 2021'de yaklaşık 198 milyon avro tutarındaydı ve bu, satış gelirinin yaklaşık yüzde yedisine karşılık geliyordu. Önceki yılla karşılaştırıldığında, Ar-Ge çalışanlarının sayısı 150 tam-zamanlı eşdeğeri (FTE) artarak 1.650 FTE'nin üzerine çıktı. Toplamda ilk kez 100'ün üzerinde yeni patent başvurusu yapıldı. Uzun vadede Phoenix Contact bu açıdan sektör ortalamasının üzerindedir. Şirketin patent sayısı, yenilikçi gücünün bir kanıtıdır.

Sürdürülebilir enerji üretimi
Aşırı gerilim koruması için laboratuvarda kısa devre testi
Çimlerin ayak izleri
Sürdürülebilir enerji üretimi

Phoenix Contact, üretimde çevrenin korunmasıyla ilgili olarak yenilikçi ürün portföyünde şüpheli maddelerin kullanımını önlemek için her türlü çabayı göstermektedir. Şirketin Çevresel Uyumluluk Standardı, tüm tedarikçilerin bu gerekliliklere uymasını sağlamak için zorunludur. Phoenix Contact, kendi tedarikçilerinin güvenilirliğini düzenli olarak değerlendirmekte ve malzemelerdeki düzenlemeye tabi bileşenler hakkında bilgi talep etmektedir. Malzemelerin şüpheli maddeler açısından test edilmesi için laboratuvar analizleri de yapılmaktadır. Yeni malzemeler sıkı bir değerlendirme sürecinden geçmektedir. RoHS Direktifi 2011/65/EU ve REACH Yönetmeliği (EC) No. 1907/2006 gibi yasal gerekliliklere uygunluk da sağlanmaktadır. REACH'e göre SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) olarak sınıflandırılan maddeleri içeren malzemeler, kural olarak ancak alternatif malzemelerin mevcut olmaması durumunda yasal gereklilikler temelinde onaylanır.

Aşırı gerilim koruması için laboratuvarda kısa devre testi

Phoenix Contact kalite standardının merkezi bir bileşeni olarak ürünlerin güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir ve testler yoluyla onaylanmaktadır. Phoenix Contact ürünlerle ilgili bütün güvenlik yasalarına ve o yasalarla bağlantılı direktif ve standartlara uymaktadır. Ayrıca birçok ürün bağımsız kuruluşlar tarafından test edilip değerlendirilmektedir.

Ürünler çeşitli güvenlik işlevlerine sahiptir. Ürün Güvenliği Olay Müdahale Ekibi (PSIRT), ürünleri güvenlik açıklarına karşı kapsamlı şekilde test etmekte ve güvenlik güncellemeleri yayınlamaktadır. Phoenix Contact ayrıca makinelerin, sistemlerin ve altyapıların geleceğe yönelik çalışması için standartlaştırılmış ürün ve hizmet güvenliği sunmaktadır. Uzun yıllar boyunca gerekli güncellemeler sunulmasıyla uzun kullanım ömrü sağlanır. Ürün geliştirme, IEC 62443-4-1'e göre onaylı süreçlere uygundur. Güvenlik önlemleri bir tehdit analizi temelinde uygulanır, doğrulanır ve belgelenir.

Çimlerin ayak izleri

Phoenix Contact, 2021'den beri ürünlerini çevresel etki perspektifinden değerlendirmektedir. Ürünün Çevresel Ayak İzi (PEF), EF3.0 spesifikasyonlarına göre hesaplanır. Sonuçlar gelecekte çevrimiçi olarak hizmete sunulacaktır. Değer zincirlerinde karbon emisyonlarının artan şeffaflığı ve doğruluğu göz önüne alındığında, Ürün Çevresel Ayak İzi verileri giderek daha doğru hale gelmektedir.

Ürün Çevresel Ayak İzi hakkında daha fazla bilgi