Uygulama örneği
2024-08-07

All Electric Society Parkı'nda network bağlantılı aydınlatma çözümleri Daha fazla verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik için nokta atışı.

All Electric Society Parkı'nda network bağlantılı aydınlatma çözümleri

Kısa özet

All Electric Society Parkı'nda akıllı aydınlatma sistemlerinin uygulanması, en son teknolojinin endüstriyel şirketlerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı olabileceğini etkileyici bir şekilde göstermektedir. Bunlar, dijitalleşme yoluyla daha fazla sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği için çabalayan şirketleri destekleyen ve sektör entegrasyonunu etkin bir şekilde teşvik eden dijital bir haberleşme altyapısı sunarlar.

All Electric Society Parkı'nda elektrik direkleri

Özel aydınlatma direkleri, tüm park alanı boyunca ihtiyaca yönelik, işlevsel bir aydınlatma sağlar. Sensör, alt projektör elemanına dikkat çekmeyecek şekilde entegre edilmiştir

Akıllı aydınlatma çözümlerine odaklanın

Tıpkı şehirler ve belediyeler gibi, sanayi şirketleri de işletme maliyetlerini düşürmek, verimliliği artırmak ve aynı zamanda yüksek güvenlik ve çevre standartlarını karşılamak için sürekli baskı altındadır.

Tesisler için aydınlatma sağlamak bu yapbozun bir parçasıdır. Blomberg'deki Phoenix Contact'ın All Electric Society Parkı, bu yapbozun özelleştirilmiş ve geleceğe dönük çözümlerle nasıl çözüleceğini gösteriyor.

All Electric Society Park Pavilyonunda gece

Pavilyondaki tüm aydınlatma da merkezi ışık kontrol sistemine bağlıdır. Bu, All Electric Society Parkı'nda doğru ışığın doğru zamanda ve doğru yerde her zaman mevcut olmasını sağlar

Akıllı aydınlatma: verimli ve sürdürülebilir

Bu nasıl verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir? Çözüm, ışıktan çok daha fazlasını içeren akıllı aydınlatma sistemlerinin uygulanmasında yatıyor.

Phoenix Contact'ın Blomberg'deki All Electric Society Parkı'nda aydınlatma sistemi, parkın tüm enerji yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda, bu network'ün çeşitli cihazları, aktüatörleri, sensörleri, enerji tüketicileri ve jeneratörleri için gerekli haberleşme altyapısını sağlar.

All Electric Society Parkı'nda modern elektrik direği

Her bir direk LoRaWAN aracılığıyla kablosuz olarak tüm sisteme bağlanır ve veri network'üne entegre edilir

Daha fazla ışık, daha fazla güvenlik

Park serbestçe erişilebilir ve günün her saati açıktır. Bu nedenle burayı hem güvenli ve çekici hem de gün batımında ve hava karardıktan sonra bile ziyaretçilere açık hale getirmek gerekir. Genel aydınlatma konsepti davetkâr, uyumlu ve hoş bir atmosfer yaratıyor. Bu da tasarım ve teknoloji açısından zaten cazip olan parkı geceleri de şirket için bir gösteri merkezi haline getiriyor.

All Electric Society Parkı'ndaki elektrik direkleri gerçekten çok yetenekli LED aydınlatmasını, hareketi ve ışık seviyesini algılayan sensörler üst alanda yer almaktadır. Bunların altında hoparlörler ve atmosferik aydınlatma yaratmak üzere renkli ışık için özel LED sistemleri bulunmaktadır.

All Electric Society Parkı'nda kapalı şarj istasyonları

Şarj parkındaki araba garajları da aydınlatıldı. Bunlar aynı zamanda parktaki genel güvenlik ve kullanıcı konforu için de önemli unsurlardır

All Electric Society Parkı'ndaki aydınlatmanın toplam gücü yaklaşık 7,8 kW'tır. Örneğin bunun için kullanılan LED sokak lambaları maksimum 36 watt güç tüketimine ve watt başına yaklaşık 91 lümen ışık çıkışına sahiptir. Bunlar, herhangi bir seviyede ve gecikme olmaksızın karartılabilirler.

Aynı zamanda bu, All Electric Society Parkı'ndaki aydınlatma seviyesinin talebe ve ziyaretçi sıklığına göre uyarlanabileceği anlamına gelir. Sonuçta park, aydınlatma sistemine bağlı hareket sensörleri de dahil olmak üzere bir dizi sensör ve aktüatörle donatılmıştır. Parkta ziyaretçi olmadığında aydınlatma seviyesi, düzenleyici spesifikasyonların yaklaşık %40'ına kadar düşürülür. Hareket algılandığında, sistem tam güce yükselir. Bu, şartnameleri karşılar ve yollarda mümkün olan en yüksek güvenliği sağlar.

Böylelikle yasal gereklilikler yerine getirilmiş olur ve aynı zamanda ek tasarruf olanaklı hale gelir. Geleneksel aydınlatmayla karşılaştırıldığında, verimli LED teknolojisinin bu versiyonu akıllı ve ihtiyaca dayalı kontrol yönetimiyle bağlantılıdır, bu da onu yaklaşık %80 daha verimli ve dolayısıyla daha sürdürülebilir hale getirir.

Temel olarak akıllı haberleşme çözümü

Bunun için ön koşul, aydınlatma sistemini tüm parka bağlayan akıllı bir haberleşme çözümüdür. Bu çözüm, koordineli donanım, özel hizmet, yüksek performanslı ve açık mimariye sahip bir IoT platformu ve sezgisel bir yazılım içerir.

Bu bloklar birlikte, aydınlatma kalitesini artıran, işletme maliyetlerini azaltan ve enerji tüketimini optimize eden esnek ve verimli bir sistem oluşturur. Parkın kontrol sistemi, sokak aydınlatmasının kontrolünü yöneten grovez.io IoT platformuna bağlıdır.

All Electric Society Parkı'na erişim için merdivenler (gece)

Parktaki merdivenler boyunca uzanan tırabzanlar da ışıklandırılmıştır. Bunlar aynı zamanda parktaki genel güvenlik ve kullanıcı konforu için de önemli unsurlardır

Sistem nasıl çalışır?

Donanım, LoRaWAN özellikli Armatür Kontrol Üniteleri (LCU) ve Segment Kontrol Ünitelerinden (SCU) oluşmaktadır. LoRaWAN, uçtan uca şifrelemeye dayalı yüksek düzeyde iletim güvenilirliği ile birlikte düşük enerji tüketimi ile uzun bir menzil sağlar ve bu nedenle geniş açık alanlarda kullanım için idealdir. Kontrolörler tek tek ışıklardan veya ışık gruplarından bir gateway'e bağlantı kurar. Bu gateway'ler, kontrol üniteleri ve mülk yönetimi için diğer sistemler arasında haberleşme ve veri iletimi için arayüz görevi görür.

IoT platformu sistemin kalbidir. Çevresel sensörlerden, hava durumu dedektörlerinden ve katılımcı sistemlerin çalışma durumlarından gelen tüm bilgiler burada toplanır. Parktan gelen veriler tek bir merkezi konumda kaydedilir ve birbirine bağlanır.

Açık bir şekilde düzenlenmiş gösterge paneli ile yazılım, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden sistemin tam kontrolüne sahip olmayı mümkün kılar. İşlevler arasında gerçek zamanlı izleme, enerji analizi, aydınlatma senaryolarının planlanması ve otomasyonu ile düzensizlikler veya sistem arızaları durumunda bir alarm sistemi bulunmaktadır.

All Electric Society Parkı'nda akıllı aydınlatma sistemlerinin uygulanması, en son teknolojinin endüstriyel şirketlerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı olabileceğini etkileyici bir şekilde göstermektedir. Enerji tasarruflu LED ışıklar ve akıllı, ihtiyaca dayalı bir kontrol sistemi kullanmak sadece enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürür ve güvenliği artırır. İşletme maliyetleri de azalır ve güvenlik artar.

Genel olarak bu örnek, akıllı aydınlatmanın ışıktan çok daha fazlasını sunduğunu göstermektedir: Dijitalleşme yoluyla daha fazla sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği için çabalayan şirketlere de fayda sağlayabilecek dijital bir haberleşme altyapısı sağlayabilir.

Özet

All Electric Society Parkı'nda akıllı aydınlatma sistemlerinin uygulanması, en son teknolojinin endüstriyel şirketlerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı olabileceğini etkileyici bir şekilde göstermektedir. Bunlar, dijitalleşme yoluyla daha fazla sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği için çabalayan şirketleri destekleyen ve sektör entegrasyonunu etkin bir şekilde teşvik eden dijital bir haberleşme altyapısı sunarlar.

Yazar: Phoenix Contact

E-Posta:

Uzman ekibimizle irtibata geçin

“All Electric Society ve sektör entegrasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız”.

Daha fazla gönderi