RFID etiketi anında veri sağlar Yıldırıma karşı korunma sistemlerinin verimli testi için özel olarak geliştirilmiş RFID etiket uygulaması
Bir yıldırıma karşı koruma sisteminin işlevinin gelecekte de çalışmasını sağlamak için bu sistemlerin düzenli olarak bakımını yapmak ve test etmek çok önemlidir. En son teknik belgelere doğrudan sahada erişilebilmesi çok önemlidir. Bu, kâğıt bazlı yönetim sistemlerinde büyük bir zorluk oluşturur. PMSP-RFID/NFC ürün grubundaki RFID etiketleri, özel olarak geliştirilmiş bir akıllı telefon uygulaması ile birlikte tam da bu noktaya hitap etmekte ve bu gereksinim için verimli bir sistem çözümü sunmaktadır.
Hans Thormählen GmbH & Co KG logosu
Şirket Hans Thormählen GmbH & Co. KG
Yıldırım ve aşırı gerilim koruması alanında Almanya'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Hans Thormählen GmbH & Co. KG, 70 yıldır yıldırıma karşı koruma sistemleri kuruyor. Bu süre zarfında yaklaşık 20.000 müşteri için 100.000'den fazla yıldırıma karşı koruma sistemi kurdu ve düzenli olarak test etti. Şirket, yıldırıma karşı koruma hizmetlerinin tüm yelpazesini kapsamaktadır. Bu, özel ve ticari mülkler için harici ve dahili yıldırıma karşı koruma sistemlerinin yanı sıra endüstriyel tesislerin ve kamu kurumlarının korumasının planlanması, kurulması ve test edilmesini içerir. Hans Thormählen GmbH & Co KG, Almanya genelinde 15 lokasyonda 120 çalışan ile temsil edilmektedir.
Hans Thormählen GmbH & Co. KG'nin yıldırıma karşı koruma uzmanları
Müşteri ihtiyaçları
Yıldırıma karşı koruma sistemlerini test etmek ve bu testleri belgelemek için gereken çaba çok fazladır. Bu nedenle, Hans Thormählen GmbH & Co. KG yıldırıma karşı koruma sistemlerinin kâğıtsız ve dijital olarak desteklenen testlerinin muazzam bir katma değer sunduğunu erken fark etti. Phoenix Contact, endüstriyel markalama çözümleri için bir sistem tedarikçisi olarak bu gereksinimleri belirledi ve özelleştirilmiş bir çözüm konsepti geliştirdi. Amaç, verimliliği artırmaya yardımcı olacak mükemmel şekilde koordine edilmiş bir sistem çözümü geliştirmekti. Buradaki temel unsurlar, dayanıklı ve oldukça dirençli bir markalama çözümü ve verilerin doğrudan sahada temassız yazılması ve okunmasıdır.
Özelleştirilmiş ürünler
Dijital teknik dokümantasyon için URL'li özel tasarımlı PMSP-RFID/NFC etiketi
RFID etiketler
Yıldırıma karşı korunma sistemleri dış mekânlarda bulunur. Yılın 365 günü mevsimsel çevre koşullarına maruz kalırlar. Bu nedenle, kalıcı bir markalama çözümüne oldukça yüksek talepler getirilmektedir. Bu uygulama için PMSP-RFID/NFC ürün grubunun hava koşullarına dayanıklı etiketleri ideal çözümdür. Yüksek UV dayanımına sahiptirler ve -25°C ila +60°C arasındaki büyük sıcaklık dalgalanmalarına dayanabilirler. Ayrıca su tutmaz ve rengi solmaz. Etiket müşterinin ihtiyaç duyduğu şekil ve tasarıma göre özel olarak yapılmıştır. BLUEMARK ID ve BLUEMARK ID COLOR yazıcıların kanıtlanmış UV LED teknolojisinin yardımıyla dayanıklı markalama mümkün olur.
RFID etiketine yazma ve okuma için kişiselleştirilmiş uygulama
Akıllı telefon uygulaması
Servis uzmanlarının yıldırıma karşı koruma sistemlerinde verimli ve kâğıtsız bakım çalışmaları yürütmesini sağlamak için, etiket aynı zamanda bir NFC transponder ile donatılmıştır. Transponder hem anten hem de çip içerir. Bu, etiketlenen nesnelerin net ve temassız şekilde markalanmasını sağlar. Bugün, giderek daha fazla akıllı telefon NFC arayüzü içermektedir. Bu, başka bir okuyucuya ihtiyaç duymadan bir RFID etiketine yazmayı ve okumayı mümkün kılar. Bu nedenle, Hans Thormählen GmbH & Co. KG için Android ve iOS için Microsoft Sharepoint bağlantısına sahip özelleştirilmiş bir uygulama geliştirildi. Bu, RFID etiketi ve akıllı telefon arasındaki haberleşmeyi çok basit ve hedefe yönelik hale getirir.
Tanımlama sistemleri
Yıldırıma karşı koruma sistemlerinin verimli testi
Markalama çözümü
Herhangi bir binada, zemine yakın alanda "ayırma veya ölçüm noktası" olarak da adlandırılan ayrılabilir bir bağlantı noktasına sahip birkaç koruyucu cihaz bulunur. Bu ölçüm noktaları mantıksal sırayla numaralandırılır ve bir RFID etiketi ile markalanır. NFC transponder çipinde bir URL saklanır. Bu URL, servis teknisyeninin bir düğmeye basarak dijital teknik belgelere (montaj planı, test sertifikaları, bakım belgeleri vb.) doğrudan erişmesini sağlar. Bu dokümanlar tek bir paylaşım noktasında merkezi olarak saklandığı için güncel bilgilere her zaman ulaşılabilir. Belgeler, ihtiyaç belirlendikten hemen veya bir süre sonra değiştirilebilir veya eklenebilir. Özel olarak geliştirilmiş akıllı telefon uygulaması, bazen hassas olan verilere yalnızca yetkili personelin erişmesini sağlar. Tüm belgelerin merkezi olarak saklanması ve yönetimi, yalnızca Hans Thormählen GmbH & Co. KG'nin servis teknisyenleri için değil, aynı zamanda müşterileri için de belirleyici bir avantaj sunuyor. İlgili binaların sahipleri veya işletmecileri de tüm bilgilere doğrudan erişime sahiptir. Bu, sigorta şirketlerine ilgili ve her zaman güncel belgeleri sağlamalarını kolaylaştırır.
“[...] Phoenix Contact özel gereksinimlerimizi ayrıntılı olarak analiz etti ve bizimle birlikte optimize edilmiş bir çözüm üzerinde çalıştı. Hans Thormählen GmbH & Co. KG'nin akıllı bağlantı kesme noktasının geliştirilmesi, özellikle dokümantasyonda müşteri için işleri daha da kolaylaştırmalı ve verimlilikte önemli bir artış sağlamalıdır.”
Bir rüzgâr türbini üzerinde yıldırıma karşı koruma uzmanı iş başında
Hans Thormählen GmbH & Co. KG'nin başarı öyküsü
NFC arayüzüne yazma ve okuma için RFID etiketi ve akıllı telefon uygulaması, yıldırıma karşı koruma sistemlerinin testini basitleştirir ve hızlandırır. Phoenix Contact tarafından geliştirilen markalama çözümü ile müşteriler, test ve bakım çalışmaları sırasında verimliliği artırabilir. Hans Thormählen GmbH & Co. KG, bunu kullanarak yıldırım ve aşırı gerilim koruma sistemleri alanındaki lider konumunu daha da genişletmeyi başardı.