Brezilya'nın en uzun tünelinde verimli aydınlatma Gelecekte dolambaçlı Rodovia dos Tamoios otoyolunu kullananlar kıyıdan iç kısımlara daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler. Tünellerdeki aydınlatmanın optimum kontrolü aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

Brezilya'nın doğu kıyısı boyunca Tamoios tünelinin görünümü

Müşteri profili


Rodovia dos Tamoios karayolu üzerinde tünel inşaatı işi

Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki 82 kilometre uzunluğundaki Rodovia dos Tamoios otoyolu, Serra do Mar sıradağları boyunca kıvrılarak ilerler. Dört yeni tünel sistemi, sahil kenti Caraguatatuba ile iç kesimlerdeki teknoloji metropolü São José dos Campos arasındaki yolculuğu kısaltıyor ve aynı zamanda daha güvenli hale getiriyor.

Zorluk


Rodovia dos Tamois tünel projesi

Her tünelde güvenlik ve görünürlük

Tamoios tünellerinin giriş ve çıkış ışıkları farklı aydınlatma koşullarına göre ayarlanmalıdır. Tünel kullanıcılarının gözlerinin parlaklık farklılıklarını mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde algılayabilmesi için akıllı aydınlatma çözümleri gereklidir. Bir diğer önemli hedef ise LED lambaları verimli çalıştırmak ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlamaktır. Ayrıca, aydınlatmanın yüksek düzeyde kullanılabilirliğini sağlamak için bireysel LED lambalar sürekli olarak izlenmelidir. Tüm aydınlatma sisteminin montajı ve işletmeye alınması hızlı ve hatasız şeklide gerçekleştirilmelidir.

Çözüm


Tünel aydınlatması için bağlantı ve besleme çözümleri

Phoenix Contact uygulama mühendisleri Tamoios tünelinde
Tünel sistemlerinin teknik odalarındaki DALI box'lar
Bir tünel arka planı ile montaj sistemi
Aydınlatılmış Tamoios tüneli
Phoenix Contact uygulama mühendisleri Tamoios tünelinde

Yeni inşa edilen tünel sistemlerinin operatörü, Belçikalı aydınlatma uzmanı Schréder'in LED aydınlatmasına güveniyor. Phoenix Contact, aydınlatma otomasyonu ve bağlantı teknolojisine yönelik tüm sistem yelpazesini sağlıyor. Birlikte geliştirilen çözümler sahada hızlı ve verimli montaj ve işletmeye alma olanağı sunuyor.

Tünel sistemlerinin teknik odalarındaki DALI box'lar

Örneğin aydınlatma gece boyunca önemli ölçüde kısılırsa Phoenix Contact'ın kontrol sistemi belirli ışıkları kapatır ve kalan ışıkların ışık yoğunluğunu buna göre artırır. Bu onların hizmet ömrünü uzatır, güç faktörünü optimize eder ve reaktif gücü azaltır. Temizleme aralıkları ve kullanım ömrüne bağlı kayıplar gibi diğer faktörler de bu kapsamda dikkate alınır.

Lumgate aktivasyon elektroniği ayrıca bireysel lambaların akımını da ölçer ve izler. Bunu mümkün kılmak için Schréder, Lumgate'i doğrudan lambalara veya ilgili sürücü kutularına monte etti. Aktivasyon elektroniği daha sonra serbestçe seçilebilen LED sürücülerin üreticiden bağımsız kontrolünü sağlar.

Bir tünel arka planı ile montaj sistemi

QPD montaj sistemi kullanılarak Tamoios tünelinin elektrik tesisatı planlaması önemli ölçüde azaltıldı. Bu amaçla gerekli kablolar hazırlandı, şantiyeye taşınmadan önce fişler ve ilgili etiketler monte edildi. QUICKON bağlantı teknolojisi, tüneldeki LED lambaların ve sürücü kabinlerinin güç kaynakları için bağlantı süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Aydınlatılmış Tamoios tüneli

Tünel kontrol sistemi (TCS), Tamoios projesinin her tünelinde tünel kontrol merkezi için tek giriş noktası olarak kuruldu. TCS, alt seviye üniteler ile tünel kontrol merkezi (SCADA sistemi) arasındaki veri aktarımını kontrol ediyor. Ayrıca sensörler tüneldeki parlaklığı kontrol eder ve bunu TCS aracılığıyla tünel kontrol merkezine bildirir. Sistem, aydınlatmanın tünel kontrol sistemine bağlanmadan da hatasız çalışabileceği şekilde tasarlanmıştır. Tüm network arızalanırsa çeşitli sistemler bağımsız olarak çalışmaya devam eder.

İletişim

İrtibat kişiniz Björn Dotremont
Björn Dotremont
Uluslararası Tünel Altyapısı Hizmet Yetkinlik Merkezi
Tünel projeniz için aydınlatma, otomasyon ve bağlantı teknolojisi çözümleri konusunda size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarım.

Akıllı kontrolör yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ayrıntılı diyagnostik yoluyla tünel aydınlatmasının verimli bakım ve servisini de mümkün kılar.

Michael Rolf, Uygulamalar ve Projeler, Tünel Altyapısı
Michael Rolf, Uygulama Mühendisi

Özet


Phoenix Contact'ın tünel uzmanları Tamoios tünelinde işletmeye alma sırasında

Hedefe daha hızlı ve güvenli bir şekilde varmak

Dört Tamoios tüneli, yıllar süren inşaatın ardından 2022 baharında açıldı. Rodovia dos Tamoios otoyolunun kullanıcıları artık kıyıdan São José dos Campos'a hem daha hızlı hem daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. Dış koşullara (gündüz, alacakaranlık, gece) kolayca uyum sağlayan tünel aydınlatması buna katkıda bulunuyor. Bu uyarlama, tünelin içinde ve dışındaki farklı aydınlatma durumları arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor.