Tünel aydınlatması Akıllı aydınlatma çözümleri tünel ve alt geçitlerde maksimum enerji verimliliği ve güvenliği sağlar.

Tünel aydınlatmasını devreye alan uygulama mühendisleri

Zorluk


Aydınlatılmış tünel giriş ve çıkışı

İstikrarsız ışık koşulları

Montaj şirketleri, operatörler ve aydınlatma sistemi planlayıcıları, tünelleri CIE88'e göre düzgün şekilde aydınlatmalı ve duruma bağlı olarak aydınlatmanın şiddetini kontrol etmelidir. Trafik hacmi ve oluşabilecek acil durumlar, doğru aydınlatma düzeyini etkiler. Özellikle, araçlar tünele girerken kaza riskini önlemek için, aydınlatma koşullarının artan karanlığa göre hassas şekilde ayarlanması gerekir.

Çözüm


Enerji tasarruflu ve talep odaklı tünel aydınlatması

Önceden tanımlanmış kontrol panosu çözümleri ile programlama yapmadan tüm aydınlatma sisteminizi hızlı ve kolay bir şekilde konfigüre edebilirsiniz. Çok yönlü ve dayanıklı montaj sistemi QPD ile donatılmış Gelişmiş Tünel Aydınlatması, hızlı montaj ve bakım prosedürleri sağlar. Bu, bakım aralıklarını uzatmanıza ve işletme maliyetlerinden tasarruf etmenize olanak sağlar.
Akıllı kontrol sistemi, ışık şiddetini etkileyen parametreleri dahil etmek suretiyle tüm tünel boyunca ideal aydınlatma düzeyi sağlar. Tünel girişinde ölçülen parlaklığa ilave olarak, örneğin mevcut trafik hızı ve trafik yoğunluğu da dikkate alınır. Her zaman sadece gerektiği kadar ışık üretildiğinden, enerji maliyetleri düşük ve LED lambaların hizmet ömrü daha uzun olur.

Aydınlatma çözümünün yapısı ve elemanları

İnteraktif görüntü haritası: Bir tüneldeki aydınlatma çözümünün yapısı ve elemanları
Tak ve çalıştır montaj sistemi
Phoenix Contact, güç kablosunu ve bus hattını inşaat alanına hazır montajlı olarak teslim eder. Tünel projenizdeki her bir kablo önceden kesilmiş, gerekli konnektörler takılmış ve markalanmış olarak temin edilir. Kendini kanıtlamış QUICKON hızlı bağlantı teknolojisine sahip esnek ve dayanıklı QPD montaj sistemi, aydınlatmanın hızlı ve hatasız montajını garantiler.
Tak ve çalıştır montaj sistemi
Kontrol sistemi
Önceden konfigüre edilmiş kontrol panosu, tüm tünel aydınlatma parametrelerini uzaktan kolayca yönetmek için kullanılabilecek kapsamlı bir kontrol sistemine sahiptir. Entegre arayüzler, üst düzey tünel kontrol sistemi ile kolay veri alışverişine olanak sağlar. Kontrol sisteminin iki versiyonu mevcuttur: Klasik DALI kontrolü ile veya Phoenix Contact'ın kendi genişletilmiş Lumgate kontrolü ile. Kontrol sistemine entegrasyon, çeşitli standart protokoller üzerinden gerektiği gibi gerçekleştirilir.
Kontrol sistemi
Sensör teknolojisi
Sensörler tünel girişlerinin üzerinde bulunur ve analog girişler aracılığıyla kontrolöre bağlanır. Sensörler tünel portallarındaki parlaklığı ölçer ve böylece ortam parlaklığına bağlı olarak giriş alanı daha parlak veya daha karanlık yapılabilir.
Sensör teknolojisi
Aktivasyon elektroniği
Akıllı Lumgate armatür kontrol ünitesi, merkezi kontrol sistemini tünel aydınlatma armatürlerine bağlamak için kullanılır. Sürücü kutularına veya doğrudan armatüre montaj için uygundur. Kontrol sisteminin iki versiyonu mevcuttur: Klasik DALI kontrolü ile veya Phoenix Contact'ın kendi genişletilmiş Lumgate kontrolü ile. Kontrol sistemine entegrasyon, çeşitli standart protokoller üzerinden gerektiği gibi gerçekleştirilir.
Aktivasyon elektroniği
Tünel aydınlatma armatürleri
Çeşitli tünel parametre sinyallerini temel alan kontrol sistemi, uzaktan karartma ve anahtarlama değiştirmenin yanı sıra network'e bağlanmış tüm armatürlerin ayrıntılı diyagnostiğini sağlar.
Tünel aydınlatma armatürleri
Güç dağıtımı
Phoenix Contact'ın TAP (Tünel Uygulama Gücü) modülleri, tünellerde güvenli, yangına karşı emniyetli ve basit güç dağıtımı için özel olarak geliştirilmiştir. TAP modülü, ana dağıtımdan başlayarak aydınlatma sistemlerine güç sağlar. Bu, ana dağıtımı kısa devrelerden korur. Son derece yüksek işlevsel bütünlük, acil durumlarda bile sürekliliğin garanti edilmesi anlamına gelir.
Güç dağıtımı

Tünel sistemlerinde akıllı aydınlatma

Aydınlatılmış tünel geçişi
Gelişmiş Tünel Aydınlatması görüntüleme sistemini kullanan uygulama mühendisi
Tünel aydınlatmasını kontrol etmek için kontrol panosu
Aydınlatılmış tünel geçişi

Akıllı kontrolör, aydınlatmayı hava durumu, trafik hızı ve trafik yoğunluğu gibi belirli tünel koşullarına ve aynı zamanda diğer sensör girişlerine göre sürekli olarak ayarlayabilir.
Aktivasyon elektroniklerinin ve LED sürücülerinin kontrolü 50 farklı senaryo şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, acil durum veya tehlikeli olay gibi özel durumlarda önceliklendirilebilecek 15 özel senaryo mevcuttur.

Gelişmiş Tünel Aydınlatması görüntüleme sistemini kullanan uygulama mühendisi

Gelişmiş Tünel Aydınlatmasının diyagnostik fonksiyonu öngörülü bakımı planlamanıza yardımcı olur. Tünel aydınlatma armatürlerinin olası arızaları veya erken bozulmaları, ayrı ayrı her lamba noktasının sürekli enerji ölçümü yardımıyla tespit edilir. Sadece bir düğmeye basarak sistem, tüm tünel aydınlatma sisteminin akım karakteristiklerini öğrenir ve sapmalar durumunda operatöre bilgi verebilir.

Tünel aydınlatmasını kontrol etmek için kontrol panosu

Montaja hazır kontrol panosu çözümlerimiz tüm aydınlatma sisteminizi hızlı ve kolay şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Önceden programlanmış çözümler mevcut otomasyon sistemlerinize esnek bir şekilde entegre edilebilir. Sonuç olarak, programlama işini %75 düşürebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Çeşitli trafik ve gün ışığı durumlarına esnek tepki
  • Tak ve Çalıştır ve otomatik adresleme sürücüleri ile kolay kurulum ve işletmeye alma
  • Gelişmiş diyagnostik ve işletme ömrü sayesinde etkin bakım
  • Sabit ışık gücü sayesinde eskime ve kirlenme kaynaklı kayıpları telafi eder

İletişim

İrtibat kişiniz: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Küresel Endüstri Yöneticisi Tünel Altyapısı
Tünel projelerinizde size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

Referanslar


Phoenix Contact ve Schréder iş ortaklığı logosu

Schréder ile dünya çapında ortaklık

Phoenix Contact, uzun süreli iş ortağı Schréder ile birlikte, güvenli ve verimli tünel aydınlatması için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor. Schréder'in aydınlatma uzmanları ve Phoenix Contact'ın otomasyon uzmanları yakın temas halindedir. Yeni ürün ve çözüm geliştirme çalışmalarına erken katılıma ilave olarak, son müşteriler büyük ölçüde daha kısa montaj süreleriyle de bu iş ortaklığından yararlanmaktadır.
Schréder ile Phoenix Contact'ın uzmanlıkları birbirini ideal şekilde tamamlayarak dünya genelinde iddialı tünel projelerinin uygulanması için uzman sektör ortakları olmalarını sağlamaktadır.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.